メインコンテンツまでスキップ

ネイティブファームウェア

SenseCAP Indicator D1SおよびD1Proバージョンには、内蔵のtVOCおよびCO2センサーと、正確なデータ読み取りのための外部Grove THセンサーが搭載されています。SenseCAPネイティブファームウェアは、センサーデータを表示する空気品質検出器UIを提供します。センサーが含まれていないD1およびD1Lバージョンでは、データページにN/Aが表示されます。

設定ページでSenseCAP Indicatorを設定する簡単な手順。

Wi-Fi設定

Wi-Fi名を選択し、パスワードを入力して接続します。

緑色のWi-Fiアイコンが表示されたら、設定完了です。

ディスプレイ設定

  • 明度: 画面の明度を調整します。
  • スリープモード: 設定した間隔に従って画面をオフにします。スリープモード中は、画面がオフになり、コンテンツは表示されません。

日付と時刻設定

  • 時刻フォーマット: 24時間または12時間フォーマットを設定できます。
  • 時刻自動更新/タイムゾーン自動更新: デバイスがWiFiに接続されている場合、対応するタイムゾーンと日付を自動的に取得します。

手動設定: タイムゾーンを通じて取得した時刻が冬時間を自動識別できない場合、またはデバイスがオフラインの場合は、手動でタイムゾーンを設定できます。

センサーデータ

D1、D1S、D1L、D1Proの4つの異なるバージョンを提供しています。各バージョンは、不要なハードウェアによる追加コストなしに、異なるアプリケーションニーズを満たすように設計されています。バージョン間の違いは以下の通りです:

デバイスのファームウェアには、tVOC、CO2、温度、湿度のデータを表示する2つのページがあります。

注意:

ネイティブファームウェアのUIは、SenseCAP Indicatorのすべてのバージョンで同じです。内蔵センサーがないD1およびD1Lバージョンでは、センサーデータに「N/A」が表示されます。他のGroveセンサーと接続して、独自のカスタマイズされたUIを作成することができます。

指定されたセンサーをクリックして詳細情報ページに入り、過去24時間または1週間の値を表示することを選択できます。データは1週間以内に保持されます。

ChatGPT x DALL·Eをお探しですか?

SenseCAP Indicator X OpenAIをご覧ください

Loading Comments...