メインコンテンツまでスキップ

ブザー

SenseCAP Indicatorの内蔵ブザーはパッシブブザーです。つまり、音を出すためにはAC信号(PWM)が必要で、様々な音色や効果を生成することができます。

基本

#include <Arduino.h>

#define Buzzer 19 //Buzzer GPIO

void setup() {
digitalWrite(Buzzer, OUTPUT); //ブザーを出力として設定
analogWrite(Buzzer, 127); //50%デューティサイクルのPWMを生成
}

void loop() {
delay(1000);
digitalWrite(Buzzer, LOW); //ブザーをオフにする
}

サンプルコード 1

この例では、ブザーを使ってメロディーを演奏します。適切な周波数の方形波をブザーに送信し、対応する音色を生成します。 「きらきら星...」

#include <Arduino.h>
#define Buzzer 19 //Buzzer GPIO


int length = 15; /* 音符の数 */
char notes[] = "ccggaagffeeddc ";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;

void setup() {
//ブザーピンを出力として設定
pinMode(19, OUTPUT);
}

void loop() {
for(int i = 0; i < length; i++) {
if(notes[i] == ' ') {
delay(beats[i] * tempo);
} else {
playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
}
delay(tempo / 2); /* 音符間の遅延 */
}

}

//音を再生
void playTone(int tone, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(19, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(19, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
}

void playNote(char note, int duration) {
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };

// 音符名に対応する音色を再生
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
}
}
}

サンプルコード 2

この例では、CO2値が1000ppmを超えた場合のアラームを実演します。

#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SensirionI2CScd4x.h>

#define Buzzer 19 //Buzzer GPIO

SensirionI2CScd4x scd4x;
String SDDataString = "";

void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}

void sensor_scd4x_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

scd4x.begin(Wire);

// 以前に開始された可能性のある測定を停止
error = scd4x.stopPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute stopPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}

// 測定開始
error = scd4x.startPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}

void sensor_scd4x_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

Serial.print("sensor scd4x: ");
// 測定値を読み取り
uint16_t co2;
float temperature;
float humidity;
error = scd4x.readMeasurement(co2, temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (co2 == 0) {
Serial.println("Invalid sample detected, skipping.");
} else {
Serial.print("Co2:");
Serial.print(co2);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}


if( co2 > 1000 ) {
analogWrite(Buzzer, 10);
} else {
analogWrite(Buzzer, 0);
}
}


int cnt = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);

sensor_power_on();

Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();

sensor_scd4x_init();

digitalWrite(Buzzer, OUTPUT);

}

void loop() {
delay(5000);
sensor_scd4x_get();
}

技術サポート

ご心配なく、私たちがサポートします!ご質問はSeeed公式Discordチャンネルにお越しください!

大量注文やカスタマイズ要件がある場合は、[email protected]までお問い合わせください

Loading Comments...