メインコンテンツまでスキップ

MicroSD

RP2040には、外部MicroSDカードモジュールとのインターフェースに使用できるGPIOピンのセットがあります。

RP2040でMicroSDカードを使用するには、SPI(Serial Peripheral Interface)プロトコルを使用してSDカードモジュールをマイクロコントローラーのGPIOピンに接続します。これには、RP2040の以下のピンをMicroSDカードモジュールの対応するピンに接続することが含まれます:

SPI SCK(GPIO10など)をSD_SCKに SPI TX(GPIO11など)をSD_MOSIに SPI RX(GPIO12など)をSD_MISOに 単一のGPIOピン(GPIO13など)をSDカードモジュールのCS(チップセレクト)ピンに

 // SDカード用のSPIインターフェースを初期化
const int chipSelect = 13;
SPI1.setSCK(10);
SPI1.setTX(11);
SPI1.setRX(12);

ハードウェア接続が確立されたら、ArduinoのSDライブラリなどのソフトウェアライブラリを使用して、MicroSDカードにデータを読み書きできます。SDライブラリは、SDカードの初期化、ファイルの開閉、ファイルデータの読み書き、その他のファイルシステム操作を実行する関数を提供します。

注意:RP2040のMicroSDカードインターフェースの性能は、SDカードの速度、配線品質、ソフトウェア効率などの要因に依存し、最大32GBのSDカードがサポートされます。

サンプルコード

このサンプルコードは、CO2データを読み取り、そのデータをSDに保存することを実現します。

#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SensirionI2CScd4x.h>


SensirionI2CScd4x scd4x;
//SDカードへの書き込み用データを格納する文字列を初期化
String SDDataString = "";

void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}
// センサーの電源をオンにする関数
void sensor_scd4x_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

scd4x.begin(Wire);

// stop potentially previously started measurement
error = scd4x.stopPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute stopPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}

// Start Measurement
error = scd4x.startPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}

void sensor_scd4x_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

Serial.print("sensor scd4x: ");
// Read Measurement
uint16_t co2;
float temperature;
float humidity;
error = scd4x.readMeasurement(co2, temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (co2 == 0) {
Serial.println("Invalid sample detected, skipping.");
} else {
Serial.print("Co2:");
Serial.print(co2);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}
// SDデータ文字列にデータを追加
SDDataString += "scd4x,";
if (error) {
SDDataString += "-,-,-,";
} else {
SDDataString += String(co2);
SDDataString += ',';
SDDataString += String(temperature);
SDDataString += ',';
SDDataString += String(humidity);
SDDataString += ',';
}
}


int cnt = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);

sensor_power_on();
Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();
// SDカード用のSPIインターフェースを初期化
const int chipSelect = 13;
SPI1.setSCK(10);
SPI1.setTX(11);
SPI1.setRX(12);
// SDカードが初期化されているかチェック
if (!SD.begin(chipSelect, 1000000, SPI1)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
} else {
Serial.println("card initialized.");
}

sensor_scd4x_init();
}

void loop() {

delay(5000);
// SDデータ文字列をクリアし、シリアルモニターにメッセージを出力
SDDataString = "";
Serial.printf("\r\n\r\n--------- start measure %d-------\r\n", cnt);

SDDataString += String(cnt);
SDDataString += ',';

cnt++;
sensor_scd4x_get();
// 書き込み用にdatalog.csvファイルを開く
File dataFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.println(SDDataString);
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.print("sd write: ");
Serial.println(SDDataString);
} else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
}

}


技術サポート

ご心配なく、私たちがサポートします!ご質問はSeeed公式Discordチャンネルにお越しください!

大量注文やカスタマイズ要件がある場合は、[email protected]までお問い合わせください。

Loading Comments...