メインコンテンツまでスキップ

tVOCセンサー(内蔵)

SenseCAP Indicatorに内蔵されているSGP40センサーは、高品質で信頼性の高いTVOCセンサーで、屋内外の空気質を監視する幅広いアプリケーションで使用できます。測定範囲は1-500 VOC Index Pointsです。

TVOCは、建築材料、清掃用品、パーソナルケア製品など、さまざまな発生源からガスとして放出される有機化学物質のグループです。

サンプルコード:

この例では、IICインターフェースを通じて内蔵SGP40 TVOCセンサーの値を読み取り、シリアルモニターに出力します。

以下のライブラリに基づいています:

Sensirion Arduino Core library

SGP40 TVOC sensor library

Transfer index library: Sensirion Gas Index Algorithm

注意:内蔵センサーを使用する場合、センサーの電源を有効にする必要があります。

#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSgp40.h>
#include <VOCGasIndexAlgorithm.h>
#include <Wire.h>

SensirionI2CSgp40 sgp40;
VOCGasIndexAlgorithm voc_algorithm;


//The built-in sensor needs to be powered on
void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}

/************************ sgp40 tvoc ****************************/

void sensor_sgp40_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

sgp40.begin(Wire);

uint16_t serialNumber[3];
uint8_t serialNumberSize = 3;

error = sgp40.getSerialNumber(serialNumber, serialNumberSize);

if (error) {
Serial.print("Error trying to execute getSerialNumber(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("SerialNumber:");
Serial.print("0x");
for (size_t i = 0; i < serialNumberSize; i++) {
uint16_t value = serialNumber[i];
Serial.print(value < 4096 ? "0" : "");
Serial.print(value < 256 ? "0" : "");
Serial.print(value < 16 ? "0" : "");
Serial.print(value, HEX);
}
Serial.println();
}

uint16_t testResult;
error = sgp40.executeSelfTest(testResult);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute executeSelfTest(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (testResult != 0xD400) {
Serial.print("executeSelfTest failed with error: ");
Serial.println(testResult);
}
}

void sensor_sgp40_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
uint16_t defaultRh = 0x8000;
uint16_t defaultT = 0x6666;
uint16_t srawVoc = 0;

Serial.print("sensor sgp40: ");

error = sgp40.measureRawSignal(defaultRh, defaultT, srawVoc);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute measureRawSignal(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("SRAW_VOC:");
Serial.print(srawVoc);

int32_t voc_index = voc_algorithm.process(srawVoc);
Serial.print(", VOC Index: ");
Serial.println(voc_index);
}
}

/************************ setup & loop ****************************/

void setup() {
Serial.begin(115200);

sensor_power_on();

Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();

sensor_sgp40_init();
}

void loop() {
sensor_sgp40_get();
delay(5000);
}

「SRAW_VOC」は、VOCに対するセンサーの生信号出力を指し、通常は空気中のVOC濃度に比例する電圧または抵抗測定値です。

「VOC Index」は、空気中のVOC濃度をよりユーザーフレンドリーな形式で表現する方法として使用される計算値です。VOC指数は0から500の範囲の数値で、値が高いほどVOC濃度が高いことを示します。

技術サポート

ご心配なく、私たちがサポートします!ご質問はSeeed公式Discordチャンネルにお越しください!

大量注文やカスタマイズ要件がある場合は、[email protected]までお問い合わせください

Loading Comments...