メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP T1000 Tracker 用 AWS クラウドサービスの使用

AWS IoT は、IoT デバイスを他のデバイスや AWS クラウドサービスに接続するクラウドサービスを提供します。AWS IoT は、IoT デバイスを AWS IoT ベースのソリューションに統合するのに役立つデバイスソフトウェアを提供します。デバイスが AWS IoT に接続できる場合、AWS IoT はそれらを AWS が提供するクラウドサービスに接続できます。

AWS IoT コンソールにログインしてください

備考

AWS アカウントをお持ちでない場合は、こちらをクリックして作成してください。

ゲートウェイの追加

Internet of Things に移動し、IoT Core をクリックします。

pir

左側のメニューで、LPWAN devicesGateways を選択し、Add gateway をクリックします

pir

Gateway's EUI: ゲートウェイの EUI。デバイスラベルで確認できます。
Frequency: ゲートウェイの周波数帯域。
Name: ゲートウェイに名前を付けます(オプション)
SubBand: オプションで、使用したいサブバンドやトラフィックフローを制御できるフィルターなどの LoRaWAN 設定データを指定することもできます。詳細については、AWS IoT Core for LoRaWAN でワイヤレスリソースの位置を設定するを参照してください。

pir

ゲートウェイの設定

ゲートウェイ証明書

ゲートウェイが AWS IoT と安全に通信できるように認証するため、LoRaWAN ゲートウェイは AWS IoT Core for LoRaWAN に秘密鍵と証明書を提示する必要があります。

Create certificate をクリックします。

pir

証明書ファイルとサーバー信頼証明書をダウンロードして保存します。

pir

内部に4つのファイルがあるはずです。これらは後でゲートウェイの設定に使用します。

pir

ゲートウェイの権限

アカウントに IoTWirelessGatewayCertManagerRole IAM ロールを作成していない場合は、ゲートウェイの追加を続行する前にロールを作成してください。 このロールがないと、ゲートウェイは AWS IoT と通信できません。

Role: IoT Wireless Gateway Cert Manager Role を選択し、設定を送信します。

pir

CUPS URL をコピーします。次のステップで使用します。

pir

ゲートウェイの設定

ゲートウェイの Luci 設定ページにログインします。詳細については Get_Started を確認してください。

LoRa > LoRa Network に移動します。

Mode: Basic Station
Gateway EUI: ゲートウェイの EUI
Server: CUPS Server
URL: 先ほどコピーした CUPS URL
Authentication Mode: TLS Server and Client Authentication

pir

先ほどダウンロードした証明書ファイルの内容をコピーします(証明書はテキスト形式で開くことができます)。

pir

Gateways ページに移動し、追加したゲートウェイを選択します。

Gateway details ページの LoRaWAN specific details セクションで、接続ステータスと最後のアップリンクを受信した日時を確認できます。

pir

プロファイルの追加

デバイスプロファイルとサービスプロファイルを定義して、一般的なデバイス設定を記述できます。これらのプロファイルは、デバイス間で共有される設定パラメータを記述し、それらのデバイスの追加を容易にします。AWS IoT Core for LoRaWANは、デバイスプロファイルとサービスプロファイルをサポートしています。

デバイスプロファイルの追加

Devices > Profilesに移動し、Add device profileをクリックします。

pir

デバイスプロファイル名を入力し、デバイスとゲートウェイで使用している周波数帯域(RfRegion)を選択し、その他の設定はデフォルト値のままにしておきます。

pir

サービスプロファイルの追加

Devices > Profilesに移動し、Add service profileをクリックします。

pir

各ペイロードに対してRSSIやSNRなどのデータ送信に関する追加のゲートウェイメタデータを受信できるように、AddGWMetaData設定を有効にしておくことをお勧めします。

pir

宛先の追加

Devices > Destinationに移動し、Add destinationをクリックします。

pir

ここでPublish to AWS IoT Core Message Brokerを選択し、宛先のMQTTトピックに名前を付けます。

権限:既存のサービスロールを選択 > IoT Wireless Gateway Cert Manager Role

備考

宛先名には英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)文字のみを使用でき、スペースを含めることはできません。

pir

LoRaWANデバイスの追加

ワイヤレスデバイスの追加

LPWAN devices > Devicesに移動し、Add wireless deviceをクリックします。

Wireless device specification:OTAAv1.0x

DevEUI/APP EUI/APP key:SenseCAP Mate APPで確認できます。詳細についてはGet_Startedをご確認ください。

pir

pir

前のステップで作成したデバイスプロファイルと宛先を選択します。

pir

Devicesページに移動し、前に追加したデバイスを選択します。

Wireless devices詳細ページのDetailsセクションで、受信日時を確認できます。

pir

デコーダーの設定

メッセージルールの作成

Message routing タブ → Rules に移動し、Create Rule ボタンをクリックします。

pir

ルールに名前を付けて送信します。

pir

SQL version: 2016-03-23
SQL statement: SELECT * FROM "YourDestinationTopic"

ここではAdd Destinationに従ってt1000-rawを入力します

pir

Rule actions セクションまでスクロールダウンし、Action 1 から Lambda を選択し、Create a Lambda function をクリックします。

pir

Function name: 関数に名前を付けます。
Runtime: Node.js 20.x
Architexture: x86_64

Create function ボタンをクリックして新しい関数を作成します。

pir

関数を作成した後、関数の設定ページに移動します。後で設定するので、ルールページに戻ります。

Refresh ボタンをクリックし、先ほど作成したLambda関数を選択します。次にNextをクリックしてStep 4に進みます。

pir

ルールのすべての詳細が正しいことを確認し、Createをクリックしてルールを作成します。

pir

Lambda関数の設定

Message routing タブ → Rules に戻り、先ほど作成したルールを選択します。

Actions から Lambda をクリックし、リンクをクリックしてLambda関数設定ページに移動します。

pir

pir

以下の関数設定ページで、index.mjs ファイルを index.js にリネームし、すべてのコードを削除してResourceのスクリプトに置き換え、Deploy ボタンをクリックします。

pir

Note

お使いのデバイスに応じて regiondevice id を置き換えてください。

デコーダーを設定した後、ConfigurationPermissionsEdit をクリックします。

pir

下部の View the xxxxxxxxxxx ロールをクリックします。

pir

Add permissionsAttach policies をクリックします。

pir

AdministratorAccess を検索し、左側のボックスにチェックを入れ、Add Permissions をクリックします。

pir

データの確認

MQTT test client ページでデータを確認し、# を入力して Subscribe ボタンをクリックすると、データが表示されます。

T1000 Trackerのrawペイロードはt1000-rawから公開され、デコードされたデータはtracker/measurementから公開されます。

pir

pir

Resource

SenseCAP T1000 Tracker Decoder for AWS

Loading Comments...