メインコンテンツまでスキップ

Loriotに接続する

LORIOT LoRAWAN Network Server (LNS) はハードウェアに依存せず、市場のすべてのLoRaWAN®ゲートウェイとセンサーをサポートします。

備考

Loriotアカウントをお持ちでない場合は、こちらにアクセスして、お住まいの地域のLORIOT Community Public Serverの1つを選択し、新しいアカウントを登録してください。

ネットワークの追加

ネットワークは単純にLoRaWANゲートウェイのコレクションであり、ゲートウェイを監視・管理するための効率的な環境を提供します。

pir

新しいゲートウェイを追加する際は、ネットワークに割り当てる必要があります。単独でも、他のゲートウェイのコレクションと一緒でも構いません。

ゲートウェイをネットワークにグループ化する典型的な方法は、地理的位置、モデル、クライアント、またはあなたにとって最適な構造によるものです。

ネットワークに含めることができるゲートウェイの数に制限はありません(アカウントのゲートウェイ制限内である限り)が、各ゲートウェイは単一のネットワークにのみ属することができます。

最初のゲートウェイの追加

最初のゲートウェイを追加してLoRaWANネットワークを開始しましょう!Loriotのステップバイステップガイドに従ってゲートウェイまたはベースステーションを登録することもできます。

ここでは例としてゲートウェイ(Basics Station Semtech)を作成します。Networkに移動し、先ほど追加したネットワークをクリックします。Add Gatewayをクリックします。

pir

ページの下半分にゲートウェイのリストが表示されます。画像をクリックして関連するゲートウェイモデルを選択します。 ゲートウェイを登録するには、ゲートウェイのeth0 MACアドレス(コロンで区切られた6つのオクテット)を入力する必要があります。

pir

最後に、その位置を設定できます。これは2つの異なる方法で定義できます。マップ上で位置を選択するか、必要な情報を入力してアドレスを手動で登録するかです。

ゲートウェイ証明書の設定

pir

Certificateページでは、Network Server Address、Network Server Port、およびゲートウェイモデルを設定するためのTLS CA Certificateをダウンロードまたはコピーできます。

pir

ゲートウェイのユーザーインターフェースで、動作モードとして「LoRa Basics Station」を選択します。前のステップで取得した情報を使用して、アドレス、ポート、およびサーバー証明書を必ず設定してください。これは、ゲートウェイとLORIOT Network Management System間の接続を確立するためです。

LORIOTのUIに戻り、LoRa Basics™ Stationがオンラインになり、LORIOT Network Management Systemで正常に機能していることを確認します。

pir

アプリケーションの追加

アプリケーションは、デバイスを登録、管理、整理し、デバイスデータの出力先を選択する場所です。 新しいデバイスを追加する際は、アプリケーションに割り当てられます。これにより、デバイスが登録されているアプリケーションと選択したデータ出力の詳細がサーバーに通知されます。

デバイスの総数がユーザーのアカウント制限を超えない限り、センサーの種類やメーカーに関係なく、任意の数のデバイスをアプリケーションに追加できます。

通常、アプリケーションには特定のユースケースのすべてのデバイス(例:スマートビルディング内のすべてのセンサー)または同じタイプのデバイス(例:温度センサー)が含まれます。

pir

最初のデバイス(SenseCAP T1000 Tracker)の追加

Enroll Deviceをクリックします

pir

LORIOT Network ServerはLoRaWAN 1.0.xと1.1の両方のデバイスをサポートします。デバイスは2つの異なる登録プロセスで追加できます。OTAA(Over-The-Air-Activation)はほとんどのデバイスで推奨されるオプションですが、ABP(activation by personalization)も利用可能です。SenseCAP Mate AppのBluetoothを使用してTrackerに正常に接続した後、このタブでOTAA情報を取得できます。

pir

プラットフォームをother platformに設定し、Device EUI/APP EUI/APP Keyをコピーします。

pir

最後に、Enrollを選択します。デバイスを追加すると、Loriot上でデータストリームを確認できるようになります。

pir

Loading Comments...