InfluxDB統合(TTS経由)
InfluxDBは、大規模な時系列データの高性能読み取り、高性能書き込み、効率的なストレージ、リアルタイム分析に焦点を当てたオープンソースの時系列データベースです。HTTPやUDPなどのネイティブプロトコルに加えて、CollectD、Graphite、OpenTSDB、Prometheusなどのコンポーネントの通信プロトコルとも互換性があります。DevOps監視、IoT監視、リアルタイム分析などのシナリオで広く使用されています。
この章の内容では、SenseCAP T1000 TrackerをTTN経由でInfluxDBに接続する方法をユーザーに案内します。
![]()
セットアップを開始する前に、SenseCAP T1000をTTSに接続を確認して、まずSenseCAP T1000 TrackerをTTSに接続してください。
準備
InfluxDBをセットアップする前に、Telegrafエージェント(バージョン1.9.2以上)をインストールする必要があります。
InfluxDB Cloudのセットアップ
InfluxDB Cloudにログインします。
![]()
バケットの作成
Bucketsタブで操作します。
![]()
Create Bucketボタンをクリックして新しいバケットを作成します。
![]()
バケットに名前を付け、データがデータベースに保持される期間を選択してからCreateをクリックします。
![]()
トークンの生成
API TOKENSタブに移動し、GENERATE API TOKENボタンをクリックしてトークンを作成します。
![]()
![]()
Telegrafの設定
MQTT統合
このセクションでは、TTS MQTTサーバーへの接続に使用されるMQTT Consumerプラグインを使用してTelegrafエージェントを設定する方法を説明します。
TELEGRAFタブに移動し、CREATE CONFIGURATIONをクリックします
![]()
先ほど作成したバケットを選択し、systemを選択します。
![]()
設定に名前を付け、Create and Verifyを選択してからFinishを選択します。
![]()
InfluxDB Cloud 2.0セットアップで説明されているようにTelegraf設定ファイルをダウンロードしたら、以下の行を追加し、MQTTサーバー情報に応じて変更して更新します:
[[inputs.mqtt_consumer]]
#
#MQTT broker URLs to be used. The format is scheme://host:port, schema can be tcp, ssl, or ws.
servers = ["tcp://localhost:1883"]
#
#Topics to subscribe to
topics = ["#"]
#
#Username and password
username = "example"
password = "NNSXS.JNSBLIV34VXYXS7D4ZWV2IKPTGJM3DFRGO.........."
#
#Needed only if your payload type is string, since Telegraf does not forward data of this type by default
json_string_fields = ["uplink_message_frm_payload"]
#
#Define the message format
data_format = "json"
以下のタブでTTS情報を確認できます。
![]()
次に、Tokensタブから以前に生成したトークンをコピーし、InfluxDB出力プラグインで使用するために環境変数にエクスポートする必要があります。または、設定ファイルでトークン値として直接渡すこともできます。ターミナルで以下のコマンドを使用して環境変数を設定できます:
INFLUX_TOKEN="paste your token here"
以下のコマンドでターミナルでTelegrafエージェントを実行してください:
telegraf --config /path/to/custom/telegraf.conf
![]()
HTTP統合
このセクションでは、HTTP Listener v2プラグインを使用してTelegrafエージェントを設定する方法と、The Things Stack上で対応するWebhook統合を作成する方法を説明します。
以下の行を追加し、お使いの設定に応じて変更することで、InfluxDB Cloud 2.0セットアップで説明されている通り、以前にダウンロードしたTelegraf設定を更新してください:
[[inputs.http_listener_v2]]
#
# Address and port to host HTTP listener on
service_address = ":8080"
#
# Path to listen to
path = "/telegraf"
#
# HTTP methods to accept
methods = ["POST"]
#
# Needed only if your payload type is string, since Telegraf does not forward data of this type by default
json_string_fields = ["uplink_message_frm_payload"]
#
# Define the message format
data_format = "json"
生成されたトークンをTokensタブからコピーし、Telegrafの設定ファイル内のoutputプラグインのトークン値として使用するか、ターミナルで以下のコマンドを使用して環境変数にエクスポートしてください:
INFLUX_TOKEN="paste your token here"
ターミナルで以下のコマンドを実行してTelegrafエージェントを開始します:
telegraf --config /path/to/custom/telegraf.conf
Data Explorer
エクスプローラータイプを選択し、Filterウィンドウのドロップダウンメニューで _measurement を選択し、mqtt_consumer ボックスにチェックを入れます。その後、監視したいトピックとパラメータを選択できます。
位置データ
FROM: Your bucket
MEASUREMENT: matt_sonsumer
_field: uplink_message_decoded_payload
topic: v3/...
![]()
右上角の SAVE AS をクリックして、このエクスプローラーをダッシュボードセルとして保存することもできます。
![]()
Dashboards(オプション)
ダッシュボードは、リアルタイムでデータを視覚化し、操作する場所です。ニーズに応じてダッシュボードをカスタマイズできます。
Dashboard タブに移動し、Create Dashbaord をクリックします。
![]()
![]()