メインコンテンツまでスキップ

The Things Networkに接続する

The Things Stack(TTS)は、LoRaWAN®ネットワークサーバースタックであり、あらゆるLoRaWANソリューションにとって重要なコンポーネントです。この章では、SenseCAP T100 TrackerをThe Things Networkに接続する方法をユーザーにガイドします。

デバイス設定

TTSに接続する前に、SenseCAP Mate APPでデバイスの基本パラメータを設定する必要があります。詳細についてはGet Startedを確認してください。

  • プラットフォームをTTNに設定し、Device EUI/APP EUI/APP Keyをコピーします。

pir

The Things Network

The Things Stack(TTS)は、オープンソースコアをベースに構築されたエンタープライズグレードのLoRaWANネットワークサーバーです。The Things Stackを使用すると、独自のハードウェアまたはクラウドでLoRaWANネットワークを構築および管理できます。

まず、The Things Networkでアカウントを登録してください。

pir

ステップ1: アプリケーションを作成する

Applicationsページに移動し、「+Create application」をクリックします。

pir

Application IDを入力し、Create Applicationをクリックして変更を保存します。

pir

ステップ2: デバイスを登録する

ユーザー向けにテンプレートをアップロードしました。製品モデルを選択するだけで素早く設定できます。 入力方法を「Select the end device in the LoRaWAN Device Repository」に選択します。

備考

End device brand:SenseCAP
Model:SenseCAP T1000 Tracker A/B

デバイスに応じて周波数プランを選択します。

pir

SenseCraft AppからDevice EUI/APP EUI/APP Keyを貼り付け、「Register end device」をクリックします。

pir

pir

注記

上記の「JoinEUI」は「AppEUI」と同様です。

ステップ3: データを確認する

デバイスがネットワークに接続しようとすると、呼吸ライトが点滅します。デバイスがネットワークに正常に参加すると、呼吸ライトが素早く点滅し、軽やかで陽気なメロディーが流れます。

その後、TTSコンソールでデータを確認できます。

pir

リソース

SenseCAP T1000 Tracker Decoder for TTN

Loading Comments...