メインコンテンツまでスキップ

API キーの設定方法

地域制限

注意: OpenAI API サービスは、中国、イラン、ロシアなどの特定の国では利用できない場合があります。詳細については、サポートされている国と地域のリストを参照してください。

お使いのネットワーク環境で OpenAI API への接続が可能であることを確認してください。

API キーの取得

  • ステップ 2: OpenAI キーページにアクセスするか、メニュー項目「View API keys」をクリックします
  • ステップ 3: 「Create new secret key」ボタンをクリックして新しいキーを作成します。参考画像をご覧ください。

レート制限: OpenAI は API に対して行うリクエストにレート制限を適用しています。これらは分あたりのリクエスト数、分あたりのトークン数、または画像モデルの場合は分あたりの画像数に適用されます。

詳細についてはレート制限のドキュメントを参照するか、お使いのモデルのデフォルトレート制限を参照してください。

キーの設定

  • ステップ 4: シリアルポート経由で Indicator に接続します(ここでは、Arduino IDE が提供するシリアルモニターツールを使用します)。

ボードとポートを選択します。

  • ボード: Seeed INDICATOR RP2040
  • ポート: usbserial ポート
  • ステップ 5: ポートモニターを開きます。
  • ステップ 6: デバイスに以下のコマンドを送信して API キーを設定します:
openai_api -k {sk-your apikey}

ログに「openai_api_key read successful」と表示されれば、設定完了です。AI の旅をお楽しみください!

技術サポート

SenseCAP Indicator でお困りですか?サポートいたします!

Loading Comments...