メインコンテンツまでスキップ

Heliumネットワークに接続する

Helium Console

Helium ConsoleはHelium Foundationがホストするウェブベースのデバイス管理ツールで、開発者がHeliumネットワーク上でデバイスを登録、認証、管理することができます。デバイス管理に加えて、ConsoleはIntegrationsと呼ばれる事前構築された接続を提供し、HTTPsやMQTT経由でデバイスデータをルーティングしたり、AWS IoTなどのクラウドサービスに直接接続したりできます。

Heliumネットワークに接続する

新しいアカウントを作成する

<https://console.helium.com/> にアクセスして、アカウントを登録してください。

センサーをセットアップする

(1) SenseCAP Mateアプリを開く

(2) ボタンを3秒間長押しすると、LEDが1秒間隔で点滅します。

(3) 「Setup」ボタンをクリックしてBluetoothをオンにし、「Scan」をクリックしてセンサーのBluetoothのスキャンを開始してください。

(4) S/N(ラベル)でセンサーを選択します。その後、入力するとセンサーの基本情報が表示されます。

SenseCAP Mateアプリでセンサーの周波数を設定する

ゲートウェイの周波数帯域に基づいて、対応する周波数帯域を設定します。

(1) 「Setting」をクリックし、プラットフォームを「Helium」に選択します。

wecom-temp-114185-2959d45aab4ab735f22b5fbf68a22c91 wecom-temp-88582-e758abc6d2f73925e20290cddfebc421

(2) 周波数プランを選択します。ゲートウェイがUS915の場合、センサーをUS915に設定します。

(3) 「Send」ボタンをクリックして、設定をセンサーに送信し、有効にします。

(4) 「Home」ボタンをクリックすると、アプリはBluetooth接続を切断します。

その後、センサーが再起動します。

(5) デバイスがBluetoothから切断されると、LEDが15秒間点灯し、その後呼吸ライトのように点滅します。

(6) ネットワークへの参加が成功すると、LEDが2秒間高速点滅します。

Helium Console設定

新しいデバイスを追加する

(1) 「Devices」→「Add New Device」をクリック

(2) Device EUI、App EUI、App Keyを入力します:詳細はSenseCAP mateアプリを参照してください。

(3) デバイスを保存します。

(4) 新しいラベルを追加し、そのラベルをデバイスに追加します。

Heliumでデータを確認する

(1) デバイス詳細ページに入り、REAL TIME PACKETSを見つけます。

(2) センサーの電源を入れると、生データが表示されます。

HeliumからDatacakeにデータをアップロードする

Datacakeアカウントを作成する

(1) 新しいアカウントを作成します。ウェブサイト:<https://datacake.co/>

(2) 「Edit Profile」->「API」をクリックし、APIトークンを取得します。

Helium Consoleで新しいIntegrationを追加する

(1) 「Integrations」->「Add New Integration」->「Datacake」をクリックします。

(2) Datacakeトークン(このセクションを参照)を入力し、integrationに名前を付けます。

HeliumでFlowsを設定する

(1) 「Flows」をクリックします。

(2) Labelを空白の場所にドラッグします。

(3) Integrationを空白の場所にドラッグします。

(4) 2つのブロックを接続します。

(5) 変更を保存します。

DatacakeでSensorを追加する

(1) Datacakeダッシュボードに戻り、「Device」->「Add Device」をクリックします。

(2) 「Seeed」を検索します。いくつかのセンサーを直接選択できます。

(3) Sensor Templateを選択します。

(4) 「Helium」を選択します。

(5) Device EUIと名前を入力します。

(6) プランを選択してデバイスを追加します。

Datacakeからデータをチェックする

Debugボタンをクリックすると、デバッグログが表示されます。

Loading Comments...