メインコンテンツまでスキップ

SWDインターフェースを使用してArduinoボードをデバッグする方法

このwikiでは、SWDインターフェースを使用してJ-Link Debug Programmer経由でArduinoボードをデバッグする方法を学習します。参考として、デバッグプロセスを実演するハードウェアとしてWio Terminalを使用します。

SWDデバッグとは​

SWDは、Serial Wire Debugとしても知られ、2ピンインターフェース(SWDIO/SWCLK)で、同じJTAGプロトコルを持つ代替JTAGインターフェースでもあります。SWDは、ARM Debug programmerで定義されたARM CPU標準双方向ワイヤプロトコルを使用します。

ハードウェア接続​

開始する前に、以下の材料が必要です:

  1. Wio Terminal(またはSWDインターフェース付きの他のArduinoボード)

  2. J-Link Debug Programmer

Wio Terminal SWDインターフェース​

Wio Terminalの場合、SWDインターフェースパッドはWio Terminalの前面底部にあります(ケースなしのベアPCBA)。引き出す必要がある3本のジャンパーワイヤがあります:

  • SWCLK
  • SWDIO
  • GND

ジャンパーワイヤをはんだ付けしたら、SWDピンマップに従ってJ-Link Debug programmerに接続できます:

以下のように接続します:

  • SWCLK(Wio Terminal)-> SWCLK(J-Link Debug Programmer Pin 7)
  • SWDIO(Wio Terminal)-> SWDIO(J-Link Debug Programmer Pin 9)
  • GND(Wio Terminal)-> GND(J-Link Debug Programmer Pin 4)

J-Link Debug programmerでデバッグするには、J-Link GDB Serverをダウンロードする必要があります。お使いのOSに応じてダウンロードしてインストールしてください。

Arduino設定​

J-Link GDB Serverを起動する前に、後の設定のためにArduino IDEも開く必要があります。

1. Arduino Sketch ELFファイルパスの取得​

Arduino IDEの設定で、Show verbose output during compilation and uploadの両方にチェックが入っていることを確認してください。

デバッグしたいArduino sketchで、Compileをクリックし(ボードとしてWio Terminalを選択)、ログ情報をチェックして.elfファイルの場所のパスを取得します。例としてBlinkを使用しましょう:

このパスをコピーして、後でGDBで使用します。

例えば、私の場合:

/var/folders/7g/10kskmw90bg08j_g_r7flwq40000gn/T/arduino_build_633418/Blink.ino.elf

2. GCCパスの取得​

同じsketchコンパイルログ情報で、Arduinoで使用されるGCCパスも見つけることができ、これも後でJ-Link Debug Programmerで使用できます。

例えば、私の場合:

/Users/ansonhe/Library/Arduino15/packages/Seeeduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin

J-Link Debug ProgrammerをPCに接続し、USBポートからWio Terminalに電源を供給します。J-Link GDB Serverを起動し、以下の設定を選択します:

  • Connection to J-Link: USB
  • Target Device: Cortex-M4
  • Target Interface: SWD

OKを選択し、すべてがうまくいけば以下の画面が表示されるはずです:

リスニングポートが表示され、J-Link GDB serverが起動して準備完了であることが確認できるはずです!

GDBクライアントの起動​

ArduinoのGCCパスから先ほど保存したパスを使用してGDBクライアントを起動できます。ターミナルを開き、コピーしたパス + /arm-none-eabi-gdbを貼り付けます:

例:/Users/ansonhe/Library/Arduino15/packages/Seeeduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-gdb

gdbで以下のコマンドを実行します:

  1. target remote localhost:2331
  2. monitor device Cortex-M4
  3. monitor speed auto
  4. file + Arduino Sketch ELFファイルパス、例:file /var/folders/7g/10kskmw90bg08j_g_r7flwq40000gn/T/arduino_build_633418/Blink.ino.elf
  5. load
  6. monitor reset

これでGDBを使用してArduino Sketchをデバッグできます!

.gdbinitメソッド​

.gdbinitファイルを作成し、以下をコピーして~/の場所に保存することで、gdbの設定プロセスを繰り返すことを避けることもできます。

target remote localhost:2331
monitor device Cortex-M4
monitor speed auto
file /var/folders/7g/10kskmw90bg08j_g_r7flwq40000gn/T/arduino_build_633418/Blink.ino.elf
load
monitor reset

これでGDBクライアントを起動するだけで、すぐにデバッグを開始できます!

デバッグ​

GDBの便利なコマンド:

  • continue/cont
  • ctrl+c
  • next
  • break
  • info break
  • clear
  • delete
  • list

推奨ツール:XIAO Debug Mate​

より効率的な開発体験のために、XIAO Debug Mateをお勧めします。このオールインワン開発ツールは、デバッグプロセスを簡素化するように設計されており、XIAOエコシステム向けのワイヤレスソリューションを提供しながら、より広範な組み込みプロジェクトにとって汎用的なユーティリティとして機能します。ESP32-S3を搭載し、従来の大型デバッガーの現代的な代替品として機能します。

主な機能:

  • 3-in-1マルチツール:DAPLinkデバッガー、シリアルモニター、パワーメーターを1つのデバイスに統合。
  • ビジュアルフィードバック:2.01インチLCD画面を搭載し、PCなしでリアルタイム変数ステータス、電力カーブ、シリアルログを表示。
  • XIAOのプラグアンドプレイ:任意のSeeed Studio XIAOボードを直接プラグインして即座にデバッグ。
  • ユニバーサルSWDサポート:スタンドアロンSWDプローブ(2.54mm拡張ヘッダー経由)として使用して、他のARM Cortex-Mマイクロコントローラーをデバッグ可能。

リソース​

FAQ​

Q1. Wio Terminalのエンクロージャーを取り外すにはどうすればよいですか?

A1. まず、4つの角の4つのゴムパッドを取り出すと、Wio Terminalエンクロージャーを固定している2つのネジが見えます。それらを外すだけで分解できます。

Loading Comments...