メインコンテンツまでスキップ

reComputerとVEYEカメラ間の互換性問題の解決策

この問題は、USBハブチップのファームウェア問題に起因することが判明しています。

具体的な手順は以下の通りです:

ステップ 1. SSHを使用してJetsonデバイスにリモートログインしてください。アップグレードプロセス中は、USBインターフェースに外部デバイスを接続しないことが要求されるためです。

ステップ 2. カメラドライバーをJetsonシステムにコピーする方法を見つけてください。USBドライブを使用してコピーする場合は、コピー完了後にUSBドライブを取り外すことを忘れないでください。

ステップ 3. 以下の指示に従ってアップグレードを実行してください。

tar -xjvf vl822-fw.tar.bz2
cd vl822-fw

その後、readme.mdファイルに従ってファームウェアをインストールしてください。

ステップ 4. 電源を切り、5秒間待ってから再度電源を入れてください。その後、以下のコマンドを実行してUSBハブファームウェアのバージョンを確認してください。

./run_2822_ver.sh

ステップ 5. おめでとうございます、アップグレードが成功しました。これで、i2cdetectを使用して0x3bでVEYEカメラを検出できるようになります。

技術サポート

お気軽にフォーラムに問題を投稿してください。


Loading Comments...