メインコンテンツまでスキップ

サウンドセンサーとLEDバー

このデモでは、サウンドセンサーを使用して音の強度を示す方法を紹介します。音の強度を示すために、LEDバーが必要です。

必要なハードウェア:

  • Arduino

  • サウンドセンサー

  • LEDバー

回路:

サウンドセンサーの出力はアナログ信号です。これをSeeeduinoのA0に接続します。

LEDバーは10個のIOを必要とします。接続方法については、LEDバーを参照してください。

コード:

Arduino IDEを開き、File -> Sketchbook -> sound_sensorをクリックします。

analogRead()を使用して光センサーの値を読み取ることができます。この値は光の強度を示します。光が強いほど、値は大きくなります。

データをより滑らかにするために、簡単なフィルタリングが必要です。値を32回読み取り、平均値を取ります。

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...