メインコンテンツまでスキップ

Techbox Tricks

TechBoxは、DIY愛好家、電子初心者、教育者向けの電子モジュールキットシリーズです。
プラグ&メイク機能により、初心者向けのTechBox Tricksは、プログラミング知識を必要とせずに創造の旅を始めるための良いスタートを提供します。

特徴

  • 小型で強力、プラグ&メイク

  • 84種類の異なる組み合わせで遊べる

  • ステップバイステップのチュートリアルで学びながら作る体験ができ、楽しさ満載

  • Groveファミリーからの完全なサポートとリソース

部品リスト

使用方法

ステップ1: 準備

Grove Tricksを使用して、4つの入力モジュールと2つの出力モジュールを準備します。

ステップ2: 基本原理

メインボード(Logic DC Jack)には2つのソケットがあります。左側に1つの入力モジュール、右側に1つの出力モジュールを接続します。スイッチをオンにするだけで、創造を始めることができます!

注意事項

  • Groveケーブルの溝をソケットの溝に直接向けて挿入してください。

  • 左側のソケットは入力用、右側のソケットは出力用です。

  • スイッチを「Off」にすると電源がオフになります。「Not」にするとメインボードがNOT論理ゲートになります。「And」にすると電源がオンになり、左側のソケットにGrove分岐ケーブルを挿入した場合のみメインボードがAND論理ゲートになります。

ステップ3: 今すぐ試してみよう

プロジェクト1

スイッチが「AND」に設定され、Touch Switchが押されると、Buzzerが鳴ります。

プロジェクト2

スイッチが「AND」に設定され、Touch Switchが押されると、Buzzerが鳴り、LEDが点灯します。

プロジェクト3

スイッチが「AND」に設定され、Touch Switchが押され、Light Switchが同時に十分に点灯している場合のみ、Buzzerが鳴ります。

プロジェクト4

スイッチが「AND」に設定され、Touch Switchが押され、Light Switchが同時に十分に点灯している場合のみ、出力モジュールが起動します。

その他の例

自由にプロジェクトをリストに追加してください!

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...