メインコンテンツまでスキップ

Wi-Fi技術を使用してトラッカーのジオロケーションを有効にする

1. The Things NetworkからWi-Fi情報を取得する

  • ステップ1. Seeed StudioのWikiWikiで提供されているステップバイステップのチュートリアルに従って、トラッカーとThe Things Network(TTN)間の接続を確立します

  • ステップ2. 解析されたペイロードから必要なMACアドレス、RSSI(受信信号強度表示)、およびタイムスタンプを抽出します。これらのデータは、後続のステップでWi-Fiジオロケーションに使用されます。

2. 位置情報サービスプロバイダーが提供するAPIを通じて位置情報リクエストを行う

推奨されるジオロケーションサービスプロバイダー:

1. Google Geolocation

2. Baidu Map

2.1 Google ジオロケーション

Wi-Fiを通じて位置情報を取得するためにGoogle Geolocationを利用するには、Google Geolocation APIへのアクセスを取得する必要があります。Geolocation APIを利用するための様々な方法も上記で説明されています。

APIを取得したら、Googleにリクエストを送信してWIFI情報を解析できます。ここでは、Pythonコードを使用してWIFI情報を座標データに変換します。

ステップ1. pipコマンドを使用して'googlemaps'をインストールします:

pip install -U googlemaps

ステップ2. Pythonを使用して解析リクエストを送信する場合、コード内のapi_key変数に取得したAPIキーを入力する必要があります。

import googlemaps
from googlemaps import exceptions

param = {
"considerIp": "false",
"wifiAccessPoints": [
{
"macAddress": "9A:BB:99:12:1B:61",
"signalStrength": -50,
"signalToNoiseRatio": 0
},
{
"macAddress": "14:DE:39:A6:20:C9",
"signalStrength": -46,
"signalToNoiseRatio": 0
},
{
"macAddress": "C8:D7:19:92:69:6E",
"signalStrength": -85,
"signalToNoiseRatio": 0
}
]
}


_GEOLOCATION_BASE_URL = "https://www.googleapis.com"


def _geolocation_extract(response):
"""
Mimics the exception handling logic in ``client._get_body``, but
for geolocation which uses a different response format.
"""
body = response.json()
if response.status_code in (200, 404):
return body

try:
error = body["error"]["errors"][0]["reason"]
except KeyError:
error = None

if response.status_code == 403:
raise exceptions._OverQueryLimit(response.status_code, error)
else:
raise exceptions.ApiError(response.status_code, error)


def geolocate(client, home_mobile_country_code=None,
home_mobile_network_code=None, radio_type=None, carrier=None,
consider_ip=None, cell_towers=None, wifi_access_points=None):
"""
The Google Maps Geolocation API returns a location and accuracy
radius based on information about cell towers and WiFi nodes given.

See https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro
for more info, including more detail for each parameter below.

:param home_mobile_country_code: The mobile country code (MCC) for
the device's home network.
:type home_mobile_country_code: string

:param home_mobile_network_code: The mobile network code (MCC) for
the device's home network.
:type home_mobile_network_code: string

:param radio_type: The mobile radio type. Supported values are
lte, gsm, cdma, and wcdma. While this field is optional, it
should be included if a value is available, for more accurate
results.
:type radio_type: string

:param carrier: The carrier name.
:type carrier: string

:param consider_ip: Specifies whether to fall back to IP geolocation
if wifi and cell tower signals are not available. Note that the
IP address in the request header may not be the IP of the device.
:type consider_ip: bool

:param cell_towers: A list of cell tower dicts. See
https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro#cell_tower_object
for more detail.
:type cell_towers: list of dicts

:param wifi_access_points: A list of WiFi access point dicts. See
https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro#wifi_access_point_object
for more detail.
:type wifi_access_points: list of dicts
"""

params = {}
if home_mobile_country_code is not None:
params["homeMobileCountryCode"] = home_mobile_country_code
if home_mobile_network_code is not None:
params["homeMobileNetworkCode"] = home_mobile_network_code
if radio_type is not None:
params["radioType"] = radio_type
if carrier is not None:
params["carrier"] = carrier
if consider_ip is not None:
params["considerIp"] = consider_ip
if cell_towers is not None:
params["cellTowers"] = cell_towers
if wifi_access_points is not None:
params["wifiAccessPoints"] = wifi_access_points

return client._request("/geolocation/v1/geolocate", {}, # No GET params
base_url=_GEOLOCATION_BASE_URL,
extract_body=_geolocation_extract,
post_json=params)


if __name__ == '__main__':
# Replace with your API key
api_key = 'YOUR_API_KEY'

# Create a Google Maps client
gmaps = googlemaps.Client(key=api_key)

# Call the geolocate function
result = geolocate(
gmaps,
wifi_access_points=param["wifiAccessPoints"],
consider_ip=param["considerIp"]
)

# Print the result
print(result)

ステップ3. 上記のステップを完了すると、トラッカーの位置情報を取得できるようになります!

{'location': {'lat': 22.5769055, 'lng': 113.9222236}, 'accuracy': 20}

実行環境がない場合は、私たちが作成したColabノートブックを簡単に実行できます!

2.2 百度地図

このチュートリアルでは、取得したWi-Fi情報に対して位置解析を実行するために、Baidu Mapオープンプラットフォームが提供するインテリジェントハードウェア測位サービスを使用することを選択しました。異なる位置サービスプロバイダーではアクセス方法が異なる場合があり、ここではIPホワイトリスト認証を使用しています。具体的なアクセスプロセスでは、解析する必要があるデータパッケージを定義し、その後APIサービスアドレスにPOSTリクエストを送信します。以下は私たちが定義したJSONデータパッケージです。

次に、JSONファイルが配置されているディレクトリに移動し、ターミナルを開いて、リクエストコマンドを入力します:

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d @request.json https://api.map.baidu.com/locapi/v2

次に、返される解析されたデータを受信できます:

3. 地図上での位置表示

最後のステップは、解析された座標を地図に入力して位置を表示することです。ここでは、Google Maps のリンクを使用しています:https://www.google.com/maps/

地図の検索バーに解析された座標を入力することで、地図上の具体的な位置を確認できます。

Loading Comments...