メインコンテンツまでスキップ

BIOS関連の問題のトラブルシューティング

Odysseyの一部の問題は、BIOS設定を構成することで解決できます。以下は、BIOS設定を使用して対処できる問題です。まず、BIOS設定にアクセスする方法について説明します。

BIOS設定にアクセスする方法

電源ボタンを押し、BIOS設定画面が表示されるまでDELキーを押し続けます。

Wi-FiとBluetoothに接続できない問題の解決方法

BIOS設定を確認し、BIOSからWi-FiとBluetoothを有効にします。

内蔵ファンは制御可能ですか

現在、ファンはBIOSによって制御されており、ユーザーによって制御されません。ファン速度はCPU温度に応じて設定されます。詳細については、BIOS設定画面のChipset -> FAN Contorlを確認してください。

電源が接続されたときにODYSSEY - X86J41x5を自動電源オンに設定する方法

これもBIOSで設定する必要があります。DELキーを押してBIOS設定に入ります。Chipset -> Restore on AC Power Lossに移動し、設定をLast Stateに変更します。

pir

ODYSSEYボードにはセキュアブート用のBoot Guardがありますか

はい、BIOSでSecurity Bootオプションを有効にできます。これが有効になると、BIOSは認証されていないデバイスからの起動を無効にします。

Odysseyがシャットダウンした後もGPIOが動作し続けるのはなぜですか

これを設定するには、私たちが提供する最新のBIOSに更新する必要があります。最新のBIOSでは、ここでenableをdisableに変更することで、GPIOとODYSSEYの両方をオフにできます。

pir

Loading Comments...