メインコンテンツまでスキップ

UartSBee V4

UartSBee v4.0は、BEEソケット(20ピン 2.0mm)を備えたFTDIケーブル互換のUSBからシリアルアダプタです。統合されたFT232RLは、MCUのプログラミングや通信に使用できます。一方で、PCをBee互換モジュールを介してさまざまなワイヤレスアプリケーションに接続することも可能です。UartSBeeは、FT232RLのビットバングモードピンのブレークアウトも提供します。このビットバングモードピン(8つのI/Oピン)は、現在では希少なPCパラレルポートを使用するアプリケーションの代替として使用できます。

ハードウェアバージョントラッカー

リビジョン説明リリース日
UartSBee V3.1底面のBluetoothブレークアウトを削除、フォームファクタを縮小2010年9月2日
UartSBee V2.33.3VピンのDC電流を強化、XBee Proをより良くサポートするために最大500mAを提供2009年7月21日
UartSBee V2.1初の公開リリース2009年2月1日

特徴


  • FTDIケーブル互換。
  • USB 2.0互換シリアルインターフェース。
  • 3.3Vおよび5V互換I/O。
  • 3.3Vおよび5Vのデュアル電源出力。
  • BEEモジュール用のリセットボタン。
  • ビットバングモード対応(8つのシリアルI/OまたはSPIとして)。
  • UARTおよびBEE操作用のLED。

アプリケーションアイデア


  • TTL/CMOSレベルのシリアルデバイスと通信するためのUSBからシリアルアダプタ。
  • Arduino / Seeeduinoおよび互換ボード用のプログラマ。
  • ISP(回路内シリアルプログラミング)を使用したマイクロコントローラ/CPLD用のプログラマ。
  • ブレッドボードMCUアプリケーション用の3.3V / 5V電源。
  • BEEモジュール用のUSBアダプタ(PCのワイヤレス機能用)。
  • FT232RLビットバングモードを使用したUSBベースの並列デバイスとしての無限の可能性 - AVR-ISP、低速JTAG(OpenOCD使用)、I2Cとして動作することが確認されています。

注意事項


  • UartSBee v3.1は、電源選択(3.3Vまたは5V)のトグルスイッチを提供します。他のデバイスに接続する前に、電源選択スイッチを3.3Vまたは5Vのいずれかに設定してください。

回路図


仕様


主な仕様

マイクロプロセッサFT232RL
PCBサイズ3.1cm x 4.1cm
インジケータPOWER、緑色LED。TxdおよびRxd用のLED
電源供給3.3Vおよび5V DC
インターフェースMini-B USB、2.54mmピッチピンヘッダ
アダプタソケットXBee互換2.0mmピッチメスピンヘッダ
接続性USB
通信プロトコルUART、ビットバングI/O、SPI
ROHSYES

電気的特性

仕様最小標準最大単位
入力電圧-55Vdc
消費電流--500mA
出力電圧3.3-5Vdc

システムブロック図


  • 小型のリセットスイッチが提供されており、Bee互換デバイスをリセットすることができます。
  • 2 x 10のBee互換モジュール用ブレークアウトに加えて、2 x 10ピンヘッダー2 x 3 ISPヘッダー用の追加パッドが提供されています。ユーザーは適切にピンヘッダーをはんだ付けすることができます。

アプリケーション


USB – シリアルポート

UartSBeeは、一般的にUSBからシリアルポート(COMポート)へのインターフェースとして使用されます。この構成は、MCUのシリアルポートと通信したり、UARTベースのISPをサポートするMCUをプログラムするために使用できます。

Windows

  • Windows OSでは、デバイスを初めて接続すると、ドライバーのインストールを求められる場合があります。

Virtual COM portドライバーをFTDIのウェブサイトからダウンロードしてインストールしてください:

https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

  • ドライバーをインストールするためのウィザードが開きます。「リストまたは特定の場所からインストール」を選択してください。

  • ダウンロードしたドライバーパスを選択してください。

  • 署名されていないドライバーをダウンロードした場合、以下のウィンドウが表示されます。「続行」をクリックしてください。

  • UartSBeeドライバーが正常にインストールされます。WindowsはFT232RLCOMポート名(例:COM10COM11など)を割り当てます。デバイスマネージャーで正確な名前を確認してください。この場合、COM16がUartSBeeに割り当てられています。

GNU/Linux

すべての最新のGNU/Linux OSにはFT232RLドライバーが付属しています。UartSBeeが検出されているか確認するには、lsusbコマンドを実行してください。以下のような出力が表示されるはずです。

GNU/Linuxはデバイス名として**/dev/ttyUSB0**、/dev/ttyUSB1などを割り当てます。

シリアルポートの動作を確認するには、UartSBeeのTxDRxDピンを接続し、cutecomのようなターミナルアプリケーションを使用して以下のようにデバイスパラメータを設定してください。

ボーレート: 9600、データビット: 8、ストップビット: None、ハンドシェイクなし

ターミナルで入力した文字がエコーバックされることを確認できます。

同じ機能はWindowsHyperterminalでも確認できます。

3.3V / 5V電源供給およびMCUブレッドボード用プログラマー

UartSBeeは3.3Vおよび5Vの電源出力を提供するだけでなく、I/Oピンのロジックレベルを5.0V TTLまたは3.3V CMOS操作に選択できます。以下の例では、ブレッドボード上のマイクロコントローラーアプリケーションが示されています。LPC1343 ARM Cortex-M3 MCUがUartSBeeに接続されています。このデバイスは3.3Vデバイスであるため、電源切替スイッチを3.3Vに設定します。LPC1343はUARTを介してプログラム可能です。このアプリケーションは、UARTベースのフラッシングまたはSPIベースのフラッシング(FT232R BitBangモードが必要)をサポートする任意のMCU / CPLDに拡張できます。

ブレッドボードプロトタイピング: UartSBee v3.1が3.3V電源供給およびLPC1343用の3.3V UARTフラッシュプログラミングポートとして機能しています。

スイッチ: 3.3V I/O選択済み

Beeモジュールを使用したPCワイヤレスアプリケーション

PCワイヤレスアドオン

UartSBeeのBee互換インターフェースを使用して、XBeeBluetooth BeeRF BeeWifi BeeGPS BeeなどのBeeモジュールをPC USBに接続できます。これにより、BeeベースのPCワイヤレスアプリケーションが容易になります。これらのBeeモジュールのほとんどはUARTインターフェースをサポートしているため、PCプログラミングも簡単です。

MCUワイヤレスアドオン

この構成は、マイクロコントローラー(Seeeduinoなど)のUARTとインターフェースするためにも使用できます。

Beeモジュールの詳細については、対応するドキュメントを参照してください。

XBeeUartSBeeに接続された状態
BluetoothBeeUartSBeeに接続された状態

BitBangモード

他のFT232RLベースのUSB-シリアルデバイスと比較して、UartSBee v3.1の優れた特徴は、すべてのBit-Bang I/Oがヘッダーピンに引き出されていることです。

Bit-Bangモードは、FT232RLの特別な機能で、8つのI/Oライン(D0 - D7)を汎用の双方向I/Oラインとして使用できます。FT232RLは以下の3つのBit-Bangモードをサポートしています。

  • 非同期Bit-Bangモード

デバイスに書き込まれたデータは、設定された出力ピンにクロックされます。データ転送速度はボーレートジェネレーターに基づいて設定されます。このモードでは、8つのI/Oラインのいずれも入力または出力として設定できます。

  • 同期Bit-Bangモード

このモードでは、データが同期的に送信されます。出力バイトがデバイスに送信される前に入力が読み取られます。そのため、入力を読み取るには書き込み操作を実行する必要があります。

  • CBUS Bit-Bangモード

このモードはFT232RL EEPROMの再プログラミングを必要とする特別なモードです。このモードではC0 - C3信号を使用します。

FT232RLBit-Bangモードは、アプリケーションノートで詳しく説明されています[1]

表: Bit-Bang I/Oマッピング

UartSBee信号BitBang I/O信号
TxDD0
RxDD1
RTSD2
CTSD3
DTRD4
DSRD5
DCDD6
RID7

BitBangモードの操作:

以下のブレッドボード配置では、DTR (D4) ピンがLEDに接続されているシンプルな非同期Bit-Bangモードの操作が示されています。LEDの点滅速度はPC側のアプリケーションプログラムによって制御されます。

LED点滅回路 UartSBee V3.1のBitBang I/O - 底面

Bit-Bangモードには、D2XXと呼ばれる特別なFTDIダイレクトドライバが必要です。このドライバをインストールするには、FT232RLチップの仮想COMポートドライバを削除する必要があります。GNU/Linuxでは、このドライバはカーネルモードで動作します。D2XXの代替として、libFTDIというオープンソースの無料ドライバが利用可能です。このドライバはWindows、GNU/Linux、Mac OSで動作します。GNU/Linuxではユーザーモードで動作するため、既存のFT232RLドライバを削除する必要はありません。

libFTDI

http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/

libUSB
libFTDIはlibusbを必要とします。以下からダウンロードできます。

http://www.libusb.org/

以下のサンプルコードは、libFTDIのサンプルファイルと同様の方法でコンパイルできます。簡単な方法として、以下のコード内容を既存のサンプル.cファイルの1つにコピーし、以下のコマンドでドライバ全体をビルドします。

./configure

make

コード例

/*
Blinky.C : UartSBee v3.1 (FT232RL) Bit-Bangモード - Blinky.

回路:
DTRをLEDのアノードに接続し、抵抗の一端をGNDに、もう一端をLEDのカソードに接続します。
*/

#ifdef __WIN32__
#define sleep(x) Sleep(x)
#endif

// I/Oピン用の8ビットピンマスク
#define TXD 0x01
#define RXD 0x02
#define RTS 0x04
#define CTS 0x08
#define DTR 0x10
#define DSR 0x20
#define DCD 0x40
#define RI 0x80

#include <stdio.h>
#include <ftdi.h>

int main()
{
unsigned char ouputState = 0;
struct ftdi_context ftdic;

/* 1. ftdiデバイスコンテキストを初期化 */
ftdi_init(&ftdic);

/* 2. VID/PIDペアに基づいてデバイスを開く */
if(ftdi_usb_open(&ftdic, 0x0403, 0x6001) < 0)
{
printf("UartSBee v3.1を開けません");
return 1;
}

/* 3. DTRライン用にBit-Bangモードを有効化 */
ftdi_set_bitmode(&ftdic, DTR, BITMODE_BITBANG);

/* 4. LEDを1秒ごとに点滅 */
while(1) {
ouputState ^= DTR;
ftdi_write_data(&ftdic, &ouputState, 1);
sleep(1);
}
}

FT232RLのBit-Bangモードは、AVR ISP、JTAG、SPI、I2Cポートを構築するために使用できます。詳細は外部リンクを参照してください。

AVR-ISP接続のアイデア

回路図オンラインビューア

リソース

回路図および基板ファイル;

外部リンク

オープンソースドライバー

FT232RL アプリケーション情報のその他のソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...