メインコンテンツまでスキップ

Allxonを使用してJetson LinuxをOver-the-Air更新する

pir

はじめに

一般的に、NVIDIAは「OTAペイロードパッケージ更新」メカニズムを提供しており、ユーザーがJetsonデバイスを新しいバージョンのJetPackに更新できるようにしています。JetsonデバイスのOSを更新するのは便利に見えますが、ユーザーが行う必要がある追加の作業があります。それは、OTAペイロードパッケージをJetsonデバイスに配信するためのOTAサーバーをホストする必要があることです。これは、OTAペイロードパッケージの生成に加えて、ユーザーが処理するには大きな負担となります。

今では、その心配は不要です。Allxonが、Allxon DMSポータル経由でOTAペイロードパッケージをJetsonデバイスに配信するお手伝いをします。OTAペイロードパッケージの生成を担当するユーザーや製造業者にとって、OTAペイロードパッケージのアップロードは非常に簡単です。Jetsonデバイス用のOTAペイロードパッケージ更新を実行したいユーザーにとっても、デバイス群に新しいバージョンのOTAペイロードパッケージを配布することが簡単です。上記のすべてについて、このwikiでステップバイステップで詳しく説明されています。それでは、一緒に進めて、Allxonを使用してJetsonデバイスをover-the-airで更新を始めましょう!

ワークフロー

ワークフローは以下の通りです:

pir

製造業者や開発者にOTAペイロードパッケージをAllxonに提供して検証を行っていただきたいと考えています。なぜAllxonがそれを行いたいのでしょうか?それは、AllxonがOTAペイロードパッケージが対応するJetsonデバイスで動作することを確認したいからです。Allxonによる検証の利点は、AllxonがOTAペイロードパッケージのアップロードをお手伝いし、それが動作することを確認できることです。このステップについては、このガイドの後半で説明します。

サポートされているハードウェア

Allxonを使用したOTAペイロードパッケージ更新は、以下のハードウェアでサポートされています:

  • NVIDIAの公式開発キット:

    • NVIDIA® Jetson Xavier™ NX Developer Kit
    • NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit
    • NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit
  • Seedのキャリアボード:

    • Jetson SUB Mini PC
    • A203 Carrier Board
    • A203 (Version 2) Carrier Board
    • A205 Carrier Board
    • A206 Carrier Board

注意: 上記のキャリアボード用のSoMを選択する際は、Jetson Xavier NXまたはJetson TX2 NXモジュールのいずれかを使用してください。Jetson Nanoモジュールはこのメカニズムではサポートされていません。

前提条件

  • JetPack(Base BSP)を実行している上記のJetsonデバイスのいずれか
  • JetsonデバイスにAllxon DMSエージェントがインストールされ、Allxon DMSポータルとペアリングされていること
  • UbuntuがインストールされたホストPC(ネイティブシステムを推奨)
  • HDMIディスプレイとキーボード(オプション)

注意: このガイドで使用されたホストPCは、Ubuntu 20.04を実行するマシンでした。

はじめに

このガイドは2つの主要なセクションに分かれています。最初のセクションでは、OTAペイロードパッケージを生成してAllxon DMSポータルにアップロードする方法について説明します。2番目のセクションでは、Allxon DMSポータルを使用してJetsonデバイスに実際にOTAペイロードパッケージ更新を実行する方法について説明します。

まず最初に、以下を実行してJetsonデバイスにインストールされている現在のL4Tバージョンを確認しましょう

cat /etc/nv_tegra_release

pir

これからL4T 32.6.1にアップデートを進めます

OTAペイロードパッケージの生成とAllxon DMSポータルへのアップロード

OTAペイロードパッケージの生成を開始する前に、いくつかの背景知識をご紹介します:

  1. OTAペイロードパッケージとは何ですか?

    • OTAペイロードパッケージは、Jetsonデバイスを低いバージョンのBSPから新しいバージョンにアップデートするために使用されます。
    • ベースBSPターゲットBSPに基づいて生成する必要があります。
    • つまり、ターゲットBSPが同じでもベースBSPが異なる場合、OTAペイロードパッケージは異なります。
    • さらに、OTAペイロードパッケージには、完全なターゲットBSPイメージではなく、ファイルの差分のみが含まれます。
  2. このメカニズムとフローにおけるAllxonの役割は何ですか

    • Allxon DMSは、DMSポータル経由でOTAペイロードパッケージをJetsonデバイスに配信することをサポートできます。
    • メーカーと開発者は、OTAペイロードパッケージをAllxon DMSポータルにアップロードするだけです。
    • エンドユーザーは、Allxon DMSポータル上で対応するOTAペイロードパッケージをグループに割り当てるだけです。
  3. OTAペイロードパッケージアップデートの実行後、デバイス上で消去されない場所はありますか?

    • パス**"/ota**"の下にあるファイルは、OTAペイロードパッケージアップデート後に消去されないことがわかりました。
    • これは、ユーザーが重要なデータをバックアップし、OTAペイロードパッケージプロセス中にそれらを復元できる場所になります。

初期準備 - ベースBSP

前述のように、OTAペイロードパッケージはベースBSPとターゲットBSPに基づいて生成されます。そのため、OTAペイロードパッケージを生成する前に、ベースBSPとターゲットBSPを準備する必要があります。どのベースBSPを準備する必要があるかをどのように選択しますか?それは、どのデバイスをアップデートしたいかに基づいています。例えば、JetPackバージョン4.4.4を実行しているXavier NXデバイスをアップデートしたい場合、Xavier NX用のJetPackバージョン4.4.4をベースBSPとして準備する必要があります。

  • ステップ1. 現在Jetsonデバイスにインストールされているバージョンに応じて、こちらからL4Tリリースを選択します

  • ステップ2. お使いのボードに応じてL4Tドライバーパッケージ(BSP)とサンプルルートファイルシステムをダウンロードします

pir

  • ステップ3. 両方のファイルを同じディレクトリに配置します

pir

  • ステップ4. ターミナルウィンドウを開き、上記のディレクトリに移動してL4Tドライバーパッケージ(BSP)を展開します
sudo tar -vxjf <Base_BSP_file_name>.tbz2
  • ステップ 5. 展開されたNVIDIAドライバーパッケージのrootfsディレクトリに移動します
cd <Base_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra/rootfs
  • ステップ 6. サンプルファイルシステムをrootfsディレクトリに展開する
sudo tar -jxpf ../../<rootfs_file_name>.tbz2
  • ステップ 7. apply_binaries.sh スクリプトを実行して、NVIDIA ユーザー空間ライブラリをターゲットファイルシステムにコピーします
cd ..
sudo ./apply_binaries.sh

初期準備 - ターゲットBSP

次に、ターゲットBSPを準備します。これは、デバイス上で更新されるBSPになります。

  • ステップ 1. 上記の初期準備 - ベースBSPセクションのステップ1 - ステップ7に従いますが、今回はデバイス上で更新されるBSPに応じて必要なファイルをダウンロードします

  • ステップ 2. ターゲットBSPのrootfs/etc/init.dディレクトリに移動します

cd <Target_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra/rootfs/etc/init.d
  • ステップ 3. install_allxon_dms.sh という名前の新しいファイルを作成します
sudo nano install_allxon_dms.sh

注意: 上記の任意のテキストエディタを使用できます。ここではnanoテキストエディタを使用しています

  • ステップ4. 上記で作成したファイルに以下のコードをコピーしてください
#!/bin/bash

DOWNLOAD_URL="https://get.allxon.net"
RESUME_DATA="/ota/resume_data.sh"

SYNCAGENT_FOLDER="/var/lib/SyncAgent"
AGENT_IN_OTA_SRC_DIR="/ota/agent"
TRIAL_TAG="${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}/trial.tag"
TRIAL_AGENT_SN="${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}/agentsn"

verify_nvidia_jetson() {
if [ -f "/etc/nv_tegra_release" ]; then
echo "It's Jetson platform."
else
echo "It's non-Jetson platform, exit the process."
exit 1
fi
}

check_ota_folder() {
if [ -d "/ota" ]; then
echo "It's the case of OTA Payload Package update."
else
echo "It's not OTA Payload Package case."
exit 0
fi
}

resume_agent_cache() {
echo "Resume Agent's cache"
mkdir -p "${SYNCAGENT_FOLDER}"

if [ -d "${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}/SyncAgent" ]; then
echo " - Resume ${SYNCAGENT_FOLDER}"
cp -r ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}/SyncAgent/* ${SYNCAGENT_FOLDER}
fi

if [ -f "${TRIAL_AGENT_SN}" ]; then
echo " - Resume ${TRIAL_AGENT_SN}"
cp ${TRIAL_AGENT_SN} /var
fi
}

remove_agent_cache() {
echo "Remove Agent's cache"

if [ -d "${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}" ]; then
rm -rf ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}
fi
}

resume_data_after_ota() {
if [ -f "${RESUME_DATA}" ]; then
echo "Find the file ${RESUME_DATA}, start to do data resume."
chmod 777 ${RESUME_DATA}
bash ${RESUME_DATA}
rm ${RESUME_DATA}
else
echo "No data needs to be resumed, skip the process."
fi
}

check_agent_exists() {
dpkg -l | grep "$@"
}

install_agent() {
if [ -f "${TRIAL_TAG}" ]; then
wget -qO - "$DOWNLOAD_URL/linux/trial" | bash -s -- --upgrade
else
wget -qO - "$DOWNLOAD_URL/linux/enterprise" | bash -s -- --upgrade
fi
}

do_install() {
verify_nvidia_jetson
check_ota_folder
resume_data_after_ota
if check_agent_exists allxon-dms-agent; then
echo "Allxon DMS Agent is already installed in the system."
else
echo "Allxon DMS Agent doesn't exist, prepare to install."
resume_agent_cache
install_agent
#remove_agent_cache
fi
}

do_install
  • ステップ 5. Target BSPのrootfs/etc/systemd/systemディレクトリに移動する
cd <Target_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra/rootfs/etc/systemd/system
  • ステップ 6. dms-install.service という名前の新しいファイルを作成し、以下のコードをファイルにコピーします
[Unit]
Description=Service for Auto Install Allxon DMS Agent
Documentation=https://dms.allxon.com/
Wants=network-online.target
After=network.target network-online.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/etc/init.d/install_allxon_dms.sh
StandardOutput=null
Restart=always
RestartSec=60
DefaultStartLimitInterval=3600s
DefaultStartLimitBurst=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
  • ステップ 7. 以下のコマンドを実行して、Target BSP の dms-install.service のファイル権限を変更し、シンボリックリンクを作成します
sudo chmod 644 ./etc/systemd/system/dms-install.service
sudo chmod 777 ./etc/init.d/install_allxon_dms.sh
sudo ln -s /etc/systemd/system/dms-install.service ./etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dms-install.service

ターゲットBSPでの自動インストールエージェント機能

ストーリー
  • ほとんどの場合、OTAペイロードパッケージの更新を実行した後、ファイルシステムは真新しい状態に消去され、消去されない場所は "/ota" フォルダのみです。
  • ここで深刻な問題があります。ファイルシステムが消去されるため、システムにAllxon DMSエージェントが存在しません。OTAペイロードパッケージ更新後、デバイスはどのようにしてAllxon DMSポータルに接続し続け、ユーザーのリモート管理を支援できるでしょうか?
  • さらに、ユーザーがOTAペイロードパッケージ更新後にデバイスデータを復元したい場合、どのように支援できるでしょうか?
解決策1 - エンタープライズエージェントの自動インストール
  • JetsonデバイスがJetpackの更新完了後に自動的にAllxon DMSエージェントをエンタープライズエディションでインストールできるようにするため、OTAペイロードパッケージ内のシステムディレクトリ "/etc/init.d/" にスクリプト "install_allxon_dms.sh" を配置し、同時にサービス "dms-install.service" もOTAペイロードパッケージに配置する必要があります。
  • OTAペイロードパッケージ更新後にデバイスが起動する際、スクリプトがシステムによって実行され、Allxon DMSエージェントがエンタープライズエディションでインストールされます。
解決策2 - デバイスデータの復元
  • デバイスデータを復元するため、ユーザーはOTAペイロードパッケージ更新を実行する前に、復元が必要なデータをJetsonデバイスの "/ota" ディレクトリ下に配置する必要があります。
  • さらに、ユーザーは "/ota" フォルダからデータ復元を行うスクリプトを実装する必要があり、スクリプトファイル名は "resume_data.sh" である必要があります。
  • "/ota" 下に "resume_data.sh" スクリプトが存在する場合、スクリプト "install_allxon_dms.sh""resume_data.sh" を実行してユーザーが "/ota" フォルダからデータを復元することを支援し、このスクリプトは実行後に削除されて無限ループを防ぎます。

OTAペイロードパッケージの生成

ベースBSPとターゲットBSPの両方が準備できたら、私たちが提供するスクリプトを使用してOTAペイロードパッケージの生成を支援するだけです。それでは始めましょう!

  • ステップ1. ターゲットBSPのL4Tリリースにこちらから移動し、Jetson Platform Over-The-Air Update Tools をクリックしてダウンロードします

pir

  • ステップ2. ダウンロードした Jetson Platform Over-The-Air Update Tools(例:ota_tools_R32.6.1_aarch64.tbz2)ファイルを、ターゲットBSPの Linux_for_Tegra と同じフォルダ内に配置します

pir

  • ステップ3. generate_ota_payload.sh という名前の新しいファイルを作成し、任意の場所に配置します(上記と同じフォルダに配置するのが簡単です)

  • ステップ4. ファイル内に以下のコードをコピーします

#!/bin/bash

BASE_BSP_PATH="<Base_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra"
TOT_BSP_PATH="<Target_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra"

OTA_TOOL="<ota_tools_file_name>.tbz2"
JETSON_MODEL="<name of Jetson SoM>"
BSP_VERSION="<Base_BSP_version--ex:R32-4>"

TARGET_FOLDER="<location of target folder>"

echo "1. Export variable BASE_BSP"
export BASE_BSP=${BASE_BSP_PATH}

echo "2. Export variable ToT_BSP"
export ToT_BSP=${TOT_BSP_PATH}

echo "3. Install OTA tool to ToT_BSP"
cd ${ToT_BSP}/../
tar xpf ${OTA_TOOL}

echo "4. Export variable ToT_BSP to TARGET_BSP"
export TARGET_BSP=${ToT_BSP}

echo "5. Check all exported variables"
echo " - BASE_BSP=${BASE_BSP}"
echo " - ToT_BSP=${ToT_BSP}"
echo " - TARGET_BSP=${TARGET_BSP}"
echo " - JETSON_MODEL=${JETSON_MODEL}"
echo " - BSP_VERSION=${BSP_VERSION}"

echo "6. Generate the base recovery image and recovery DTB. Go to TARGET_BSP folder"
cd ${TARGET_BSP}/

sudo ./tools/ota_tools/version_upgrade/build_base_recovery_image.sh ${JETSON_MODEL} ${BSP_VERSION} ${BASE_BSP} ${BASE_BSP}/rootfs ${TARGET_BSP}

echo "7. Generate the OTA update payload package. Go to TARGET_BSP folder"
cd ${TARGET_BSP}/

sudo ./tools/ota_tools/version_upgrade/l4t_generate_ota_package.sh ${JETSON_MODEL} ${BSP_VERSION}

echo "8. Copy ota_payload_package.tar.gz to ${TARGET_FOLDER}"
cp bootloader/${JETSON_MODEL}/ota_payload_package.tar.gz ${TARGET_FOLDER}
  • ステップ 5. 上記のコード内の以下の変数を修正してください

    • BASE_BSP_PATH: Base BSPのディレクトリパス
    • TOT_BSP_PATH: Target BSPのディレクトリパス
    • OTA_TOOL: OTAツールのファイル名
    • JETSON_MODEL: モデル情報(対応するモデルを調べるにはこのページをご利用ください)
    • BSP_VERSION: Base BSPのバージョン
    • TARGET_FOLDER: 生成されたOTA Payload Packageを配置するディレクトリパス
  • ステップ 6. generate_ota_payload.shに実行権限を付与してください

chmod 777 generate_ota_payload.sh
  • ステップ 7. スクリプトを実行する
sudo ./generate_ota_payload.sh

これで、OTA ペイロードパッケージが、以前に定義した TARGET_FOLDER 内に ota_payload_package.tar.gz として生成されます

アップロード用の OTA ペイロードパッケージ zip ファイルを準備する

  • ステップ 1. 以前にダウンロードした Jetson Platform Over-The-Air Update Tools(例:ota_tools_R32.6.1_aarch64.tbz2)をコピーし、以前に作成した TARGET_FOLDER 内に配置します

  • ステップ 2. TARGET_FOLDER 内に run_ota_payload.sh という名前のファイルを作成し、以下のコードをその中にコピーします

#!/bin/bash

OTA_TOOL="<ota_tools_file_name>.tbz2"
OTA_PAYLOAD="ota_payload_package.tar.gz"

WORK_DIR="/allxon_ota" # OTA payload, tool and script should be put in this folder before updating
OTA_SRC_DIR="/ota" # Unless the emmc storage is struggle, DO NOT need to modify this path
TARGET_VERSION="<Target_BSP_version--ex:R32.6.1>"

DMS_BACKUP_SERVICE="dms-backup.service"
BACKUP_AGENT_CACHE="backup_agent_cache.sh"

release_space_rm_ota_files() {
echo "Release unused files and space..."

if [ -f "${OTA_PAYLOAD}" ]; then
echo " - Remove ${OTA_PAYLOAD}"
sudo rm ${OTA_PAYLOAD}
fi

if [ -f "${OTA_TOOL}" ]; then
echo " - Remove ${OTA_TOOL}"
sudo rm ${OTA_TOOL}
fi
}

enable_backup_agent_cache() {
echo "Enable backup Agent's cache service"
chmod 777 ${BACKUP_AGENT_CACHE}
chmod 644 ${DMS_BACKUP_SERVICE}

cp ${BACKUP_AGENT_CACHE} /etc/init.d/
cp ${DMS_BACKUP_SERVICE} /etc/systemd/system/

systemctl daemon-reload
systemctl enable ${DMS_BACKUP_SERVICE}
}


if [ ! -f "/etc/nv_tegra_release" ]; then
sudo echo "Not Supported"
exit 1
fi

REVISION=$(cat /etc/nv_tegra_release | cut -d "," -f 2 | cut -d " " -f 3 | sed 1q) > /dev/null

if [ "$REVISION" == "" ]; then
echo "Error!"
exit 1
else
if [ "$REVISION" == "$TARGET_VERSION" ]; then
echo "Update to JetPack $REVISION success!"
release_space_rm_ota_files
exit 0
else
echo "It's JetPack $REVISION, need to do update!"
enable_backup_agent_cache
fi
fi

echo "1. Create ${OTA_SRC_DIR} directory"

sudo mkdir -p ${OTA_SRC_DIR}

echo "2. Move ${OTA_PAYLOAD} to ${OTA_SRC_DIR}"

sudo mv ${OTA_PAYLOAD} ${OTA_SRC_DIR}

echo "3. Extract ${OTA_TOOL}"

tar -jxvf ${OTA_TOOL}

echo "4. Set variable WORKDIR"

export WORKDIR=${WORK_DIR}

echo "WORKDIR=${WORKDIR}"

echo "5. Change directory to ${WORKDIR}/Linux_for_Tegra/tools/ota_tools/version_upgrade"

cd ${WORKDIR}/Linux_for_Tegra/tools/ota_tools/version_upgrade

echo "6. Execute nv_ota_start.sh"

sudo ./nv_ota_start.sh /dev/mmcblk0 ${OTA_SRC_DIR}/ota_payload_package.tar.gz

  • ステップ 3. 必要に応じて、上記の「run_ota_payload.sh」スクリプトの変数を要件と条件に基づいて変更する

    • OTA_TOOL(ファイル名が正しいかどうかを確認するだけ)
    • OTA_PAYLOAD(ファイル名が正しいかどうかを確認するだけ)
    • TARGET_VERSION(ターゲット BSP バージョンに応じて、形式は「Rxx.x.x」)
  • ステップ 4. TARGET_FOLDER 内に dms-backup.service という名前のファイルを作成し、以下のコードをその中にコピーする

[Unit]
Description=Back up Allxon DMS Agent cache during Pre-Shutdown Processes
DefaultDependencies=no
Before=shutdown.target reboot.target halt.target

[Service]
Type=oneshot
User=root
Group=root
ExecStart=/etc/init.d/backup_agent_cache.sh

[Install]
WantedBy=halt.target reboot.target shutdown.target
  • ステップ 5. TARGET_FOLDER 内に backup_agent_cache.sh という名前のファイルを作成し、以下のコードをコピーしてください
#!/bin/bash

SYNCAGENT_FOLDER="/var/lib/SyncAgent"
TRIAL_TAG="/usr/share/allxon-dms-agent/trial.tag"
TRIAL_AGENT_SN="/var/agentsn"
AGENT_IN_OTA_SRC_DIR="/ota/agent"

backup_agent_cache() {
echo "Backup Agent's cache"
sudo mkdir -p "${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}"

if [ -d "${SYNCAGENT_FOLDER}" ]; then
echo " - Copy ${SYNCAGENT_FOLDER}"
sudo cp -r ${SYNCAGENT_FOLDER} ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}
fi

if [ -f "${TRIAL_TAG}" ]; then
echo " - Copy ${TRIAL_TAG}"
sudo cp ${TRIAL_TAG} ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}

if [ -f "${TRIAL_AGENT_SN}" ]; then
echo " - Copy ${TRIAL_AGENT_SN}"
sudo cp ${TRIAL_AGENT_SN} ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}
fi
fi
}

backup_agent_cache
  • ステップ 6. ターミナルウィンドウから TARGET_FOLDER に移動し、以下のコマンドを実行して上記のファイルを含むzipファイルを作成します
zip ota_payload.zip *

TARGET_FOLDER は、生成された ota_payload.zip ファイルと共に以下のようになります

pir

OTA ペイロードパッケージ zip ファイルのアップロード

OTA ペイロードパッケージに使用される zip ファイルを生成した後、この zip ファイルを Allxon DMS ポータルまたは独自のストレージにアップロードを開始できます。

Allxon に検証とzip ファイルのアップロードを依頼したい場合は、こちらから連絡してこのパッケージを Allxon に配信するだけです。その後、このセクションをスキップできます。

zip ファイルを自分でアップロードしたい場合は、以下の手順に従ってください

注意: Jetson デバイスに Allxon DMS エージェントをインストールし、Allxon DMS ポータルとペアリングするために、この wiki に従うことを確認してください

  • ステップ 2. Applications ページに移動し、Register をクリックして新しいアプリケーションを登録します

pir

  • ステップ 3. 以下のように情報を入力し、Next をクリックします

    • Application Name: brand_model_BaseBSP_to_TargetBSP
    • App GUID: brand_model_BaseBSP_to_TargetBSP
    • Platform: Linux

pir

  • ステップ 4. 説明を追加し、Register をクリックします

pir

作成されたアプリケーションが表示されます

pir

  • ステップ 5. それをクリックし、Versions セクションの下にある + サインをクリックします

pir

  • ステップ 6. バージョン番号を追加し、ニーズに合わせて以下の 2 つのシナリオに基づいてインストールコマンドを入力します
  1. zip ファイルを Allxon DMS ポータルにアップロードしたい場合は、以下のインストールコマンドを使用してください。
mkdir -p /allxon_ota
unzip -o /var/lib/SyncAgent/download/"Application registered name" -d /allxon_ota/
chmod 777 /allxon_ota/run_ota_payload.sh
rm -rf /var/lib/SyncAgent/download/*
cd /allxon_ota/ && /allxon_ota/run_ota_payload.sh
shutdown -r +5 "Restart the system to upgrade the JetPack will be started in 5 mins."

pir

注意:「Application registered name」は、以前に作成したアプリケーション名に変更する必要があります。例:「jetson-xavier-nx-devkit-emmc_4.4_to_4.6」

  1. zipファイルを独自のストレージまたはサイトにアップロードしたい場合は、以下のインストールコマンドを使用してください。
mkdir -p /allxon_ota
wget -qO /allxon_ota/ota_payload.zip "ota_payload_package_download_url"
unzip -o /allxon_ota/ota_payload.zip -d /allxon_ota/
chmod 777 /allxon_ota/run_ota_payload.sh
rm /allxon_ota/ota_payload.zip
cd /allxon_ota/ && /allxon_ota/run_ota_payload.sh
shutdown -r +5 "Restart the system to upgrade the JetPack will be started in 5 mins."
  • ステップ 7. 先ほど生成した ota_payload.zip ファイルを選択してアップロードし、アップロードが完了したら Create をクリックします

pir

  • ステップ 8. Version Description を入力し、Save をクリックしてアプリケーションを保存します

pir

  • ステップ 9. Versions セクションの下にある + サインをクリックし、Release をクリックします

pir

  • ステップ 10. 最後に Release をクリックします

pir

これで、OTA ペイロードパッケージを Allxon DMS ポータルに正常にアップロードし、リリースしました。次のステップでは、この更新を Jetson デバイスに配布します。

Allxon DMS ポータル経由での OTA ペイロードパッケージ更新の実行

続行する前に、以下の点にご注意ください:

  • OTA ペイロードパッケージ更新を実行する前に、Jetson デバイスが全プロセス中にイーサネットケーブルで接続されていることを確認してください。そうでなければ、更新は失敗します。
  • アップグレードプロセスが失敗した場合、/ota_log に移動してアップグレードプロセスのログを確認できます。
  • アップグレードプロセスが成功した場合、フォルダ /ota 下のファイルは保持されます。
  • eMMC または内部ストレージに少なくとも 「OTA ペイロードパッケージ * 2.5」 の利用可能な容量があることを確認してください。

それでは、Allxon DMS ポータル経由で OTA ペイロードパッケージ更新を実行しましょう

  • ステップ 1. Allxon DMS ポータルApplications ページに移動し、Register をクリックします

pir

  • ステップ 2. Existing をクリックし、OTA ペイロードパッケージを選択して Register をクリックします

pir

  • ステップ 3. 新しく追加されたアプリケーションをクリックします

pir

  • ステップ 4. Versions セクションの下にある + サインをクリックし、Distribute をクリックします

pir

  • ステップ 2. 配布したいグループを選択し、Distribute をクリックします

pir

  • ステップ 3. Distribution Time を設定し、Schedule をクリックします

pir

これで、選択されたグループ内の Jetson デバイスがこの OTA ペイロードパッケージを受信し、アップグレードプロセスを開始します。

Jetson デバイスが HDMI ディスプレイに接続されている場合、インストールが完了すると以下のような画面が表示されます。

pir

SSH 経由で Jetson デバイスに接続している場合、インストールが完了すると 「Restart the system to upgrade the JetPack will be started in 5 mins.」 というメッセージも表示されます。

アップグレードプロセスを開始するために、5分後に再起動されます。これは、ユーザーが未保存の作業を保存するための追加時間を提供するためです。ただし、上記のメッセージが表示された直後に Jetson デバイスを再起動することもできます。

  • ステップ 4. Jetson デバイスが再び起動すると、黒い画面が表示されます。数分待つと、デバイスが自動的に再起動します。次に、新しい OS の初期設定画面が表示されるので、この設定を完了してデバイスに再度入る必要があります。

注意: 上記の設定セットアップを完了するために、Jetson デバイスを HDMI ディスプレイとキーボードに接続することをお勧めします

  • ステップ 5. セットアップが完了し、デバイスがデスクトップに起動した後、以下のコマンドを実行して JetPack バージョンが更新されているかどうかを確認します
cat /etc/nv_tegra_release

pir

ご覧のとおり、この場合、L4T は 32.6.1 に更新されました

Jetson デバイスから Allxon DMS をアンインストールする

デバイスから Allxon DMS Agent をアンインストールしたい場合は、まず以下のコマンドを使用して自動インストール Allxon DMS Agent メカニズム(サービス)を無効にしてください

sudo systemctl disable dms-install.service

その後、以下のコマンドを使用してAllxon DMS Agentをアンインストールできます

sudo wget -qO - "https://get.allxon.net/linux/uninstall" | sudo bash -s
Loading Comments...