メインコンテンツまでスキップ

MQTTを使用してLEDライトをリモートで点灯させる

MQTTは、クライアントサーバー型のパブリッシュ/サブスクライブ型メッセージングトランスポートプロトコルです。クライアントはパブリッシャーまたはサブスクライバー、またはその両方として機能することができます。

image.png

パブリッシャーはトピックを作成し、そのトピックにメッセージを添付することができます。例えば、新しいトピック「今日の天気」を作成し、メッセージ内容を「25度」としてサーバーに送信することができます。サーバーがトピックメッセージを受信すると、パブリッシャーはそのトピックを購読しているクライアントに情報を配信します。つまり、サブスクライバーが「今日の天気」というトピックを購読している場合のみ、「25度」というメッセージを受信します。「今日の天気」というトピックを購読していない場合、パブリッシャーがどんなメッセージを送信しても、サブスクライバーはそのメッセージを受信しません。

image.png

1. MQTTサーバーの設定

MQTTXサーバーソフトウェアをダウンロードしてコンピューターにインストールし、MQTTサーバーを設定します。


このプロジェクトでは、「mqtt.p2hp.com」の無料サーバーを使用します。 オンラインサーバー

  • アドレス: mqtt.p2hp.com
  • ポート: 1883 (TCP), 8083 (WebSocket)
  • タイプ: EMQ
  • MQTT V3.1.1/V5.0対応

MQTTXソフトウェアに入り、新しい接続を作成します。名前、サーバー、ポート、トピックを入力し、「Connect」をクリックしてサーバーに接続します。

image.png

接続が成功すると、ソフトウェアの右上にポップアップが表示されます。

image.png

次に、以下でトピックとメッセージを設定します。このプロジェクトでは、MQTTメッセージを使用してメイン制御ボード上のLEDのオンとオフを制御するため、トピック(「LED」)とメッセージ内容(「on」)を入力します。

image.png

2. コード

以下のコードをコードエディタに入力してください:

import network
import mqtt
from machine import Pin, I2C, ADC, UART, SPI, PWM
from time import sleep

N1 = network.WLAN_SPI(network.STA_IF)
N1.active(True)
N1.connect("CHCK","depot0510")
sleep(1)

led = Pin(13, Pin.OUT)
led.value(0)

SERVER = 'mqtt.p2hp.com'
CLIENT_ID = 'Wio RP2040_Dev_board'
TOPIC = 'LED'

def mqtt_callback(topic):
print('topic: {}'.format(topic[0]))
print('msg:{}'.format(topic[1]))
if(topic[1] == "off"):
led.value(0)
if(topic[1] == "on"):
led.value(1)

cl = mqtt.MQTTClient(CLIENT_ID, SERVER, mqtt_port = 1883)
cl.connect()


cl.publish("webscket_test","start")
cl.subscribe(TOPIC)
cl.set_callback(mqtt_callback)
print('ok')

while True:
cl.wait_msg()
sleep(0.1)

コードの8行目にWiFi名とパスワードを入力することを忘れないでください。その後、プログラムを実行します。Shellウィンドウに「ok」というプロンプトが表示されたら、接続が成功したことを意味します。その時点で、MQTTXで情報を送信して制御することができます。

image.png

ソフトウェアの右下に「LED」と「on」を入力し、送信アイコンをクリックします。この時点で、メイン制御ボードの青色LEDが点灯するはずです。「off」を送信することでLEDライトを消灯することもできます。

image.png image.png

技術サポートと製品に関する議論

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社の製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...