メインコンテンツまでスキップ

Wioの紹介


Wioプラットフォームは、2015年末にWio LinkがKickstarterでクラウドファンディングされた際に初めて世界に紹介されました。Kickstarterで発売した2番目の製品として、Wio Linkの結果は私たちの期待を大きく上回りました。その後間もなく、Wio Linkの弟分であるWio Nodeをリリースしました。両者はほぼ同じ機能を持っていますが、サイズやGroveコネクタの数が異なり、異なる状況に対応するよう設計されています。

Wioの最も魅力的な点は、プラグアンドプレイモジュールをモバイルアプリを使用してRESTful APIに仮想化することです。これにより、はんだ付け、ジャンプワイヤー、電子工学、マイクロコントローラプログラミング、ネットワークプログラミング、IoTプロトコルの取り扱いなどの知識から解放されます。これらの要素が悪いと言っているわけではありません。初心者にとってはこれらのステップや知識は練習に不可欠ですが、時には迅速なプロトタイピングや即応性が求められることがあります。これこそがWioが生まれた理由であり、すべてのステップを簡略化し、プロトタイピングを簡単にすることを目的としています。電子工学について何も知らなくても、約5分で簡単なIoTプロジェクトを構築できると言っても過言ではありません。

私たちは、Wioを使って始められる多くの興味深いプロジェクトチュートリアルを用意しています。Wioを使用することで、家にいないときに植物に水をやったり、犬に餌を与えたりすることができます。Wioで他にどんなことができるか知りたいですか?ぜひWio LinkとWio Nodeのドキュメントをチェックしてみてください。楽しんでください!

製品リスト


以下は、Seeed WiKiで見つけることができるWioボードのリストです。このリストは随時更新されます。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...