メインコンテンツまでスキップ

Wio Lite W600

Wio Lite W600は、W600 WiFiモジュールを搭載したコスト効率の高いArduino互換ボードです。Wio Lite W600は、Atmel® | SMART™ SAM D21 ARM Cortex-M0+ベースのマイクロコントローラーを特徴とし、W600 WiFiコアはARM Cortex-M3を搭載した2.4GHz WiFiモジュールです。Wio Lite W600はArduino CoreとしてSAM D21(Arduino Zeroで使用されているのと同じチップ)を使用しているため、理論上はArduino Zeroと完全に互換性があります。

SAM D21のピンがブレークアウトされており、このボードのI/Oレベルは3.3Vです。6つのアナログピンと14のデジタルピンがあり、さらに1つのUART、1つのI2C、1つのICSPポートが利用可能です。このボードは5V USB Type Cおよび3.5V〜4.2Vのリポバッテリーで電源を供給できます。

WiFiコアについては、私たちの古い友人であるW600モジュールが搭載されています。すでにW600モジュールとGrove - W600をリリースしており、Wio Lite W600はW600ファミリーの新しいメンバーです。W600モジュールはARM Cortex-M3を搭載し、1MBのオンチップフラッシュとfreeRTOSカーネルを備えています。CE/FCC認証を取得しており、802.11 b/g/nをサポートしています。

さらに、Grove Shield for Wio Liteも同時にリリースしました。このシールドを使用することで、200以上のGroveセンサー、アクチュエーター、ディスプレイをWio LiteシリーズおよびFeatherコミュニティに提供できます。

Seeedリレー簡易選択図

複雑なブレッドボード配線や面倒なハンダ付け作業にさようなら。

こんにちは、Grove

特徴

  • Arduino Zero互換 / Adafruit Feather互換
  • 802.11 b/g/nをサポートする2.4GHzオンボードWiFiモジュール
  • 200以上のGroveモジュールをサポート
  • コスト効率が高い

仕様

項目
マイクロコントローラーSAM D21
最大CPU周波数48 MHz
SRAM32 KB
フラッシュメモリ256 KB
電源入力USB Type C 5V リポバッテリー 3.5 V ~ 4.2 V
デジタルI/Oピン14
アナログ入力チャンネル6
I/OピンあたりのDC電流40 mA
I/O入力電圧3.3 V
WiFiコアW600
CPU32bit Embedded Cortex-M3
RAM288 KB
フラッシュ1 MB
Wi-FiモードIEEE802.11b/g/n
周波数範囲2.4~2.4835 GHz
ネットワークタイプSTA/AP/AP+STA/Wi-Fi Direct
ネットワークプロトコルTCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
認証WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
暗号化WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)

ハードウェア概要

はじめに

ハードウェア

必要な材料

  • Wio Lite W600 x1
  • コンピュータ x1
  • USB Type-C ケーブル x1
ヒント

一部のUSBケーブルは電力供給のみでデータ転送ができない場合があります。USBケーブルを持っていない場合や、使用しているUSBケーブルがデータ転送可能かどうかわからない場合は、Seeed USB Type-C サポート USB 3.1を確認してください。

USBケーブルを使用してWio Lite W600をコンピュータに接続します。

ソフトウェア

ステップ 1. Arduinoソフトウェアをインストールする必要があります。

Arduinoアプリケーションを起動する

以前にダウンロードしたArduinoアプリケーション(arduino.exe)をダブルクリックします。

注記

Arduinoソフトウェアが異なる言語で読み込まれる場合は、設定ダイアログで変更できます。詳細はArduino Software (IDE) ページをご覧ください。

ステップ 2. Arduino IDEの設定

Arduino IDEを開き、ファイル > 設定をクリックし、以下のURLを追加のボードマネージャーURLにコピーします。

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

ステップ 3. Wio Lite W600ボードをArduino IDEに追加する

Seeed Board Installation Guideに従い、キーワードseeeduino_samd_zeroを検索してWio Lite W600をArduino IDEに追加してください。

キーワードは seeeduino_samd_zero です

ステップ 4. W600ライブラリをArduino IDEに追加する

Seeed GithubからW600ライブラリをダウンロードしてください。その後、ライブラリのインストール方法を参照してArduino用ライブラリをインストールしてください。

ステップ 5. Arduino IDEを再起動し、AP-Stationの例を開きます。Arduino IDEで以下のパスで開くことができます:ファイル --> 例 --> W600_wifi --> log_data

ステップ 6. 自分のAPとステーションでコードを修正します。以下の画像では、Wio Lite W600がステーションとして動作し、AとマークされたAPに接続し、他のデバイス用にB APを作成します。AP名とパスワードの両方を変更する必要があります。

ステップ 7. ボードとポートを選択する

ツール > ボードメニューでArduinoに対応するエントリを選択する必要があります。Seeeduino Zeroを選択します。

正しいボードを選択してください

ツール > シリアルポートメニューからArduinoボードのシリアルデバイスを選択します。これは通常COM3以上になります(COM1およびCOM2は通常ハードウェアシリアルポートに予約されています)。確認するには、Arduinoボードを取り外してメニューを再度開き、消えるエントリがArduinoボードであるはずです。ボードを再接続してそのシリアルポートを選択してください。

ステップ 8. コードをアップロードする

環境内で「Upload」ボタンをクリックしてください。数秒待つと、アップロードが成功した場合、ステータスバーに「Done uploading.」というメッセージが表示されます。

コードをアップロードする

アップロードが完了して数秒後、Wio Lite W600は設定したAPにアクセスします。そして、Wio Lite W600によって作成されたAPにスマートフォンを使用してアクセスすることができます。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...