メインコンテンツまでスキップ

Arduino搭載Wio RP2040 mini開発ボード

ここでは、Wio RP2040 mini Dev Boardを使用して、Arduinoを介してMQTTおよびSocketを通じてデータを送信します。

ハードウェア

必要な材料

ヒント

一部のUSBケーブルは電力供給のみ可能で、データ転送ができない場合があります。USBケーブルを持っていない場合や、使用しているUSBケーブルがデータ転送可能かどうかわからない場合は、seeed USB type C support USB 3.1を確認してください。

  • ステップ1. Wio RP2040 mini Dev BoardとType-Cケーブルを準備します。
  • ステップ2. ボードをコンピュータに接続する際に、「boot」ボタンを押し続けます

  • ステップ3. 接続後、コンピュータにディスクが表示されるか確認します。

すべてが正常に動作していれば、Wio RP2040 mini Dev Boardの赤い電源LEDが点灯し、コンピュータにディスクが表示されるはずです。

ソフトウェア

コードをアップロードしてデータを送信する前に、まずサーバーを設定する必要があります。

MQTTで通信する

MQTTは、クライアント-サーバー型のパブリッシュ/サブスクライブ型メッセージングトランスポートプロトコルです。クライアントはパブリッシャー、サブスクライバー、またはその両方として使用できます。

MQTTサーバーの設定

MQTTXサーバーソフトウェアをダウンロードしてコンピュータにインストールし、MQTTサーバーを設定します。国や地域によってウェブサイトからサーバーをダウンロードできない場合は、自分でMQTTサーバーを準備してください。


このプロジェクトでは、無料サーバー「mqtt.p2hp.com」を使用します。

オンラインサーバー

  • アドレス: mqtt.p2hp.com
  • ポート: 1883 (TCP), 8083 (WebSocket)
  • タイプ: EMQ
  • MQTT V3.1.1/V5.0互換

MQTTXソフトウェアに入り、新しい接続を作成します。名前、サーバー、ポート、トピックを入力し、「Connect」をクリックしてサーバーに接続します。

image.png

接続が成功すると、ソフトウェアの右上にポップアップが表示されます。

image.png

次に、以下のトピックとメッセージを設定します。このプロジェクトでは、MQTTを使用してWio RP2040 mini Dev Boardでメッセージを受信または送信します。

「トピック」に「temperature」と入力します。

注記

ここで記入する「トピック」は非常に重要です。パブリッシャーまたはサブスクライバーは、トピックが一致しない限りデータを送信できません。コードをアップロードするときにさらに詳しく理解できます。

準備が完了し、MQTTサーバーが設定されました。次にコードをアップロードします。

MQTTを使用したArduinoコード

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、Arduinoの始め方を参照することを強くお勧めします。

  • ステップ1. Arduinoソフトウェアをインストールする

Arduinoアプリケーションを起動する

以前にダウンロードしたArduinoアプリケーション(arduino.exe)をダブルクリックします。

注記

Arduinoソフトウェアが異なる言語で読み込まれる場合は、設定ダイアログで変更できます。詳細はArduinoソフトウェア(IDE)ページを参照してください。

  • ステップ2. MQTTの例をダウンロードして開く

MQTT.inoをダウンロードして開くことができます。

  • ステップ3. Arduino IDEにWio RP2040 mini Dev Boardを追加する

ファイル > 設定をクリックし、以下のURLを追加ボードマネージャーURLに入力します:

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

**ツール-> ボード-> ボードマネージャー...**をクリックし、検索欄に「XIAO RP2040」と入力します。「Seeed XIAO RP2040」を見つけてインストールします。

  • ステップ4. 対応するボードを選択する

ボードをインストールした後、ツール-> ボードをクリックし、「Wio RP2040 Mini Dev Board」を見つけて選択します。

ボードがコンピュータに接続されると、最初のアップロード時にコンピュータが**.uf2ファイルを書き込むため、ポートを選択する必要はありません**。その後、自動的にポートが選択されます。

  • ステップ5. プログラムをアップロードする

コードをアップロードし、MQTTXを開いて結果を確認できます。

  • さらに

MQTTを介してメッセージを送信すると、トピックが一致している限り、Arduinoのシリアルモニターで確認できます。

Socketで通信する

次に、コンピュータを使用してTCPサーバーを構築し、Socketを介してメッセージを送受信してみます。ここで使用するソフトウェアはNetAssistです。

TCPサーバーの設定

  • ダウンロードした「.exe」ファイルをダブルクリックしてNetAssistを開きます。

  • 左上で「TCP Server」を選択し、「Protocol」を設定します。

  • 以下の「Local host addr」と「Local host port」を入力してください。

  • すべての設定が完了したら、「Open」をクリックしてサーバーに入ります。

注記

「Local host addr」「Local host port」 は、MQTTの**「topic」**と同様に重要です。これらのパラメータがコードと一致していない場合、メッセージを受信することはできません。

準備が完了し、MQTTサーバーが設定されました。次にコードをアップロードします。

Socketを使用したArduinoコード

  • ステップ1. Socketの例をダウンロードして開く

Socket.inoをこちらからダウンロードして開いてください。

  • ステップ2. 対応するボードを選択

ボードをインストールした後、Tools-> Boardをクリックし、「Wio RP2040 Mini Dev Board」を見つけて選択してください。

ボードがコンピュータに接続されると、最初のアップロード時にコンピュータが**.uf2ファイル**をボードに書き込むため、ポートを選択する必要はありません。その後、自動的にポートが選択されます。

  • ステップ3. プログラムをアップロード

コードをアップロードし、NetAssistを開いて結果を確認できます。

  • さらに

NetAssistを通じてメッセージを送信すると、NetAssist上で確認できる場合があります。ただし、両者の「Local Host Addr」と「Local Host Port」が一致している必要があります。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社の製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...