メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal を RTL8720DN 開発ボードとして使用する方法

Wio Terminal は、Atmel SAMD51 コアと Realtek RTL8720DN ワイヤレスコアを搭載しています。Wio Terminal をシンプルな RTL8720DN 開発ボードとしても使用できるとしたら、素晴らしいと思いませんか?この Wiki では、Wio Terminal を RTL8720DN 開発ボードとして使用し、Wi-Fi および Bluetooth 接続を開発する方法を学びます!

はじめに​

Realtek ボードライブラリを Arduino に追加する​

  1. Arduino IDE を開き、ファイル > 環境設定 をクリックし、以下の URL を 追加のボードマネージャの URL にコピーします:
https://github.com/ambiot/ambd_arduino/raw/master/Arduino_package/package_realtek.com_amebad_index.json
  1. ツール > ボード > ボードマネージャ をクリックし、ボードマネージャで realtek を検索します。

SAMD51 と RTL8720DN 間の通信プログラム​

Wio Terminal の SAMD51 コアと RTL8720DN 間で通信するための Arduino サンプルコードを用意しました。完全なソースコードは こちら からダウンロードできます。

  • ボードを Wio Terminal に設定してコードを Wio Terminal にアップロードします。

注意: このプログラムは Wio Terminal の SAMD51 コアにアップロードされます。

この Arduino プログラムには 2つのモード があります。

モード 1 - RTL8720DN ファームウェア書き込みモード​

右ボタンを押してこのモードに入ります。このモードは RTL8720DN に Arduino コードを書き込むためのモード です。ここで、RTL8720DN のサンプルコードを選択して RTL8720DN コアにアップロードできます。このモードを選択して RTL8720DN コアにアップロードし、ボードを RTL8720 に設定してください。

モード 2 - USB シリアルモード​

中央ボタンを押してこのモードに入ります。このモードは RTL8720DN コアからのシリアル出力を表示するためのモード です。このモードでは、SAMD51 コアが USB シリアルモジュールとして機能します。

Wi-Fi の例​

手順を確認するために例を見てみましょう!

  • SAMD51 と RTL8720DN 間の通信プログラムを Wio Terminal にアップロード します(ボードを Wio Terminal に設定)。

  • プログラムをアップロードしたら、ツール -> ボード に移動し、ボードを RTL8722DM に設定します。

  • ファイル -> 例 に移動し、RTL8720DM 用の例 の下から RTL8720DN 用の例を選択できます。ここでは ScanNetworks を例として取り上げます。
注記

Wi-Fi 関連の例を使用する場合は、まず こちら を確認して RTL8720DN コアのファームウェアを消去してください。

  • 以下のように Wio Terminal を RTL8720DN ファームウェア書き込みモード に設定します。ボードを RTL8722DM に設定し、アップロードをクリックします。
  • Wi-Fi の例を RTL8720DN コアにアップロードしたら、Wio Terminal をリセットし、中央ボタンを押して USB シリアルモード に切り替えます。
  • シリアルモニタを開くと、RTL8720DN コアからの結果が表示されるはずです!これで、Wio Terminal の RTL8720DN コアを開発ボードとして使用できます!

Bluetooth の例​

Bluetooth の例も見てみましょう。

  • SAMD51 と RTL8720DN 間の通信プログラムを Wio Terminal にアップロード します(ボードを Wio Terminal に設定)。

  • プログラムをアップロードしたら、ツール -> ボード に移動し、ボードを RTL8722DM に設定します。ファイル -> 例 に移動し、RTL8720DM 用の例 の下から RTL8720DN 用の例を選択できます。ここでは ScanNetworks を例として取り上げます。

  • Wio Terminal を RTL8720DN ファームウェア書き込みモード に設定します。ボードを RTL8722DM に設定し、アップロードをクリックします。

  • Wi-Fi の例を RTL8720DN コアにアップロードしたら、Wio Terminal をリセットし、中央ボタンを押して USB シリアルモード に切り替えます。

  • シリアルモニタを開くと、RTL8720DN コアからの結果が表示されるはずです!これで、Wio Terminal の RTL8720DN コアを開発ボードとして使用できます!

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...