メインコンテンツまでスキップ

高度な Wi-Fi 使用法

この Wiki では、HTTPClient、DNSServer、WebServer ライブラリなど、Wi-Fi の高度なライブラリ使用法を紹介します。これらのライブラリを実装することで、簡単な API を使用して IoT プロジェクトを開発することができます。

ネットワーク概要 に従って、最新のファームウェアと依存ライブラリを更新していることを確認してください。

注記

RTL8720 ファームウェアバージョンが >= v2.0.2 であることを確認してください。

HTTPClient の使用法

HTTPClient を使用すると、HTTP GET、POST、PUT リクエストを簡単に Web サーバーに送信できます。以下にいくつかの例を示しますので、ぜひ参考にしてください!

HTTP GET の例

これは HTTPClient を使用して簡単な HTTP 接続を行い、シリアルモニターにレスポンスを表示する例です。

  • yourNetworkyourPassword を WiFi の SSIDパスワード に変更してください。

  • コードを Wio Terminal にアップロードしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

void setup() {

Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // 接続を確認
delay(500);
Serial.println("接続中..");
}
Serial.print("WiFi ネットワークに接続しました。IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
// WiFi 接続を待機
if((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
HTTPClient http;
Serial.print("[HTTP] 開始...\n");
// ターゲットサーバーと URL を設定
http.begin("http://www.example.com/index.html"); // HTTP
Serial.print("[HTTP] GET...\n");
// 接続を開始し、HTTP ヘッダーを送信
int httpCode = http.GET();
// エラーの場合は httpCode が負になります
if(httpCode > 0) {
// HTTP ヘッダーが送信され、サーバーレスポンスヘッダーが処理されました
Serial.printf("[HTTP] GET... コード: %d\n", httpCode);
// サーバーでファイルが見つかりました
if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
}
} else {
Serial.printf("[HTTP] GET... 失敗、エラー: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
}
http.end();
}
delay(5000);
}

HTTPs GET の例

これは HTTPClient ライブラリを使用した HTTPs 接続 の例です。訪問したいウェブサイトに HTTPs GET リクエストを送信する際に参考にしてください!

注記

ウェブサイトのルート CA を取得する方法については こちら を参照してください。

  • yourNetworkyourPassword を WiFi の SSIDパスワード に変更してください。

  • コードを Wio Terminal にアップロードしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

const char* test_root_ca = \
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
"MIIESjCCAzKgAwIBAgINAeO0mqGNiqmBJWlQuDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBMMSAw\n"
"HgYDVQQLExdHbG9iYWxTaWduIFJvb3QgQ0EgLSBSMjETMBEGA1UEChMKR2xvYmFs\n"
"U2lnbjETMBEGA1UEAxMKR2xvYmFsU2lnbjAeFw0xNzA2MTUwMDAwNDJaFw0yMTEy\n"
"MTUwMDAwNDJaMEIxCzAJBgNVBAYTAlVTMR4wHAYDVQQKExVHb29nbGUgVHJ1c3Qg\n"
"U2VydmljZXMxEzARBgNVBAMTCkdUUyBDQSAxTzEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA\n"
"A4IBDwAwggEKAoIBAQDQGM9F1IvN05zkQO9+tN1pIRvJzzyOTHW5DzEZhD2ePCnv\n"
"UA0Qk28FgICfKqC9EksC4T2fWBYk/jCfC3R3VZMdS/dN4ZKCEPZRrAzDsiKUDzRr\n"
"mBBJ5wudgzndIMYcLe/RGGFl5yODIKgjEv/SJH/UL+dEaltN11BmsK+eQmMF++Ac\n"
"xGNhr59qM/9il71I2dN8FGfcddwuaej4bXhp0LcQBbjxMcI7JP0aM3T4I+DsaxmK\n"
"FsbjzaTNC9uzpFlgOIg7rR25xoynUxv8vNmkq7zdPGHXkxWY7oG9j+JkRyBABk7X\n"
"rJfoucBZEqFJJSPk7XA0LKW0Y3z5oz2D0c1tJKwHAgMBAAGjggEzMIIBLzAOBgNV\n"
"HQ8BAf8EBAMCAYYwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMBIGA1Ud\n"
"EwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0OBBYEFJjR+G4Q68+b7GCfGJAboOt9Cf0rMB8G\n"
"A1UdIwQYMBaAFJviB1dnHB7AagbeWbSaLd/cGYYuMDUGCCsGAQUFBwEBBCkwJzAl\n"
"BggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDovL29jc3AucGtpLmdvb2cvZ3NyMjAyBgNVHR8EKzAp\n"
"MCegJaAjhiFodHRwOi8vY3JsLnBraS5nb29nL2dzcjIvZ3NyMi5jcmwwPwYDVR0g\n"
"BDgwNjA0BgZngQwBAgIwKjAoBggrBgEFBQcCARYcaHR0cHM6Ly9wa2kuZ29vZy9y\n"
"ZXBvc2l0b3J5LzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAGoA+Nnn78y6pRjd9XlQWNa7H\n"
"TgiZ/r3RNGkmUmYHPQq6Scti9PEajvwRT2iWTHQr02fesqOqBY2ETUwgZQ+lltoN\n"
"FvhsO9tvBCOIazpswWC9aJ9xju4tWDQH8NVU6YZZ/XteDSGU9YzJqPjY8q3MDxrz\n"
"mqepBCf5o8mw/wJ4a2G6xzUr6Fb6T8McDO22PLRL6u3M4Tzs3A2M1j6bykJYi8wW\n"
"IRdAvKLWZu/axBVbzYmqmwkm5zLSDW5nIAJbELCQCZwMH56t2Dvqofxs6BBcCFIZ\n"
"USpxu6x6td0V7SvJCCosirSmIatj/9dSSVDQibet8q/7UK4v4ZUN80atnZz1yg==\n"
"-----END CERTIFICATE-----\n";

WiFiClientSecure client;

void setup() {

Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // 接続を確認
delay(500);
Serial.println("接続中..");
}
Serial.print("WiFi ネットワークに接続しました。IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
client.setCACert(test_root_ca);
}

void loop() {
if(&client) {
{
// HTTPClient https のスコープブロックを追加して、WiFiClientSecure *client が破棄される前に確実に処理されるようにします
HTTPClient https;
Serial.print("[HTTPS] 開始...\n");
if (https.begin(client, "https://www.google.com/index.html")) { // HTTPS
Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
// 接続を開始し、HTTP ヘッダーを送信
int httpCode = https.GET();
// エラーの場合は httpCode が負になります
if (httpCode > 0) {
// HTTP ヘッダーが送信され、サーバーレスポンスヘッダーが処理されました
Serial.printf("[HTTPS] GET... コード: %d\n", httpCode);
// サーバーでファイルが見つかりました
if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
String payload = https.getString();
Serial.println(payload);
}
} else {
Serial.printf("[HTTPS] GET... 失敗、エラー: %s\n", https.errorToString(httpCode).c_str());
}
https.end();
} else {
Serial.printf("[HTTPS] 接続できません\n");
}
// 追加のスコープブロックを終了
}
} else {
Serial.println("クライアントを作成できません");
}
Serial.println();
Serial.println("次のラウンドまで 10 秒待機...");
delay(10000);
}

HTTP POSTの例

これは、Wio TerminalからWebサーバーにHTTP POSTリクエストを送信する例です。このデモでは、Pythonを使用してPC上に簡単なWebサーバーをセットアップし、HTTPリクエストを受信して応答します。

Pythonサーバーコード

まず、Pythonで必要なbottleライブラリをインストールするためにpipを使用します。以下のコマンドをターミナルで実行してください:

pip install bottle

bottleをインポートしたら、以下のコードをコピーして**simple-server.py**として保存します。ポートを変更する場合は、Arduino側と一致するようにしてください。

from bottle import run, request, post

@post('/')
def index():
data = request.body.read()
print(data)

run(host='0.0.0.0', port=1880, debug=True)

Arduinoコード

  • yourNetworkyourPasswordをWiFiのSSIDパスワードに変更してください。

  • コードをWio Terminalにアップロードしてください。

  • ターミナルを確認すると、Wio TerminalからのHTTPリクエストメッセージが表示されます。

#include <rpcWiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

// サーバーを実行しているコンピュータのIPに変更してください。ポートも一致させてください。
const char* yourLocalIp = "http://10.0.0.233:1880/";

void setup() {

Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // 接続を確認
delay(500);
Serial.println("Connecting..");
}
Serial.print("Connected to the WiFi network with IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {

if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){ // WiFi接続状態を確認

HTTPClient http;

http.begin(yourLocalIp); // HTTPリクエストの送信先を指定
http.addHeader("Content-Type", "text/plain"); // コンテンツタイプヘッダーを指定

int httpResponseCode = http.POST("Hello Bottle, from Wio Terminal"); // 実際のPOSTリクエストを送信

if(httpResponseCode>0){
Serial.print("HTTP Response Code: ");
Serial.println(httpResponseCode); // 戻りコードを表示
}else{
Serial.print("Error on sending request: ");
Serial.println(httpResponseCode);
}

http.end(); // リソースを解放

}else{
Serial.println("Error in WiFi connection");
}
delay(5000); // 5秒ごとにリクエストを送信
}

Webサーバーの使用

WebServerライブラリを使用すると、Wio Terminal上でWebサーバーを実行できます。同じネットワークに接続されたコンピュータのブラウザからサーバーにアクセスすることで、ハードウェアの制御、センサー値の読み取りなどが可能になります。

簡単なHelloServerの例

これは、Wio Terminalを使用して接続されたネットワーク上に簡単なWebサーバーをセットアップする例です。

  • yourNetworkyourPasswordをWiFiのSSIDパスワードに変更してください。

  • コードをWio Terminalにアップロードしてください。

  • 同じネットワークからブラウザを使用してWio TerminalのIPを入力し、Webサーバーにアクセスしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>

const char *ssid = "yourNetwork";
const char *password = "yourPassword";

WebServer server(80);

const int led = 13;

void handleRoot() {
digitalWrite(led, 1);
server.send(200, "text/plain", "hello from Wio Terminal!");
digitalWrite(led, 0);
}

void handleNotFound() {
digitalWrite(led, 1);
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
}
server.send(404, "text/plain", message);
digitalWrite(led, 0);
}

void setup(void) {
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, 0);
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);

// 接続を待機
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handleRoot);

server.on("/inline", []() {
server.send(200, "text/plain", "this works as well");
});

server.onNotFound(handleNotFound);

server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
}

void loop(void) {
server.handleClient();
}

HTTP認証Webサーバーの例

この例では、認証プロセスが必要なWebサーバーをセットアップします。セキュリティ目的で非常に便利です。

  • yourNetworkyourPasswordをWiFiのSSIDパスワードに変更してください。

  • コードをWio Terminalにアップロードしてください。

  • 同じネットワークからブラウザを使用してWio TerminalのIPを入力し、事前設定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <WebServer.h>

const char *ssid = "yourNetwork";
const char *password = "yourPassword";

WebServer server(80);

const char* www_username = "admin";
const char* www_password = "password";

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi Connect Failed! Rebooting...");
delay(1000);
NVIC_SystemReset(); // Wio Terminalをリセット
}

server.on("/", []() {
if (!server.authenticate(www_username, www_password)) {
return server.requestAuthentication();
}
server.send(200, "text/plain", "Login OK");
});
server.begin();

Serial.print("Open http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/ in your browser to see it working");
}

void loop() {
server.handleClient();
}

DNSServerの使用方法

WebServerについて説明しましたが、IPアドレスを使用してアクセスします。しかし、ドメイン名(例えば www.google.com)を入力してアクセスしたい場合は、DNSServerを使用する必要があります。

  • DNSServerを使用するには、APモードである必要があります。

  • 対応するライブラリを導入します:#include <DNSServer.h>

  • DNSServerオブジェクトを宣言します。

  • start()メソッドを使用してDNSサーバーを開始します。

  • processNextRequest()メソッドを使用してクライアントからのリクエストを処理します。

  • コードをWio Terminalにアップロードし、PCをDNSServer example Wi-Fiに接続します。

  • www.wioterminal.comおよびwww.wioterminal.com/p1を入力します。

#include <rpcWiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

const byte DNS_PORT = 53;

DNSServer dnsServer;
WebServer webserver(80);

void handleRoot()
{
webserver.send(200, "text/plain", "ドメイン名経由でアクセスされたルートページ");
}

void handleP1()
{
webserver.send(200, "text/plain", "ドメイン名経由でアクセスされたページ1");
}

void setup()
{
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
WiFi.softAP("DNSServer example");

webserver.on("/", handleRoot);
webserver.on("/p1", handleP1);

dnsServer.start(DNS_PORT, "www.wioterminal.com", local_IP); // DNSサービスを開始します。example.comは登録されたドメイン名です。
webserver.begin();
}

void loop()
{
dnsServer.processNextRequest();
webserver.handleClient();
}

mDNSの使用方法

Multicast DNS(mDNS)とは何ですか?

multicast DNS (mDNS)プロトコルは、ローカルネームサーバーを含まない小規模ネットワーク内でホスト名をIPアドレスに解決します。mDNSは小規模ネットワーク向けに設計されており、ユーザーフレンドリーを向上させることを目的としています。このプロトコルにより、ユーザーは秘密のLAN内でデバイスを問題なく接続できます。

Seeed_Arduino_rpcmDNSのインストール

  1. Seeed_Arduino_rpcmDNSリポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。

  2. 次に、Seeed_Arduino_rpcmDNSライブラリをArduino IDEにインストールします。Arduino IDEを開き、スケッチ -> ライブラリを含める -> ZIP形式のライブラリを追加をクリックし、ダウンロードしたSeeed_Arduino_rpcmDNSファイルを選択します。

mDNS Webサーバーの例

これは、Wio Terminal上でmDNS Webサーバーを設定し、同じネットワークに接続された他のデバイスが定義されたサイトでWebサーバーを閲覧できるようにする例です。

#include <rpcWiFi.h>
#include <RPCmDNS.h>
#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

// ポート80のTCPサーバーはHTTPリクエストに応答します
WiFiServer server(80);

void setup(void)
{
Serial.begin(115200);
while(!Serial){
;
}
Serial.printf("セットアップ開始 \r\n");
// WiFiネットワークに接続
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");

// 接続を待機
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.print("接続先: ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IPアドレス: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// mDNSレスポンダーを設定:
// - 最初の引数はドメイン名。この例では完全修飾ドメイン名は"esp8266.local"です。
// - 2番目の引数は広告するIPアドレスです。
// WiFiネットワーク上で自分のIPアドレスを送信します。
if (!MDNS.begin("WioTerminal")) {
Serial.println("mDNSレスポンダーの設定エラー!");
while(1) {
delay(1000);
}
}
Serial.println("mDNSレスポンダー開始");

// TCP (HTTP) サーバーを開始
server.begin();
Serial.println("TCPサーバー開始");

// MDNS-SDにサービスを追加
MDNS.addService("http", "tcp", 80);

Serial.printf("セットアップ完了 \r\n");
}

void loop(void)
{
// クライアントが接続しているか確認
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
}
Serial.println("");
Serial.println("新しいクライアント");
// クライアントからデータが利用可能になるまで待機
while(client.connected() && !client.available()){
delay(1);
}
// HTTPリクエストの最初の行を読み取る
String req = client.readStringUntil('\r');
// HTTPリクエストの最初の行は "GET /path HTTP/1.1" のように見えます
// スペースを見つけることで "/path" 部分を取得
int addr_start = req.indexOf(' ');
int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1);
if (addr_start == -1 || addr_end == -1) {
Serial.print("無効なリクエスト: ");
Serial.println(req);
return;
}
req = req.substring(addr_start + 1, addr_end);
Serial.print("リクエスト: ");
Serial.println(req);

String s;
if (req == "/")
{
IPAddress ip = WiFi.localIP();
String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>こんにちは Wio Terminal から ";
s += ipStr;
s += "</html>\r\n\r\n";
Serial.println("200を送信");
}
else
{
s = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\n";
Serial.println("404を送信");
}
client.print(s);

client.stop();
Serial.println("クライアント処理完了");
}

mDNS-SDの例

これは、同じネットワーク内でサービスを発見できるmDNS-SD(Service Discovery)の例です。

DNSベースのサービスディスカバリーについて

  • yourNetworkyourPassword をあなたのWiFi SSIDパスワードに変更してください。

  • コードを Wio Terminal にアップロードしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <RPCmDNS.h>
#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

// ポート80でのTCPサーバーはHTTPリクエストに応答します
WiFiServer server(80);

void setup(void)
{
Serial.begin(115200);
while(!Serial){
;
}
Serial.printf("セットアップ開始 \r\n");
// WiFiネットワークに接続
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");

// 接続を待機
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.print("接続完了: ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IPアドレス: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// mDNSレスポンダーを設定:
// - 最初の引数はドメイン名、この例では完全修飾ドメイン名は "esp8266.local"
// - 2番目の引数は広告するIPアドレス
// WiFiネットワーク上で自分のIPアドレスを送信します
if (!MDNS.begin("WioTerminal")) {
Serial.println("mDNSレスポンダーの設定エラー!");
while(1) {
delay(1000);
}
}
Serial.println("mDNSレスポンダー開始");

// TCP (HTTP) サーバーを開始
server.begin();
Serial.println("TCPサーバー開始");

// MDNS-SDにサービスを追加
MDNS.addService("http", "tcp", 80);

Serial.printf("セットアップ完了 \r\n");
}

void loop(void)
{
// クライアントが接続しているか確認
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
}
Serial.println("");
Serial.println("新しいクライアント");
// クライアントからデータが利用可能になるまで待機
while(client.connected() && !client.available()){
delay(1);
}
// HTTPリクエストの最初の行を読み取る
String req = client.readStringUntil('\r');
// HTTPリクエストの最初の行は "GET /path HTTP/1.1" のように見えます
// スペースを探して "/path" 部分を取得
int addr_start = req.indexOf(' ');
int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1);
if (addr_start == -1 || addr_end == -1) {
Serial.print("無効なリクエスト: ");
Serial.println(req);
return;
}
req = req.substring(addr_start + 1, addr_end);
Serial.print("リクエスト: ");
Serial.println(req);

String s;
if (req == "/")
{
IPAddress ip = WiFi.localIP();
String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>こんにちは Wio Terminal から ";
s += ipStr;
s += "</html>\r\n\r\n";
Serial.println("200を送信");
}
else
{
s = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\n";
Serial.println("404を送信");
}
client.print(s);

client.stop();
Serial.println("クライアント処理完了");
}

WiFiManagerの使用方法

私たちは、よく知られているWiFi ManagerをWio Terminalプラットフォームに移植しました。これにより、スマートフォンやその他のデバイスを使用してWio TerminalのWi-Fi設定を構成することができます!

Seeed_Arduino_rpcWiFiManagerのインストール

  1. Seeed_Arduino_rpcWiFiManagerリポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードしてください。

  2. 次に、Seeed_Arduino_rpcWiFiManagerライブラリをArduino IDEにインストールします。Arduino IDEを開き、スケッチ -> ライブラリを含める -> ZIP形式のライブラリを追加をクリックし、先ほどダウンロードしたSeeed_Arduino_rpcWiFiManagerファイルを選択してください。

WiFiManager自動接続の例

この例は、自動接続のデモンストレーションです。この例を使用してWio TerminalのWiFi設定を構成することができます。

  • コードをWio Terminalにアップロードしてください。

  • Wio Terminalが以前にWiFiに接続したことがある場合、同じネットワークに自動的に接続します。WiFiに接続できない場合はAPモードに入り、WiFiを発信します。スマートフォンを使用してこのWiFiに接続し、WiFi設定を入力してください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルが開くまで待機

WiFiManager wifiManager;
// resetSettings()をコメント解除すると保存された設定が消去されます
//wifiManager.resetSettings();

// RTL8720からSSIDとパスワードを取得し、接続を試みます
// 接続できない場合、指定された名前でアクセスポイントを開始します
// ここでは "AutoConnectAP"
// そして、設定を待つブロッキングループに入ります
wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");
// または、ESP + ChipIDの自動生成された名前を使用することもできます
//wifiManager.autoConnect();

// ここに到達した場合、WiFiに接続されています
Serial.println("接続成功...やったね :)");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
// 繰り返し実行するメインコードをここに記述してください:
}

技術サポートと製品に関する議論

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...