メインコンテンツまでスキップ

高度なWi-Fi使用法

このWikiでは、HTTPClient、DNSServer、WebServerライブラリなどのWi-Fiの高度なライブラリ使用法を紹介します。これらのライブラリを実装することで、簡単なAPIを使用してIoTプロジェクトを開発することができます。

ネットワーク概要に従って、最新のファームウェアと依存ライブラリを更新していることを確認してください。

注記

RTL8720ファームウェアバージョンが>= v2.0.2であることを確認してください。

HTTPClientの使用法​

HTTPClientは、HTTP GET、POST、PUTリクエストを簡単にWebサーバーに送信するために使用されます。以下にいくつかの例を示しますので、ぜひ始めてみてください!

HTTP GETの例​

これは、HTTPClientを使用して簡単なHTTP接続を行い、シリアルモニターにレスポンスを表示する例です。

  • yourNetworkとyourPasswordをWiFiのSSIDとパスワードに変更してください。

  • コードをWio Terminalにアップロードしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

void setup() {

Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // 接続を確認
delay(500);
Serial.println("接続中..");
}
Serial.print("WiFiネットワークに接続しました。IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
// WiFi接続を待機
if((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
HTTPClient http;
Serial.print("[HTTP] 開始...\n");
// ターゲットサーバーとURLを設定
http.begin("http://www.example.com/index.html"); //HTTP
Serial.print("[HTTP] GET...\n");
// 接続を開始し、HTTPヘッダーを送信
int httpCode = http.GET();
// httpCodeはエラーの場合に負の値になります
if(httpCode > 0) {
// HTTPヘッダーが送信され、サーバーレスポンスヘッダーが処理されました
Serial.printf("[HTTP] GET... コード: %d\n", httpCode);
// サーバーでファイルが見つかりました
if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
}
} else {
Serial.printf("[HTTP] GET... 失敗、エラー: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
}
http.end();
}
delay(5000);
}

HTTPs GETの例​

これはHTTPClientライブラリを使用したHTTPs接続の例です。訪問したいウェブサイトにHTTPs GETリクエストを送信する際に参考にしてください!

注記

ウェブサイトのルートCAを取得する方法についてはこちらをご覧ください。

  • yourNetworkとyourPasswordをWiFiのSSIDとパスワードに変更してください。

  • コードをWio Terminalにアップロードしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

const char* test_root_ca = \
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
"MIIESjCCAzKgAwIBAgINAeO0mqGNiqmBJWlQuDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBMMSAw\n"
"HgYDVQQLExdHbG9iYWxTaWduIFJvb3QgQ0EgLSBSMjETMBEGA1UEChMKR2xvYmFs\n"
"U2lnbjETMBEGA1UEAxMKR2xvYmFsU2lnbjAeFw0xNzA2MTUwMDAwNDJaFw0yMTEy\n"
"MTUwMDAwNDJaMEIxCzAJBgNVBAYTAlVTMR4wHAYDVQQKExVHb29nbGUgVHJ1c3Qg\n"
"U2VydmljZXMxEzARBgNVBAMTCkdUUyBDQSAxTzEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA\n"
"A4IBDwAwggEKAoIBAQDQGM9F1IvN05zkQO9+tN1pIRvJzzyOTHW5DzEZhD2ePCnv\n"
"UA0Qk28FgICfKqC9EksC4T2fWBYk/jCfC3R3VZMdS/dN4ZKCEPZRrAzDsiKUDzRr\n"
"mBBJ5wudgzndIMYcLe/RGGFl5yODIKgjEv/SJH/UL+dEaltN11BmsK+eQmMF++Ac\n"
"xGNhr59qM/9il71I2dN8FGfcddwuaej4bXhp0LcQBbjxMcI7JP0aM3T4I+DsaxmK\n"
"FsbjzaTNC9uzpFlgOIg7rR25xoynUxv8vNmkq7zdPGHXkxWY7oG9j+JkRyBABk7X\n"
"rJfoucBZEqFJJSPk7XA0LKW0Y3z5oz2D0c1tJKwHAgMBAAGjggEzMIIBLzAOBgNV\n"
"HQ8BAf8EBAMCAYYwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMBIGA1Ud\n"
"EwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0OBBYEFJjR+G4Q68+b7GCfGJAboOt9Cf0rMB8G\n"
"A1UdIwQYMBaAFJviB1dnHB7AagbeWbSaLd/cGYYuMDUGCCsGAQUFBwEBBCkwJzAl\n"
"BggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDovL29jc3AucGtpLmdvb2cvZ3NyMjAyBgNVHR8EKzAp\n"
"MCegJaAjhiFodHRwOi8vY3JsLnBraS5nb29nL2dzcjIvZ3NyMi5jcmwwPwYDVR0g\n"
"BDgwNjA0BgZngQwBAgIwKjAoBggrBgEFBQcCARYcaHR0cHM6Ly9wa2kuZ29vZy9y\n"
"ZXBvc2l0b3J5LzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAGoA+Nnn78y6pRjd9XlQWNa7H\n"
"TgiZ/r3RNGkmUmYHPQq6Scti9PEajvwRT2iWTHQr02fesqOqBY2ETUwgZQ+lltoN\n"
"FvhsO9tvBCOIazpswWC9aJ9xju4tWDQH8NVU6YZZ/XteDSGU9YzJqPjY8q3MDxrz\n"
"mqepBCf5o8mw/wJ4a2G6xzUr6Fb6T8McDO22PLRL6u3M4Tzs3A2M1j6bykJYi8wW\n"
"IRdAvKLWZu/axBVbzYmqmwkm5zLSDW5nIAJbELCQCZwMH56t2Dvqofxs6BBcCFIZ\n"
"USpxu6x6td0V7SvJCCosirSmIatj/9dSSVDQibet8q/7UK4v4ZUN80atnZz1yg==\n"
"-----END CERTIFICATE-----\n";

WiFiClientSecure client;

void setup() {

Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // 接続を確認
delay(500);
Serial.println("接続中..");
}
Serial.print("WiFiネットワークに接続しました。IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
client.setCACert(test_root_ca);
}

void loop() {
if(&client) {
{
// HTTPClient httpsのスコープブロックを追加して、WiFiClientSecure *clientが破棄される前に確実に処理されるようにします
HTTPClient https;
Serial.print("[HTTPS] 開始...\n");
if (https.begin(client, "https://www.google.com/index.html")) { // HTTPS
Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
// 接続を開始し、HTTPヘッダーを送信
int httpCode = https.GET();
// httpCodeはエラーの場合に負の値になります
if (httpCode > 0) {
// HTTPヘッダーが送信され、サーバーレスポンスヘッダーが処理されました
Serial.printf("[HTTPS] GET... コード: %d\n", httpCode);
// サーバーでファイルが見つかりました
if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
String payload = https.getString();
Serial.println(payload);
}
} else {
Serial.printf("[HTTPS] GET... 失敗、エラー: %s\n", https.errorToString(httpCode).c_str());
}
https.end();
} else {
Serial.printf("[HTTPS] 接続できません\n");
}
// 追加のスコープブロック終了
}
} else {
Serial.println("クライアントを作成できません");
}
Serial.println();
Serial.println("次のラウンドまで10秒待機...");
delay(10000);
}

HTTP POSTの例​

これは、Wio TerminalからWebサーバーにHTTP POSTリクエストを送信する例です。このデモでは、Pythonを使用してPC上に簡単なWebサーバーをセットアップし、HTTPリクエストを受信して応答します。

Pythonサーバーコード​

まず、Pythonで必要なbottleライブラリをインストールするためにpipを使用します。以下のコマンドをターミナルで実行してください:

pip install bottle

bottleをインポートしたら、以下のコードをコピーして**simple-server.py**として保存します。ポートを変更する場合は、Arduino側と一致するようにしてください。

from bottle import run, request, post

@post('/')
def index():
data = request.body.read()
print(data)

run(host='0.0.0.0', port=1880, debug=True)

Arduinoコード​

  • yourNetworkとyourPasswordをWiFiのSSIDとパスワードに変更してください。

  • コードをWio Terminalにアップロードしてください。

  • ターミナルを確認すると、Wio TerminalからのHTTPリクエストメッセージが表示されます。

#include <rpcWiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

// サーバーを実行しているコンピュータのIPアドレスに変更してください。ポートも一致させる必要があります。
const char* yourLocalIp = "http://10.0.0.233:1880/";

void setup() {

Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // 接続を確認
delay(500);
Serial.println("Connecting..");
}
Serial.print("Connected to the WiFi network with IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {

if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){ // WiFi接続状態を確認

HTTPClient http;

http.begin(yourLocalIp); // HTTPリクエストの送信先を指定
http.addHeader("Content-Type", "text/plain"); // Content-Typeヘッダーを指定

int httpResponseCode = http.POST("Hello Bottle, from Wio Terminal"); // 実際のPOSTリクエストを送信

if(httpResponseCode>0){
Serial.print("HTTP Response Code: ");
Serial.println(httpResponseCode); // 戻りコードを表示
}else{
Serial.print("Error on sending request: ");
Serial.println(httpResponseCode);
}

http.end(); // リソースを解放

}else{
Serial.println("Error in WiFi connection");
}
delay(5000); // 5秒ごとにリクエストを送信
}

Webサーバーの使用​

WebServerライブラリを使用すると、Wio TerminalでWebサーバーを実行できます。同じネットワークに接続されたコンピュータのブラウザからサーバーにアクセスすることで、ハードウェアの制御、センサー値の読み取りなどが可能になります。

簡単なHelloServerの例​

これは、Wio Terminalを使用して接続されたネットワーク上に簡単なWebサーバーをセットアップする例です。

  • yourNetworkとyourPasswordをWiFiのSSIDとパスワードに変更してください。

  • コードをWio Terminalにアップロードしてください。

  • 同じネットワーク上のブラウザでWio TerminalのIPアドレスを入力してWebサーバーにアクセスしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>

const char *ssid = "yourNetwork";
const char *password = "yourPassword";

WebServer server(80);

const int led = 13;

void handleRoot() {
digitalWrite(led, 1);
server.send(200, "text/plain", "hello from Wio Terminal!");
digitalWrite(led, 0);
}

void handleNotFound() {
digitalWrite(led, 1);
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
}
server.send(404, "text/plain", message);
digitalWrite(led, 0);
}

void setup(void) {
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, 0);
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);

// 接続を待機
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handleRoot);

server.on("/inline", []() {
server.send(200, "text/plain", "this works as well");
});

server.onNotFound(handleNotFound);

server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
}

void loop(void) {
server.handleClient();
}

HTTP認証Webサーバーの例​

この例では、認証プロセスを必要とするWebサーバーをセットアップします。セキュリティ目的で非常に便利です。

  • yourNetworkとyourPasswordをWiFiのSSIDとパスワードに変更してください。

  • コードをWio Terminalにアップロードしてください。

  • 同じネットワーク上のブラウザでWio TerminalのIPアドレスを入力し、事前設定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <WebServer.h>

const char *ssid = "yourNetwork";
const char *password = "yourPassword";

WebServer server(80);

const char* www_username = "admin";
const char* www_password = "password";

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi Connect Failed! Rebooting...");
delay(1000);
NVIC_SystemReset(); // Wio Terminalをリセット
}

server.on("/", []() {
if (!server.authenticate(www_username, www_password)) {
return server.requestAuthentication();
}
server.send(200, "text/plain", "Login OK");
});
server.begin();

Serial.print("Open http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/ in your browser to see it working");
}

void loop() {
server.handleClient();
}

DNSServerの使用方法​

WebServerについて説明しましたが、これをアクセスするためにIPアドレスを使用します。しかし、ドメイン名(例えばwww.google.com)を入力してアクセスしたい場合は、DNSServerを使用する必要があります。

  • DNSServerを使用するには、APモードである必要があります。

  • 対応するライブラリを導入します:#include <DNSServer.h>。

  • DNSServerオブジェクトを宣言します。

  • start()メソッドを使用してDNSサーバーを開始します。

  • processNextRequest()メソッドを使用してクライアントからのリクエストを処理します。

  • コードをWio Terminalにアップロードし、PCをDNSServer example Wi-Fiに接続します。

  • www.wioterminal.comおよびwww.wioterminal.com/p1を入力します。

#include <rpcWiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

const byte DNS_PORT = 53;

DNSServer dnsServer;
WebServer webserver(80);

void handleRoot()
{
webserver.send(200, "text/plain", "ドメイン名を介してルートページにアクセスしました");
}

void handleP1()
{
webserver.send(200, "text/plain", "ドメイン名を介してページ1にアクセスしました");
}

void setup()
{
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
WiFi.softAP("DNSServer example");

webserver.on("/", handleRoot);
webserver.on("/p1", handleP1);

dnsServer.start(DNS_PORT, "www.wioterminal.com", local_IP); // DNSサービスを開始します。example.comは登録されたドメイン名です。
webserver.begin();
}

void loop()
{
dnsServer.processNextRequest();
webserver.handleClient();
}

mDNSの使用方法​

マルチキャストDNS(mDNS)とは?

マルチキャストDNS (mDNS)プロトコルは、ローカルネームサーバーを含まない小規模ネットワーク内でホスト名をIPアドレスに解決します。マルチキャストDNSは小規模ネットワーク向けに設計されており、ユーザーフレンドリーさを向上させることを目的としています。このプロトコルのアイデアは、ユーザーが秘密のLAN内でデバイスを問題なく接続できるようにすることです。

Seeed_Arduino_rpcmDNSのインストール​

  1. Seeed_Arduino_rpcmDNSリポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。

  2. Seeed_Arduino_rpcmDNSライブラリをArduino IDEにインストールします。Arduino IDEを開き、スケッチ -> ライブラリをインクルード -> ZIP形式のライブラリを追加をクリックし、ダウンロードしたSeeed_Arduino_rpcmDNSファイルを選択します。

mDNS Webサーバーの例​

これは、Wio Terminal上でmDNS Webサーバーをセットアップする例です。同じネットワークに接続された他のデバイスが、定義されたサイトでWebサーバーを閲覧できるようになります。

  • yourNetworkとyourPasswordをWiFiのSSIDとパスワードに変更します。

  • コードをWio Terminalにアップロードします。

  • 同じネットワークからブラウザを使用してhttp://WioTerminal.local/にアクセスし、事前設定されたユーザー名とパスワードを入力します。

#include <rpcWiFi.h>
#include <RPCmDNS.h>
#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

// ポート80でのTCPサーバーはHTTPリクエストに応答します
WiFiServer server(80);

void setup(void)
{
Serial.begin(115200);
while(!Serial){
;
}
Serial.printf("セットアップ開始 \r\n");
// WiFiネットワークに接続
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");

// 接続待機
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.print("接続先: ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IPアドレス: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// mDNSレスポンダーをセットアップ:
// - 最初の引数はドメイン名。この例では完全修飾ドメイン名は"esp8266.local"
// - 2番目の引数は広告するIPアドレス
// WiFiネットワーク上で自分のIPアドレスを送信
if (!MDNS.begin("WioTerminal")) {
Serial.println("mDNSレスポンダーのセットアップエラー!");
while(1) {
delay(1000);
}
}
Serial.println("mDNSレスポンダー開始");

// TCP (HTTP) サーバーを開始
server.begin();
Serial.println("TCPサーバー開始");

// MDNS-SDにサービスを追加
MDNS.addService("http", "tcp", 80);

Serial.printf("セットアップ完了 \r\n");
}

void loop(void)
{
// クライアントが接続したか確認
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
}
Serial.println("");
Serial.println("新しいクライアント");
// クライアントからデータが利用可能になるまで待機
while(client.connected() && !client.available()){
delay(1);
}
// HTTPリクエストの最初の行を読み取る
String req = client.readStringUntil('\r');
// HTTPリクエストの最初の行は "GET /path HTTP/1.1" のような形式
// スペースを見つけて"/path"部分を取得
int addr_start = req.indexOf(' ');
int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1);
if (addr_start == -1 || addr_end == -1) {
Serial.print("無効なリクエスト: ");
Serial.println(req);
return;
}
req = req.substring(addr_start + 1, addr_end);
Serial.print("リクエスト: ");
Serial.println(req);

String s;
if (req == "/")
{
IPAddress ip = WiFi.localIP();
String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>こんにちは、Wio Terminalから ";
s += ipStr;
s += " です</html>\r\n\r\n";
Serial.println("200を送信");
}
else
{
s = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\n";
Serial.println("404を送信");
}
client.print(s);

client.stop();
Serial.println("クライアント処理完了");
}

mDNS-SDの例​

これは、同じネットワーク内でサービスを検出できるmDNS-SD(サービスディスカバリー)の例です。

  • yourNetwork と yourPassword を、WiFi の SSID と パスワード に変更してください。

  • コードを Wio Terminal にアップロードしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <RPCmDNS.h>
#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

// ポート80でのTCPサーバーはHTTPリクエストに応答します
WiFiServer server(80);

void setup(void)
{
Serial.begin(115200);
while(!Serial){
;
}
Serial.printf("セットアップ開始 \r\n");
// WiFiネットワークに接続
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");

// 接続待機
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.print("接続先: ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IPアドレス: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// mDNSレスポンダーの設定:
// - 最初の引数はドメイン名、この例では
// 完全修飾ドメイン名は "esp8266.local"
// - 2番目の引数は広告するIPアドレス
// WiFiネットワーク上で自分のIPアドレスを送信します
if (!MDNS.begin("WioTerminal")) {
Serial.println("mDNSレスポンダーの設定エラー!");
while(1) {
delay(1000);
}
}
Serial.println("mDNSレスポンダー開始");

// TCP (HTTP) サーバー開始
server.begin();
Serial.println("TCPサーバー開始");

// MDNS-SDにサービスを追加
MDNS.addService("http", "tcp", 80);

Serial.printf("セットアップ完了 \r\n");
}

void loop(void)
{
// クライアントが接続しているか確認
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
}
Serial.println("");
Serial.println("新しいクライアント");
// クライアントからデータが利用可能になるまで待機
while(client.connected() && !client.available()){
delay(1);
}
// HTTPリクエストの最初の行を読み取る
String req = client.readStringUntil('\r');
// HTTPリクエストの最初の行は "GET /path HTTP/1.1" のようになります
// スペースを見つけて "/path" 部分を取得
int addr_start = req.indexOf(' ');
int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1);
if (addr_start == -1 || addr_end == -1) {
Serial.print("無効なリクエスト: ");
Serial.println(req);
return;
}
req = req.substring(addr_start + 1, addr_end);
Serial.print("リクエスト: ");
Serial.println(req);

String s;
if (req == "/")
{
IPAddress ip = WiFi.localIP();
String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>Hello from Wio Terminal at ";
s += ipStr;
s += "</html>\r\n\r\n";
Serial.println("200を送信");
}
else
{
s = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\n";
Serial.println("404を送信");
}
client.print(s);

client.stop();
Serial.println("クライアント処理完了");
}

WiFiManager の使用​

Wio Terminal プラットフォームに有名な WiFi Manager を移植しました。これにより、スマートフォンや他のデバイスを使用して Wio Terminal の Wi-Fi 設定を構成できます!

Seeed_Arduino_rpcWiFiManager のインストール​

  1. Seeed_Arduino_rpcWiFiManager リポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。

  2. 次に、Seeed_Arduino_rpcWiFiManager ライブラリを Arduino IDE にインストールします。Arduino IDE を開き、スケッチ -> ライブラリをインクルード -> ZIP形式のライブラリを追加 をクリックし、先ほどダウンロードした Seeed_Arduino_rpcWiFiManager ファイルを選択します。

WiFiManager 自動接続の例​

この例は、自動接続のデモンストレーションです。この例を使用して、Wio Terminal の WiFi 設定を構成できます。

  • コードを Wio Terminal にアップロードしてください。

  • Wio Terminal が以前に WiFi に接続していた場合、同じネットワークに自動的に接続します。どの WiFi にも接続できない場合は AP モードに入り、WiFi を発信します。この WiFi にスマートフォンで接続し、WiFi 設定を入力してください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルが開くまで待機

WiFiManager wifiManager;
// resetSettings() をコメント解除すると保存された設定が消去されます
//wifiManager.resetSettings();

// RTL8720 から SSID とパスワードを取得し、接続を試みます
// 接続できない場合、指定された名前でアクセスポイントを開始します
// ここでは "AutoConnectAP"
// そして設定を待つブロッキングループに入ります
wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");
// または、ESP + ChipID の自動生成名を使用
//wifiManager.autoConnect();

// ここに到達した場合、WiFi に接続されています
Serial.println("接続完了...やった :)");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
// 繰り返し実行するメインコードをここに記述
}
Loading Comments...