メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal 写真の表示

概要

この例では、SDカードから画像をループ表示する方法を示します。

特徴

  • 写真のループ表示

必要なArduinoライブラリ

  • LCDスクリーンライブラリ Seeed_Arduino_LCD をインストールしてください。詳細は Wio Terminal 概要 を参照してください。

  • SDカードライブラリ Seeed_Arduino_FS をインストールしてください。詳細は Seeed-Arduino-FS を参照してください。

  • RawImage.h ライブラリをインストールしてください。詳細は 画像の読み込み を参照してください。

Arduinoの手順

  1. displayPhotos.inoRawImage.h ファイルをダウンロードし、Arduino IDE を使用して Wio Terminal にアップロードしてください。すべてのライブラリがインストールされていることを確認してください。

  2. photos ファイルをドラッグして、SDカードにファイル全体を保存してください。

  3. 画像がループ表示されるのが確認できます!

コード

#include"TFT_eSPI.h"
#include "Seeed_FS.h" // SDカードライブラリを含む
#include"RawImage.h" // 画像処理ライブラリを含む
TFT_eSPI tft;

void setup() {
// SDカードを初期化
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
while (1);
}
// LCDスクリーンを初期化
tft.begin();
tft.setRotation(3);

}
// 写真の名前を格納
const char* list[] = {"photos/1.bmp", "photos/2.bmp", "photos/3.bmp", "photos/4.bmp"};

void loop() {
for (uint8_t cnt = 0; cnt < 4; cnt++) {
drawImage<uint16_t>(list[cnt],0,0); // 画像を1枚ずつ表示
delay(1000);
}
}

Wio Terminal ボタンで写真を表示

概要

この例は上記と似ていますが、内蔵ボタンを使用して表示する画像を変更します!

特徴

  • 左ボタン: 前の画像

  • 右ボタン: 次の画像

必要なArduinoライブラリ

  • LCDスクリーンライブラリ Seeed_Arduino_LCD をインストールしてください。詳細は Wio Terminal 概要 を参照してください。

  • SDカードライブラリ Seeed_Arduino_FS をインストールしてください。詳細は Seeed-Arduino-FS を参照してください。

  • RawImage.h ライブラリをインストールしてください。詳細は 画像の読み込み を参照してください。

Arduinoの手順

  1. displayPhotos_buttons.inoRawImage.h ファイルをダウンロードし、Arduino IDE を使用して Wio Terminal にアップロードしてください。すべてのライブラリがインストールされていることを確認してください。

  2. photos ファイルをドラッグして、SDカードにファイル全体を保存してください。

  3. 左ボタンを押して左にスクロールし、右ボタンを押して右にスクロールしてください!

コード

  • ボタンの初期化
void setup() {
...
pinMode(BUTTON_1, INPUT); // 左ボタン
pinMode(BUTTON_3, INPUT); // 右ボタン
...
}

完全なコード

#include"TFT_eSPI.h"
#include "Seeed_FS.h" // SDカードライブラリを含む
#include"RawImage.h" // 画像処理ライブラリを含む
TFT_eSPI tft;

bool left_flag = false;
void button_handler_left() {
left_flag = true;
}

bool right_flag = false;
void button_handler_right() {
right_flag = true;
}

void setup() {
// SDカードを初期化
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI,16000000)) {
while (1);
}
tft.begin();
tft.setRotation(3);

pinMode(BUTTON_1, INPUT);
pinMode(BUTTON_3, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BUTTON_1), button_handler_left, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BUTTON_3), button_handler_right, FALLING);

}

const char* list[] = {"1.bmp", "2.bmp", "3.bmp", "4.bmp"};
int8_t cnt = 0;

void loop() {
if (left_flag) {
cnt++;
left_flag = false;
if (cnt == 4) {
cnt = 0;
}
}
if (right_flag) {
cnt--;
right_flag = false;
if (cnt < 0) {
cnt = 3;
}
}
drawImage<uint16_t>(list[cnt], 0, 0);
}
Loading Comments...