メインコンテンツまでスキップ

SDカードからの読み取り/書き込み

このリポジトリでは、SDカードからの読み取りおよび書き込み方法について説明します。これにより、SDカードからデータを読み込むことが可能になります。簡単なデモとして、センサーの読み取り結果をSDカードに保存する例を示します。

Wio TerminalでのSDカードの初期化

以下のようにSeeed_FSライブラリをインクルードします。そして、SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)を使用してSDカードを初期化します。Wio TerminalではSPIを使用してSDカードと通信します。

#include <SPI.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"

File myFile; // Fileクラスを初期化し、myFileという名前を付ける

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
}

Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
Serial.println("initialization failed!");
while (1);
}
Serial.println("initialization done.");

SDカードへの書き込み

SDカードに書き込むには、まずファイルを開く必要があります。ファイルシステムにはさまざまなモードがあり、ファイルを開く際に使用するモードを指定する必要があります。モードは以下の通りです:

ファイルモード定義された名前
書き込みFILE_WRITE
読み取りFILE_READ
追記FILE_APPEND

ファイルを開くには、openというFileクラスのメンバ関数を使用します。この関数は以下の2つのパラメータを取ります:

open(const char *filepath, uint8_t mode = FILE_READ) //デフォルトモードはREAD

この場合、test.txtという名前のテキストファイルを開き、FILE_WRITEモードを使用します。テキストファイル内に書き込むには、println関数(Fileクラス)を使用します:

  // ファイルを開く。注意:一度に開けるファイルは1つだけなので、
// 別のファイルを開く前にこのファイルを閉じる必要があります。
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); // 書き込みモード

// ファイルが正常に開いた場合、書き込みを行う:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3."); // テキストファイルにこれを書き込む
// ファイルを閉じる:
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
// ファイルが開かなかった場合、エラーを出力:
Serial.println("error opening test.txt");
}

注意: 一度に開けるファイルは1つだけなので、作業が終わったらファイルを閉じてください。

SDカードからの読み取り

SDカードからファイルを読み取るには、ファイルを開く必要があります。この場合、FILE_READモードを使用してファイルを読み取るだけです。

Fileクラスのメンバ関数available()を使用してファイルの利用可能性を確認し、read()を使用してファイル内の内容を出力します。

myFile = SD.open("test.txt", FILE_READ); // 読み取りモード
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");

// ファイル内に内容がある限り読み取る:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
}
// ファイルを閉じる:
myFile.close();
} else {
// ファイルが開かなかった場合、エラーを出力:
Serial.println("error opening test.txt");
}
}

完全なコード

#include <SPI.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"

File myFile;

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
}
Serial.print("SDカードを初期化しています...");
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
Serial.println("初期化に失敗しました!");
while (1);
}
Serial.println("初期化完了。");

// ファイルを開きます。注意:一度に開けるファイルは1つだけです。
// 別のファイルを開く前に現在のファイルを閉じる必要があります。
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);

// ファイルが正常に開けた場合、書き込みを行います:
if (myFile) {
Serial.print("test.txtに書き込み中...");
myFile.println("テスト 1, 2, 3.");
// ファイルを閉じます:
myFile.close();
Serial.println("完了。");
} else {
// ファイルが開けなかった場合、エラーを表示します:
Serial.println("test.txtのオープンエラー");
}

// 読み取りのためにファイルを再オープンします:
myFile = SD.open("test.txt", FILE_READ);
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");

// ファイルに内容がある限り読み取ります:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
}
// ファイルを閉じます:
myFile.close();
} else {
// ファイルが開けなかった場合、エラーを表示します:
Serial.println("test.txtのオープンエラー");
}
}

void loop() {
// setup後は何も実行されません
}

QSPIを使用したFlashの読み取り/書き込み

FSライブラリが更新され、システムにSFUDが導入されました。これにより、Wio TerminalのFlashにQSPIを使用してアクセスできるようになりました。

完全なサンプルコード

この例では読み取り/消去/書き込みを示します:

#include <sfud.h>

#define SFUD_DEMO_TEST_BUFFER_SIZE 1024
static uint8_t sfud_demo_test_buf[SFUD_DEMO_TEST_BUFFER_SIZE];
static void sfud_demo(uint32_t addr, size_t size, uint8_t *data);

#define SERIAL Serial

void setup()
{
SERIAL.begin(115200);
while(!SERIAL) {};
while(!(sfud_init() == SFUD_SUCCESS));
#ifdef SFUD_USING_QSPI
sfud_qspi_fast_read_enable(sfud_get_device(SFUD_W25Q32_DEVICE_INDEX), 2);
#endif
sfud_demo(0, sizeof(sfud_demo_test_buf), sfud_demo_test_buf);
}

void loop()
{

}
/**
* SFUDデモ:最初のフラッシュデバイステスト。
*
* @param addr フラッシュ開始アドレス
* @param size テストフラッシュサイズ
* @param data テストフラッシュデータバッファ
*/
static void sfud_demo(uint32_t addr, size_t size, uint8_t *data) {
sfud_err result = SFUD_SUCCESS;
const sfud_flash *flash = sfud_get_device_table() + 0;
size_t i;
/* 書き込みデータを準備 */
for (i = 0; i < size; i++) {
data[i] = i;
}
/* 消去テスト */
result = sfud_erase(flash, addr, size);
if (result == SFUD_SUCCESS) {
SERIAL.println("フラッシュデータの消去完了");
} else {
SERIAL.println("フラッシュデータの消去失敗");
return;
}
/* 書き込みテスト */
result = sfud_write(flash, addr, size, data);
if (result == SFUD_SUCCESS) {
SERIAL.println("フラッシュデータの書き込み完了");
} else {
SERIAL.println("フラッシュデータの書き込み失敗");
return;
}
/* 読み取りテスト */
size_t BaseTime = micros();
result = sfud_read(flash, addr, size, data);
size_t CostTime = micros() - BaseTime;
if (result == SFUD_SUCCESS) {
SERIAL.println("フラッシュデータの読み取り成功。");
SERIAL.println("オフセット (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F\r\n");
for (i = 0; i < size; i++) {
if (i % 16 == 0) {
SERIAL.print("0x");
SERIAL.print(addr + i,HEX);
SERIAL.print("\t");
}
SERIAL.print(data[i],HEX);
SERIAL.print("\t");
if (((i + 1) % 16 == 0) || i == size - 1) {
SERIAL.println("");
}
}
SERIAL.println(" ");
} else {
SERIAL.println("フラッシュデータの読み取り失敗。");
}
/* データチェック */
for (i = 0; i < size; i++) {
if (data[i] != i % 256) {
SERIAL.println("読み取りと書き込みデータのチェックにエラーがあります。");
break;
}
}
if (i == size) {
SERIAL.println("フラッシュテストは成功しました。\r\n");
SERIAL.print("読み取り時間: ");
SERIAL.print(CostTime);
SERIAL.println(" us");
}
}
Loading Comments...