メインコンテンツまでスキップ

Windows/MacOSでWio Terminalを使用してHMIディスプレイを構築する

このWikiでは、Wio Terminalを使用して、Windows/Linux/MacOS上で動作するユーザーモードSDKを利用してHMIディスプレイを構築する方法を紹介します。これにより、Wio Terminalの産業用途での可能性が広がります!

Raspberry PiとWio Terminalを組み合わせてHMIディスプレイとして使用したい場合は、こちらのWikiをご覧ください。

必要なハードウェア

Wio Terminal ファームウェア

まず、PCを使用してWio TerminalにArduinoプログラムをアップロードする必要があります。

以下の2つのが含まれています:NullFunctionalUSBDisplayAndMouseControl

  1. Wio Terminalの画面リフレッシュレートを高めたい場合は、NullFunctional をWio Terminalにアップロードしてください。
  2. Wio TerminalをUSBマウスとしても使用したい場合は、USBDisplayAndMouseControl をWio Terminalにアップロードしてください。
注記

注意事項を必ずお読みください。ユーザーモードSDKでは、USBDISP().begin(true);USBDISP().begin(true, true); に変更されます。

uf2 メソッド

利便性のために、Wio Terminalのファームウェアをアップロードするためのuf2メソッドも提供しています。以下からuf2ファイルをダウンロードしてください。

電源スイッチを素早く2回スライドさせてブートローダーモードに入ります。詳細についてはこちらも参照してください。

PCにArduinoという名前の外部ドライブが表示されます。ダウンロードしたuf2ファイルをArduinoドライブにドラッグしてください。

ホストデバイスのファームウェア

今回はホストデバイスがPCになります。ユーザーモードSDKを使用してWio TerminalをHMIディスプレイとして使用する方法を見ていきましょう!

MacOS/Linux OS - C++ SDK

  • ファームウェアリポジトリをダウンロードします:
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-usbdisp.git
  • ユーザーモードSDKのパスに移動します:
cd ~/seeed-linux-usbdisp/drivers/usermode-sdk/rpusbdisp-drv/src

rpusbdisp.ccを開き、Wio Terminalのファームウェア(NullFunctionalまたはUSBDisplayAndMouseControl)に応じてマクロを定義します。使用しているものをアンコメントしてください:

  • ユーザーモードSDKのパスに戻ります:
cd ~/seeed-linux-usbdisp/drivers/usermode-sdk
  • ドライバを作成してビルドします:
make
注記

libusbなどの依存ライブラリが必要になる場合があります。MacOSではbrewを、Linux OSではapt-getを使用してインストールできます。

  • ビルドディレクトリに移動します:
cd ~/seeed-linux-usbdisp/drivers/usermode-sdk/build/
  • デモを実行します:
sudo ./rpusbdispdemo --demo 1

Wio Terminalが表示を開始し、グラフィックが描画されるのが確認できます。このソースコードは以下にあります:seeed-linux-usbdisp/drivers/usermode-sdk/demo/src/main.cc

複数画面

このC++ SDKは複数画面(複数のWio Terminal)もサポートしています。2画面を使用する場合は、デモ2を実行してください:

sudo ./rpusbdispdemo --demo 2

注意: 最大4画面までのデモが提供されています。アプリケーションの参考としてソースコードを確認してください。

Windows - Python SDK

Windowsでは、Python上でユーザーモードSDKを実行できます!まず、Pythonをインストールし、依存ライブラリをインストールしてください:

注記

Pythonはクロスプラットフォームであり、このデモはWindows/Linux/MacOSのすべてで実行可能です。

pip3 install pyusb
  • Pythonデモのパスに移動します:
cd ~/seeed-linux-usbdisp/drivers/python-demo/
  • simple-test.pyを開き、Wio Terminal内のファームウェアに応じて正しいマクロを定義し、保存します。
  • Pythonデモを実行します:
python3 simple-test.py

複数画面

このPython SDKも複数画面(複数のWio Terminal)をサポートしています。USBDisplay.pyを参考にしてください。

この例では、4つのWio Terminalをディスプレイとして使用しており、以下のような形式になっています:

devices = list(usb.core.find(find_all=True, idVendor=0x2886, idProduct=0x802D))
dev1 = devices[0] # デバイス0
dev2 = devices[1] # デバイス1
dev3 = devices[2] # デバイス2
dev4 = devices[3] # デバイス3

シンプルデモ

この例では、Python を使用して PC 側から Wio Terminal に画像を簡単に転送します。

  • デモのパスに移動します:
cd ~/seeed-linux-usbdisp/drivers/python-demo/
  • image.jpg をダウンロードし、image-test.py と同じ場所に保存します。

注意: 必ず Wio Terminal のファームウェアに対応するマクロを選択してください。そうしないとエラーが発生します。

  • デモを実行します:
python3 image-test.py

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...