メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal の Grove アナログポートの使用

このリポジトリでは、Wio Terminal でアナログ入力を使用する方法を示します。Wio Terminal でアナログピンを使用するには、RPI ピンを使用する必要があります。

RPI アナログピン

Raspberry Pi のピン配置は以下のように定義されています:

  • RPI_A0 -> RPI_A8

Grove ポートの設定

Grove 設定可能 A/D ポート をアナログポートとして使用するには、以下のように定義してください:

void setup() {
pinMode(A0, INPUT);
}

これで、Grove センサーを物理ピンに接続する準備が整いました!

サンプルコード

この例では、Grove Loudness センサーを使用して動作を示します:

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(A0, INPUT);
}
void loop() {
int loudness = analogRead(A0);
Serial.print("Loudness: ");
Serial.println(loudness);
delay(50);
}

技術サポートと製品に関するディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...