メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal の Grove I2C ポートの使用方法

このリポジトリでは、Wio Terminal の Grove I2C ポートの使用方法を示します。Grove エコシステムを使用して、このプラグアンドプレイ機能を簡単に利用できます!

ポート設定

Wio Terminal の Grove I2C ポートを使用するには、I2C を使用する Grove センサーを Wio Terminal の物理的な I2C ポートに接続するだけです。

注意: Arduino IDE にセンサーライブラリを含めることを忘れないでください。詳細については、ライブラリのインストール方法 を参照してください。

サンプルコード

この例では、Grove LCD を使用してデモを行います。これは RGB LCD ライブラリの HelloWorld サンプルです。

#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"

rgb_lcd lcd;

const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;

void setup()
{
// LCD の列数と行数を設定します:
lcd.begin(16, 2);

lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);

// LCD にメッセージを表示します。
lcd.print("hello, world!");

delay(1000);
}

void loop()
{
// カーソルを列 0、行 1 に設定します
// (注意: 行 1 は 2 番目の行で、カウントは 0 から始まります):
lcd.setCursor(0, 1);
// リセット後の秒数を表示します:
lcd.print(millis()/1000);

delay(100);
}

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...