メインコンテンツまでスキップ

概要

このリポジトリでは、Wio TerminalでGrove IOを使用する方法を紹介します。これにより、Groveエコシステムのプラグアンドプレイ機能を楽しむだけでなく、40ピンのRaspberry Pi互換GPIOも使用できます!

ハードウェア回路図

Wio Terminal RPI ピン配置

Wio Terminalは、SAMD51から40ピンGPIOをブレークアウトしており、Raspberry Piと同じブレークアウトを持っています!

これらを使用するには、上記のように定義されたピン名を使用するだけです。一部のピンは多機能であり、異なる方法で参照することができます。

詳細については、variant.hをご確認ください

Wio Terminal Groveポートピン配置

ご覧のとおり、Wio Terminalには2つのGroveポートがあります。1つはデフォルトのI2Cポートで、もう1つは設定可能なデジタル/アナログピンです。このポートはPWM出力にも使用できます。両方のGroveポートはデジタルとして使用可能です。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...