メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal インタラクティブ絵文字顔

概要

この例では、SDカード(BMP形式)を使用してLCD画面に複数の画像(目)を表示し、内蔵ボタンとジャイロスコープを使用してユーザーと対話する方法を示します。

特徴

  • 左ボタン: 前の画像(目)

  • 中央ボタン: アニメーション

  • 右ボタン: 次の画像(目)

  • ジャイロ: ボードの向きに応じて目が動く

必要なArduinoライブラリ

  • LCD画面ライブラリ Seeed_Arduino_LCD をインストールしてください。詳細は Wio Terminal LCD を参照してください。

  • SDカードライブラリ Seeed_Arduino_FS をインストールしてください。詳細は Seeed-Arduino-FS を参照してください。

  • 内蔵加速度センサーライブラリ Seeed_Arduino_LIS3DHTR をインストールしてください。詳細は Seeed_Arduino_LIS3DHTR を参照してください。

  • RawImage.h ライブラリをインストールしてください。詳細は 画像の読み込み を参照してください。

Arduinoの手順

  1. Emoji_face.inoRawImage.h ファイルをダウンロードし、Arduino IDE を使用して Wio Terminal にアップロードしてください。すべてのライブラリがインストールされていることを確認してください。

  2. face ファイル(すべての画像を含む)をSDカードに保存してください。

  3. Wio Terminal を動かしてインタラクションを開始してください!

コード

  • LCD画面の初期化
TFT_eSPI tft;

void setup() {
...
tft.begin();
tft.setRotation(3);
...
}
  • SDカードの初期化
void setup() {
...
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
while (1);
}
...
}
  • 内蔵加速度センサーの初期化
LIS3DHTR<TwoWire>  lis;

void setup () {
...
lis.begin(Wire1);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); // 加速度センサーの出力レート
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); // スケール選択
...
}

void loop() {
...
float x_raw = lis.getAccelerationX(); // x軸の生データを読み取る
float y_raw = lis.getAccelerationY(); // y軸の生データを読み取る
...
}
  • 内蔵ボタンの初期化
void setup() {
...
pinMode(BUTTON_1, INPUT); // 左ボタン
pinMode(BUTTON_2, INPUT); // 中央ボタン
pinMode(BUTTON_3, INPUT); // 右ボタン
...
}
  • 画像の初期化と描画

この例では、画像は320x240のフルサイズではないため、描画時に画像の開始位置を指定する必要があります。画像はまずバッファにロードされ、Wio Terminal の揺れによる画像遅延を防ぎます。

詳細は 画像の読み込み を参照してください。

void loop() {
...
Raw8 * eyes = newImage<uint8_t>(eye[eye_count]); // 8ビット画像の初期化
writeToBuffer(x_axis, y_axis, eyes); // まずバッファに書き込む。完全なコードでこの関数を確認してください。
...
}
Loading Comments...