メインコンテンツまでスキップ

TFT LCD API 例

このリポジトリでは、TFT LCDライブラリの例に関するGIFを提供しています。すべての例は File -> Example -> Seeed_Arduino_LCD -> 320 x 240 の下にあります。これらの例を使用して、デザインに実装することができます。

TFT LCDスクリーンに関する詳細情報については、TFT LCDスクリーンの基本をご覧ください。

有用なグラフィックス

TFT_Pie_Chart

TFT_ArcFill

TFT_ArcFillSpiral

データの表示

TFT_Clock

TFT_Clock_Digital

TFT_Terminal

フォント

AII_Free_Fonts_Demo

RLE_Font_test

背景としての表示

TFT_Starfield

TFT_Matrix

技術サポートと製品に関する議論

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...