メインコンテンツまでスキップ

ヒストグラム

このリポジトリでは、Wio Terminalでヒストグラムを描画する方法について説明します。Line Chartsライブラリと同様に、センサーの生データを画面上で視覚化するために使用できます。このライブラリは非常に柔軟で、必要に応じてカスタマイズすることが可能です。

ライブラリのインストール

ヒストグラムライブラリのインストール

  • Seeed_Arduino_Histogramを訪問し、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードしてください。

  • 次に、Arduino IDEにライブラリをインストールします。Arduino IDEを開き、スケッチ -> ライブラリを含める -> ZIP形式のライブラリを追加をクリックし、ダウンロードしたSeeed_Arduino_Histogramファイルを選択してください。

InstallLibrary

はじめに

ヒストグラム描画の初期化

ヒストグラムライブラリをインクルードし、以下のようにヒストグラムを初期化します:

#include <TFT_eSPI.h> // ハードウェア固有のライブラリ
#include <SPI.h>
#include "Histogram.h"

TFT_Histogram histogram = TFT_Histogram(); // ヒストグラムの初期化
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // TFTの初期化

void setup(void) {
tft.init();
histogram.initHistogram(&tft);
...
}

ヒストグラムの列を作成する

ヒストグラムの列を作成するには以下を使用します:

void formHistogram(String label, int NO, double Histogram_value, int Histogram_WIDTH, uint32_t colour);

ここで、labelは列の名前、NOはヒストグラム列の番号タグ、Histogram_valueは列の値、Histogram_WIDTHは列の幅、colourは列の色を指定します。

ヒストグラムを表示する

ヒストグラムを表示するには以下を使用します:

void showHistogram();

列の値を変更する

既存の列の値を変更するには以下を使用します:

void changeParam(uint8_t NO, String label, float Histogram_value, uint32_t colour);

ここで、NOは変更する列の番号タグを指します。

列を削除する

ヒストグラムから列を削除するには以下を使用します:

void deleteCylinder(uint8_t NO);

ここで、NOは削除する列の番号タグを指します。

ヒストグラムに折れ線グラフを追加する

折れ線グラフを追加するには以下を使用します:

void lineChart(uint32_t colour);

ここで、colourは折れ線グラフの色を指定します。

ヒストグラムの軸を非表示にする

以下を使用してヒストグラムの軸を非表示にします:

void notShowAxis();

その他の便利な関数

ヒストグラムライブラリのその他の便利な関数については、**Histogram.h**を参照してください。また、examplesフォルダにはセットの例や完全な機能デモが含まれています。

サンプルコード

#include <TFT_eSPI.h> // ハードウェア固有のライブラリ
#include <SPI.h>
#include "Histogram.h" // ヒストグラムライブラリをインクルード

TFT_Histogram histogram = TFT_Histogram(); // TFTとヒストグラムの初期化
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

void setup() {
tft.init();
histogram.initHistogram(&tft);
histogram.formHistogram("a", 1, 50.55, 40, TFT_RED); // 列1
histogram.formHistogram("b", 2, 20, 40, TFT_BLACK); // 列2
histogram.formHistogram("c", 3, 100, 50, TFT_GREEN); // 列3
histogram.formHistogram("d", 4, 53, 50, TFT_BLUE); // 列4
histogram.formHistogram("e", 5, 133, 30, TFT_YELLOW); // 列5
histogram.formHistogram("f", 6, 53, 50, TFT_ORANGE); // 列6
histogram.formHistogram("g", 7, 80, 50, TFT_PINK); // 列7

histogram.showHistogram(); // ヒストグラムを表示
delay(3000);

histogram.changeParam(6, "F", 55, TFT_PINK); // 列6を変更
histogram.deleteCylinder(7); // 列7を削除
histogram.lineChart(TFT_BLACK);

delay(2000);
histogram.notShowAxis(); // ヒストグラムの軸を非表示
}
void loop() {

}

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...