メインコンテンツまでスキップ

光センサーの使い方

このリポジトリでは、Wio Terminal に内蔵されている光センサーをコンポーネントとして使用する方法を示します。光センサーはアナログインターフェースを使用しており、そのピンを読み取ることで周囲の光センサー値を簡単に取得できます。

サンプルコード​

注意: WIO_LIGHT は内蔵光センサーのピンです。光センサーは A13 に接続されています。

void setup() {
pinMode(WIO_LIGHT, INPUT);
Serial.begin(115200);

}

void loop() {
int light = analogRead(WIO_LIGHT);
Serial.print("光の値: ");
Serial.println(light);
delay(200);
}

注意: 光センサーは Wio Terminal の背面、microSDカードスロットのすぐ上にあります。

Loading Comments...