メインコンテンツまでスキップ

RTC 概要

この Wiki では、Wio Terminal 内の SAMD51 コアに組み込まれている RTC 機能を使用して時間を追跡する方法を紹介します。この機能により、外部 RTC モジュールをシステムに追加する必要がなくなります!

Wio Terminal 用 Seeed_Arduino_RTC ライブラリのインストール

  1. Seeed_Arduino_RTC リポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。

  2. 次に、Seeed_Arduino_RTC を Arduino IDE にインストールします。Arduino IDE を開き、スケッチ -> ライブラリを含める -> ZIP形式のライブラリを追加 をクリックし、先ほどダウンロードした Seeed_Arduino_RTC ファイルを選択します。

InstallLibrary

サンプルコード

以下のコードは、SAMD51 用 RTC ライブラリの基本的な使用例です。

詳細な API リファレンスについては、こちら をご確認ください。

#include "RTC_SAMD51.h"
#include "DateTime.h"

RTC_SAMD51 rtc;
void setup()
{
rtc.begin();

Serial.begin(115200);

while (!Serial)
{
;
}

DateTime now = DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__));
Serial.println("時間を調整します!");
rtc.adjust(now);

now = rtc.now();

Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();

DateTime alarm = DateTime(now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), now.minute(), now.second() + 15);

rtc.setAlarm(0,alarm); // 15秒後に一致
rtc.enableAlarm(0, rtc.MATCH_HHMMSS); // 毎日一致

rtc.attachInterrupt(alarmMatch); // アラームが一致した際のコールバック

}

void loop()
{
}

void alarmMatch(uint32_t flag)
{

Serial.println("アラーム一致!");
DateTime now = rtc.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
}

高度な RTC 使用法

NTP を使用して RTC の時間を取得することもできます。

依存ライブラリ

#include <AtWiFi.h>
#include <millisDelay.h>
#include <Wire.h>
#include "RTC_SAMD51.h"
#include "DateTime.h"


const char ssid[] = "Your-network"; // 必要なSSIDを追加してください
const char password[] = "Your-password"; // 自分のネットワークパスワードを追加してください

millisDelay updateDelay; // NTP定期更新用の遅延オブジェクト

unsigned int localPort = 2390; // UDPパケットをリッスンするローカルポート

// ローカルとリモートのタイムサーバーを切り替え
// コメントアウトしてリモートサーバーを使用
//#define USELOCALNTP

#ifdef USELOCALNTP
char timeServer[] = "n.n.n.n"; // ローカルNTPサーバー
#else
char timeServer[] = "time.nist.gov"; // 外部NTPサーバー例: time.nist.gov
#endif
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTPタイムスタンプはメッセージの最初の48バイトに含まれる

byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; // 受信および送信パケットを保持するバッファ

// 時間オブジェクトを宣言
DateTime now;

// WiFiクライアントを定義
WiFiClient client;

// UDPライブラリクラス
WiFiUDP udp;

// ローカル時間
unsigned long devicetime;

RTC_SAMD51 rtc;

// Adafruit RTClibライブラリで使用するため
char daysOfTheWeek[7][12] = { "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" };

void setup() {

Serial.begin(115200);

while (!Serial); // ネイティブUSBに必要なシリアルポート接続を待機


// RTCチェック前にネットワークをセットアップ
connectToWiFi(ssid, password);

// NTP(UDP)呼び出しでタイムサーバーから時間を取得
// getNTPtimeはタイムゾーンに調整されたエポックUTC時間を返しますが、夏時間は含まれません
devicetime = getNTPtime();

// RTCが存在するか確認
if (devicetime == 0) {
Serial.println("ネットワークタイムサーバーから時間を取得できませんでした。");
}

if (!rtc.begin()) {
Serial.println("RTCが見つかりませんでした");
while (1) delay(10); // 動作停止
}

// 現在のRTC時間を取得して表示
now = rtc.now();
Serial.print("RTC時間: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));

// NTP時間を使用して時間を調整
rtc.adjust(DateTime(devicetime));

// 起動時の更新詳細を表示
Serial.println("RTC(起動)時間が更新されました。");
// 調整されたRTC時間を取得して表示
now = rtc.now();
Serial.print("調整されたRTC(起動)時間: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));

// 必要に応じてmillisdelaysタイマーを開始、要件に合わせて調整
updateDelay.start(12 * 60 * 60 * 1000); // NTP経由で12時間ごとに時間を更新

}

void loop() {

if (updateDelay.justFinished()) { // 12時間ループ
// タイマーを繰り返し
updateDelay.repeat(); // 繰り返し

// RTC時間を更新
devicetime = getNTPtime();
if (devicetime == 0) {
Serial.println("ネットワークタイムサーバーから時間を取得できませんでした。");
}
else {
rtc.adjust(DateTime(devicetime));
Serial.println("");
Serial.println("RTC時間が更新されました。");
// 調整されたRTC時間を取得して表示
now = rtc.now();
Serial.print("調整されたRTC時間: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));
}
}
}


void connectToWiFi(const char* ssid, const char* pwd) {
Serial.println("WiFiネットワークに接続中: " + String(ssid));

// 古い設定を削除
WiFi.disconnect(true);

Serial.println("WiFi接続を待機中...");

// 接続を開始
WiFi.begin(ssid, pwd);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
}

Serial.println("接続完了。");
printWifiStatus();

}


unsigned long getNTPtime() {

// モジュールは1970年1月1日以降の秒数としてunsigned long型の時間値を返します
// 問題が発生した場合は0を返します

// 接続されている場合のみデータを送信
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
// UDP状態を初期化
// これにより転送バッファが初期化されます
udp.begin(WiFi.localIP(), localPort);

sendNTPpacket(timeServer); // タイムサーバーにNTPパケットを送信
// 応答が利用可能かどうかを確認
delay(1000);
if (udp.parsePacket()) {
Serial.println("UDPパケットを受信しました");
Serial.println("");
// パケットを受信したのでデータを読み取ります
udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // バッファにパケットを読み取ります

// タイムスタンプは受信パケットの40バイト目から始まり、4バイトまたは2ワードの長さです。
// まず2ワードを抽出します:

unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
// 4バイト(2ワード)を長整数に結合
// これはNTP時間(1900年1月1日以降の秒数)です:
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
// Unix時間は1970年1月1日に始まります。秒数では2208988800です:
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
// 70年を減算:
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;

// タイムゾーンオフセットを秒単位で調整(UTCからの+/-)
// WA時間のUTCからのオフセットは+8時間(28,800秒)
// + GMTの東
// - GMTの西
long tzOffset = 28800UL;

// WAローカル時間
unsigned long adjustedTime;
return adjustedTime = epoch + tzOffset;
}
else {
// UDPパケットを正常に解析できませんでした
// UDP接続をクリア
udp.stop();
return 0; // 0は失敗を示します
}
// NTP時間を頻繁に呼び出さない場合、リソースを解放するために停止
udp.stop();
}
else {
// ネットワークが接続されていない
return 0;
}

}

// 指定されたアドレスのタイムサーバーにNTPリクエストを送信
unsigned long sendNTPpacket(const char* address) {
// バッファ内のすべてのバイトを0に設定
for (int i = 0; i < NTP_PACKET_SIZE; ++i) {
packetBuffer[i] = 0;
}
// NTPリクエストを形成するために必要な値を初期化
// (パケットの詳細については上記URLを参照)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI、バージョン、モード
packetBuffer[1] = 0; // ストラタムまたはクロックの種類
packetBuffer[2] = 6; // ポーリング間隔
packetBuffer[3] = 0xEC; // ピアクロック精度
// ルート遅延とルート分散のための8バイトのゼロ
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;

// すべてのNTPフィールドに値が設定されたので、
// タイムスタンプを要求するパケットを送信できます:
udp.beginPacket(address, 123); // NTPリクエストはポート123に送信されます
udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
udp.endPacket();
}

void printWifiStatus() {
// 接続しているネットワークのSSIDを表示:
Serial.println("");
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());

// WiFiシールドのIPアドレスを表示:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IPアドレス: ");
Serial.println(ip);

// 受信信号強度を表示:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("信号強度 (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
Serial.println("");
}
Loading Comments...