メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal を使用してコロナウイルス COVID-19 のライブデータを読み取る

このウィキは Wio Terminal を使用して Github リポジトリの統計を読み取る の改良版であり、Coronavirus COVID19 API にアクセスしてデータを解析し、LCD 画面にライブ COVID-19 データを表示するように変更されています。

必要な部品

特徴

  • HTTPS サーバーに接続

  • COVID-19 ライブデータ API を取得

  • ボタンを押してデータを更新

必要な Arduino ライブラリ

  • LCD 画面ライブラリ Seeed_Arduino_LCD をインストールしてください。詳細は Wio Terminal LCD を参照してください。

  • ArduinoJson リポジトリを訪問し、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードしてください。

    • 次に、ArduinoJson ライブラリを Arduino IDE にインストールします。Arduino IDE を開き、スケッチ -> ライブラリをインクルード -> ZIP形式のライブラリを追加 をクリックし、先ほどダウンロードした ArduinoJson ファイルを選択します。
  • HTTPS 接続に関する詳細は、こちら を参照してください。

Arduino の手順

  • Free_Fonts.h ヘッダーファイルをダウンロードして、LCD ライブラリに含まれるフリーフォントの省略形を使用できるようにします。このヘッダーファイルを Arduino スケッチと同じ場所に配置してください。

  • 完全なコードを こちら からダウンロードするか、以下をコピーしてください。

  • コードをアップロードします。

完全なコード

注意: ssidpassword をネットワーク Wi-Fi に合わせて変更してください。

#include "rpcWiFi.h"
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include"Free_Fonts.h"
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

const char* ssid = "YourNetworkName"; // ネットワーク名
const char* password = "yourNetworkPassword"; // ネットワークパスワード

const char* server = "api.covid19api.com"; // サーバーURL

const char* test_root_ca = \
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
"MIIEkjCCA3qgAwIBAgIQCgFBQgAAAVOFc2oLheynCDANBgkqhkiG9w0BAQsFADA/\n"
"MSQwIgYDVQQKExtEaWdpdGFsIFNpZ25hdHVyZSBUcnVzdCBDby4xFzAVBgNVBAMT\n"
"DkRTVCBSb290IENBIFgzMB4XDTE2MDMxNzE2NDA0NloXDTIxMDMxNzE2NDA0Nlow\n"
"SjELMAkGA1UEBhMCVVMxFjAUBgNVBAoTDUxldCdzIEVuY3J5cHQxIzAhBgNVBAMT\n"
"GkxldCdzIEVuY3J5cHQgQXV0aG9yaXR5IFgzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC\n"
"AQ8AMIIBCgKCAQEAnNMM8FrlLke3cl03g7NoYzDq1zUmGSXhvb418XCSL7e4S0EF\n"
"q6meNQhY7LEqxGiHC6PjdeTm86dicbp5gWAf15Gan/PQeGdxyGkOlZHP/uaZ6WA8\n"
"SMx+yk13EiSdRxta67nsHjcAHJyse6cF6s5K671B5TaYucv9bTyWaN8jKkKQDIZ0\n"
"Z8h/pZq4UmEUEz9l6YKHy9v6Dlb2honzhT+Xhq+w3Brvaw2VFn3EK6BlspkENnWA\n"
"a6xK8xuQSXgvopZPKiAlKQTGdMDQMc2PMTiVFrqoM7hD8bEfwzB/onkxEz0tNvjj\n"
"/PIzark5McWvxI0NHWQWM6r6hCm21AvA2H3DkwIDAQABo4IBfTCCAXkwEgYDVR0T\n"
"AQH/BAgwBgEB/wIBADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwfwYIKwYBBQUHAQEEczBxMDIG\n"
"CCsGAQUFBzABhiZodHRwOi8vaXNyZy50cnVzdGlkLm9jc3AuaWRlbnRydXN0LmNv\n"
"bTA7BggrBgEFBQcwAoYvaHR0cDovL2FwcHMuaWRlbnRydXN0LmNvbS9yb290cy9k\n"
"c3Ryb290Y2F4My5wN2MwHwYDVR0jBBgwFoAUxKexpHsscfrb4UuQdf/EFWCFiRAw\n"
"VAYDVR0gBE0wSzAIBgZngQwBAgEwPwYLKwYBBAGC3xMBAQEwMDAuBggrBgEFBQcC\n"
"ARYiaHR0cDovL2Nwcy5yb290LXgxLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzA8BgNVHR8ENTAz\n"
"MDGgL6AthitodHRwOi8vY3JsLmlkZW50cnVzdC5jb20vRFNUUk9PVENBWDNDUkwu\n"
"Y3JsMB0GA1UdDgQWBBSoSmpjBH3duubRObemRWXv86jsoTANBgkqhkiG9w0BAQsF\n"
"AAOCAQEA3TPXEfNjWDjdGBX7CVW+dla5cEilaUcne8IkCJLxWh9KEik3JHRRHGJo\n"
"uM2VcGfl96S8TihRzZvoroed6ti6WqEBmtzw3Wodatg+VyOeph4EYpr/1wXKtx8/\n"
"wApIvJSwtmVi4MFU5aMqrSDE6ea73Mj2tcMyo5jMd6jmeWUHK8so/joWUoHOUgwu\n"
"X4Po1QYz+3dszkDqMp4fklxBwXRsW10KXzPMTZ+sOPAveyxindmjkW8lGy+QsRlG\n"
"PfZ+G6Z6h7mjem0Y+iWlkYcV4PIWL1iwBi8saCbGS5jN2p8M+X+Q7UNKEkROb3N6\n"
"KOqkqm57TH2H3eDJAkSnh6/DNFu0Qg==\n"
"-----END CERTIFICATE-----\n";

// x.509 クライアント証明書を使用する場合
//const char* test_client_key = ""; // クライアント検証用
//const char* test_client_cert = ""; // クライアント検証用

String data;

WiFiClientSecure client;

void setup() {
// シリアルを初期化し、ポートが開くのを待つ
Serial.begin(115200);
delay(100);

pinMode(WIO_KEY_C, INPUT_PULLUP);

Serial.print("SSID に接続中: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);

tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setFreeFont(FMB12);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("Wi-Fi に接続中.."))/2, 120);
tft.print("Wi-Fi に接続中..");

// Wi-Fi ネットワークへの接続を試みる
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
// 再試行のため 1 秒待機
delay(1000);
}

Serial.print("接続完了: ");
Serial.println(ssid);

tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("接続完了!"))/2, 120);
tft.print("接続完了!");

getData();
}

int lastState = 1;
void loop()
{
int currentState = digitalRead(WIO_KEY_C);
if (currentState == 0) {
if (currentState != lastState) {
getData();
}
lastState = !lastState;
}
}

void getData() {
client.setCACert(test_root_ca);
//client.setCertificate(test_client_key); // クライアント検証用
//client.setPrivateKey(test_client_cert); // クライアント検証用

tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setTextColor(TFT_WHITE);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("サーバーに接続中.."))/2, 120);
tft.print("サーバーに接続中..");

Serial.println("\nサーバーへの接続を開始...");
if (!client.connect(server, 443)) {
Serial.println("接続失敗!");
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("接続失敗!"))/2, 120);
tft.print("接続失敗!");
} else {
Serial.println("サーバーに接続完了!");
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("サーバーに接続完了!"))/2, 120);
tft.print("サーバーに接続完了!");

// HTTP リクエストを作成
client.println("GET https://api.covid19api.com/world/total HTTP/1.0");
client.println("Host: api.covid19api.com");
client.println("Connection: close");
client.println();

while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
Serial.println("ヘッダー受信完了");
break;
}
}

while(client.available())
{
String line = client.readStringUntil('\r');
data = line;
}
Serial.println(data);
client.stop();
Serial.println("接続を終了");
}

// ArduinoJson を使用してデータを解析、詳細は ArduinoJson を参照
const size_t capacity = JSON_OBJECT_SIZE(3) + 50;
DynamicJsonDocument doc(capacity);
deserializeJson(doc, data);

long TotalConfirmed = doc["TotalConfirmed"];
long TotalDeaths = doc["TotalDeaths"];
long TotalRecovered = doc["TotalRecovered"];

// -----------------LCD---------------------

tft.fillScreen(tft.color565(24,15,60));
tft.setFreeFont(FF17);
tft.setTextColor(tft.color565(224,225,232));
tft.drawString("COVID-19 ダッシュボード/グローバル",20,10);

tft.fillRoundRect(10, 45, 300, 55, 5, tft.color565(40,40,86));
tft.fillRoundRect(10, 105, 300, 55, 5, tft.color565(40,40,86));
tft.fillRoundRect(10, 165, 300, 55, 5, tft.color565(40,40,86));

tft.setFreeFont(FM9);
tft.drawString("総感染者数", 75, 50);
tft.drawString("総死亡者数",95, 110);
tft.drawString("総回復者数",75, 170);

tft.setFreeFont(FMB12);
tft.setTextColor(TFT_RED);
tft.drawNumber(TotalConfirmed, 110, 75);
tft.setTextColor(tft.color565(224,225,232));
tft.drawNumber(TotalDeaths, 120, 135);
tft.setTextColor(TFT_GREEN);
tft.drawNumber(TotalRecovered, 110, 195);
}
Loading Comments...