メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal を使用して Raspberry Pi のシステムステータスを読み取る

この Wiki では、Wio Terminal を使用して USB シリアル通信を介して Raspberry Pi のシステムステータスを読み取る方法を紹介します。このデモでは、Raspberry Pi がホストコンピュータとなり、USB を介してシリアルポートにシステム情報を送信します。Wio Terminal はスレーブとして動作し、受信したデータを LCD スクリーンに表示します。

必要な部品

特徴

  • Raspberry Pi のシステムステータスを読み取る

  • Wio Terminal のスクリーンに表示する

Raspberry Pi ホストプログラム

以下の Python コードを Raspberry Pi 上で実行し、USB シリアルを介して Wio Terminal にシステム情報を送信します。

注意: Python コード内のシリアルポートが正しいことを確認してください。デバイスに応じて変更してください。

Raspberry Pi 上の Python コード

import os
import time
import serial

# Arduino シリアルから読み取るための設定
serialPort= "/dev/ttyACM0" # シリアルポートを変更してください。Arduino IDE で確認可能
baudRate = 115200
ser = serial.Serial(serialPort, baudRate, timeout=0.5)
time.sleep(2)

# CPU 温度を文字列として返す
def getCPUtemperature():
res = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline()
return(res.replace("temp=","").replace("'C\n",""))

# RAM 情報をリストで返す (単位=kb)
# インデックス 0: 総 RAM
# インデックス 1: 使用中 RAM
# インデックス 2: 空き RAM
def getRAMinfo():
p = os.popen('free')
i = 0
while 1:
i = i + 1
line = p.readline()
if i==2:
return(line.split()[1:4])

# ユーザーによる CPU 使用率を文字列として返す
def getCPUuse():
return(str(os.popen("top -n1 | awk '/Cpu\(s\):/ {print $2}'").readline().strip()))

# ディスクスペース情報をリストで返す (単位含む)
# インデックス 0: 総ディスクスペース
# インデックス 1: 使用中ディスクスペース
# インデックス 2: 残りディスクスペース
# インデックス 3: 使用済みディスクの割合
def getDiskSpace():
p = os.popen("df -h /")
i = 0
while 1:
i = i +1
line = p.readline()
if i==2:
return(line.split()[1:5])

def main():
while True:
# CPU 情報
CPU_temp = getCPUtemperature()
CPU_usage = getCPUuse()

# RAM 情報
# 出力は kb 単位、読みやすさのために Mb に変換
RAM_stats = getRAMinfo()
RAM_total = str(round(int(RAM_stats[0]) / 1000,1))
RAM_used = str(round(int(RAM_stats[1]) / 1000,1))
RAM_free = str(round(int(RAM_stats[2]) / 1000,1))

# ディスク情報
DISK_stats = getDiskSpace()
DISK_total = DISK_stats[0]
DISK_used = DISK_stats[1]
DISK_perc = DISK_stats[3]

temp=ser.write(str.encode(CPU_temp+' '+CPU_usage))

data=ser.write(str.encode(CPU_temp+':'+CPU_usage+':'+RAM_total+':'+RAM_used+':'+RAM_free+':'+DISK_total+':'+DISK_used+':'+DISK_perc))
ser.flush()
time.sleep(2)

print('')
print('CPU 温度 = '+CPU_temp)
print('CPU 使用率 = '+CPU_usage)
print('')
print('RAM 合計 = '+str(RAM_total)+' MB')
print('RAM 使用中 = '+str(RAM_used)+' MB')
print('RAM 空き = '+str(RAM_free)+' MB')
print('')
print('ディスク合計スペース = '+str(DISK_total)+'B')
print('ディスク使用中スペース = '+str(DISK_used)+'B')
print('ディスク使用率 = '+str(DISK_perc))


if __name__ == '__main__':
try:
main()
except KeyboardInterrupt:
if ser != None:
ser.close()

Arduino コード

必要な Arduino ライブラリ

  • LCD スクリーンライブラリ Seeed_Arduino_LCD をインストールしてください。詳細は Wio Terminal LCD を参照してください。

  • Free_Fonts.h ヘッダーファイルをダウンロードし、LCD ライブラリに含まれるフリーフォントの略語を使用できるようにします。このヘッダーファイルを Arduino スケッチと同じ場所に配置してください。

完全なコード

完全なコードを こちら からダウンロードしてください。

手順

  1. Arduino コードを Wio Terminal にアップロードします。アップロード後、開始画面が表示されるはずです。

  2. Wio Terminal を USB Type-C ケーブルで Raspberry Pi に接続します。

  3. Raspberry Pi 上で Python コードを実行します。

  4. Wio Terminal の LCD スクリーンに Raspberry Pi のシステム情報が表示されるはずです。

技術サポートと製品に関する議論

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...