メインコンテンツまでスキップ

5 Way Switch の使い方

このリポジトリでは、Wio Terminal の 5 Way Switch の使用方法を示します。

サンプルコード

注意: Wio Terminal の 5 Way Switch 用に WIO_5S_UP, WIO_5S_DOWN, WIO_5S_LEFT, WIO_5S_RIGHT および WIO_5S_PRESS が定義されています。

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(WIO_5S_UP, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_5S_DOWN, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_5S_LEFT, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_5S_RIGHT, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_5S_PRESS, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
// 繰り返し実行されるメインコードをここに記述します:
if (digitalRead(WIO_5S_UP) == LOW) {
Serial.println("5 Way Up");
}
else if (digitalRead(WIO_5S_DOWN) == LOW) {
Serial.println("5 Way Down");
}
else if (digitalRead(WIO_5S_LEFT) == LOW) {
Serial.println("5 Way Left");
}
else if (digitalRead(WIO_5S_RIGHT) == LOW) {
Serial.println("5 Way Right");
}
else if (digitalRead(WIO_5S_PRESS) == LOW) {
Serial.println("5 Way Press");
}
delay(200);
}
Loading Comments...