メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal を USB MIDI デバイスとして使用する

このリポジトリでは、Wio Terminal を USB MIDI (Musical Instrument Digital Interface) デバイスとして使用する方法を紹介します。このデバイスを使用して楽器を制御することができます!

ライブラリのインストール

この例では、追加の Arduino MIDI ライブラリが必要です:

  1. Arduino MIDI Library のリポジトリを訪問し、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。

  2. 次に、このライブラリを Arduino IDE にインストールします。Arduino IDE を開き、スケッチ -> ライブラリをインクルード -> ZIP形式のライブラリを追加 をクリックし、先ほどダウンロードした Seeed_Arduino_LCD ファイルを選択します。

InstallLibrary

結果の取得

この例では、Wio Terminal を Macbook に接続し、macOS に付属している Audio MIDI Setup アプリを使用してテストします。また、Arduino IDE のシリアルモニタでシリアルデータを確認することもできます。MIDI デバイスが利用可能な場合は、より現実的なシナリオのためにそれを使用してください!

完全なコード

より多くの機能については、TinyUSB ライブラリを参照してください。

#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#include <MIDI.h>

// USB MIDI オブジェクト
Adafruit_USBD_MIDI usb_midi;

// Arduino MIDI ライブラリの新しいインスタンスを作成し、usb_midi をトランスポートとしてアタッチします。
MIDI_CREATE_INSTANCE(Adafruit_USBD_MIDI, usb_midi, MIDI);

// シーケンス内の現在の位置を保持する変数
uint32_t position = 0;

// ノート値の配列として例のメロディを保存
byte note_sequence[] = {
74,78,81,86,90,93,98,102,57,61,66,69,73,78,81,85,88,92,97,100,97,92,88,85,81,78,
74,69,66,62,57,62,66,69,74,78,81,86,90,93,97,102,97,93,90,85,81,78,73,68,64,61,
56,61,64,68,74,78,81,86,90,93,98,102
};

void setup()
{
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

// MIDI を初期化し、すべての MIDI チャンネルをリッスン
// これにより usb_midi の begin() も呼び出されます
MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI);

// MIDI ライブラリに handleNoteOn 関数をアタッチします。
// Bluefruit が MIDI Note On メッセージを受信すると、この関数が呼び出されます。
MIDI.setHandleNoteOn(handleNoteOn);

// MIDI Note Off メッセージについても同様にします。
MIDI.setHandleNoteOff(handleNoteOff);

Serial.begin(115200);

// デバイスがマウントされるまで待機
while( !USBDevice.mounted() ) delay(1);
}

void loop()
{
static uint32_t start_ms = 0;
if ( millis() - start_ms > 266 )
{
start_ms += 266;

// 現在および前のシーケンス位置の変数を設定
int previous = position - 1;

// 現在の位置が 0 の場合、前の位置をシーケンスの最後のノートに設定
if (previous < 0) {
previous = sizeof(note_sequence) - 1;
}

// 現在の位置でチャンネル 1 のフルベロシティ (127) で Note On を送信
MIDI.sendNoteOn(note_sequence[position], 127, 1);

// 前のノートの Note Off を送信
MIDI.sendNoteOff(note_sequence[previous], 0, 1);

// 位置をインクリメント
position++;

// シーケンスの最後に達した場合、最初からやり直す
if (position >= sizeof(note_sequence)) {
position = 0;
}
}

// 新しい MIDI メッセージを読み取る
MIDI.read();
}

void handleNoteOn(byte channel, byte pitch, byte velocity)
{
// ノートが押されたときにログを記録
Serial.printf("Note on: channel = %d, pitch = %d, velocity - %d", channel, pitch, velocity);
Serial.println();
}

void handleNoteOff(byte channel, byte pitch, byte velocity)
{
// ノートが離されたときにログを記録
Serial.printf("Note off: channel = %d, pitch = %d, velocity - %d", channel, pitch, velocity);
Serial.println();
}
Loading Comments...