メインコンテンツまでスキップ

Wio TerminalでUSBマウスを使用する

このリポジトリでは、Wio TerminalでUSBマウスを使用する方法を紹介します。この例を実装することで、マウスからWio Terminalにデータを入力することができます!

必要条件​

この例を実行するには、USB OTGアダプタとUSB to Serialモジュールが必要です。OTGアダプタはマウスを接続するために使用され、USB to SerialモジュールはWio Terminalからの出力を読み取るために使用されます。

手順​

  1. Arduino IDEを使用してコードをWio Terminalにアップロードします。

  2. コードをアップロードするために使用したUSB Type-CケーブルをWio Terminalから取り外します。

  3. マウスをOTGアダプタに接続し、それをWio TerminalのUSB-Cポートに接続します。

    • マウス -> OTGアダプタ -> Wio Terminal(Type-Cポート)
  4. USB to Serialモジュールを以下のようにWio Terminalに接続します:

    • TXD(USB to Serialモジュール) -> RXD(Wio Terminalのピン10)
    • RXD(USB to Serialモジュール) -> TXD(Wio Terminalのピン8)
    • 3.3V(USB to Serialモジュール) -> 3.3V(Wio Terminalのピン1)
    • GND(USB to Serialモジュール) -> GND(Wio Terminalのピン6)
  5. USB to Serialモジュールをコンピュータに接続します。使用するUSB to Serialモジュールに応じて、モジュールを認識できるようにUSBドライバをダウンロードしてください。

  6. Windowsユーザーの場合、デバイスマネージャを開いて認識されているか確認します。新しいCOMポートが表示されるはずです。

    • Macユーザーの場合、ターミナルでls /dev/cu.*を使用してモジュールの利用可能性を確認します。
  7. シリアルデータを表示するには:

    • Windows: PuTTYをダウンロードしてインストールします。Serialを選択し、シリアルラインのCOMをデバイスマネージャに表示されたCOMポートに変更します。また、速度を115200に変更して「Open」を押します。ターミナルが表示されます。マウスを押したり動かしたりすると、シリアル出力が表示されるはずです!

    • Mac: ターミナルを開き、brew install screenを使用してscreenをインストールします。インストール後、**screen /dev/cu.usbserial 115200**コマンドを使用します。/dev/cu.usbserialは上記で確認したものと一致する必要があります。Wio Terminalからのシリアル出力が表示されるはずです!

重要な注意: Wio TerminalのUSBポートがUSB用に使用されているため、別のプログラムをWio Terminalにアップロードするには、電源ボタンを2回押してブートローダーモードに入る必要があります(LEDが暗くなります)。その後、ポートが再び表示されるはずです。

USBホストの設定​

Wio TerminalでUSBホストを有効にするには、2つのピンを設定する必要があります。PIN_USB_HOST_ENABLEをLOWに設定し、OUTPUT_CTR_5VをHIGHに設定します。

以下のコードをvoid setup()に追加することで簡単に設定できます:

digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);

完全なコード​

#include <MouseController.h>
#define SerialDebug Serial1

uint32_t lastUSBstate = 0;

// USBコントローラーを初期化
USBHost usb;

// USBにマウスコントローラーを接続
MouseController mouse(usb);

// マウスボタンの状態を保持する変数
bool leftButton = false;
bool middleButton = false;
bool rightButton = false;

// マウスの移動を検知する関数
void mouseMoved() {
SerialDebug.print("Move: ");
SerialDebug.print(mouse.getXChange());
SerialDebug.print(", ");
SerialDebug.println(mouse.getYChange());
}

// ボタンが押された状態でのマウス移動を検知する関数
void mouseDragged() {
SerialDebug.print("DRAG: ");
SerialDebug.print(mouse.getXChange());
SerialDebug.print(", ");
SerialDebug.println(mouse.getYChange());
}

// マウスボタンの押下を検知する関数
void mousePressed() {
SerialDebug.print("Pressed: ");
if (mouse.getButton(LEFT_BUTTON)) {
SerialDebug.print("L");
leftButton = true;
}
if (mouse.getButton(MIDDLE_BUTTON)) {
SerialDebug.print("M");
middleButton = true;
}
if (mouse.getButton(RIGHT_BUTTON)) {
SerialDebug.print("R");
rightButton = true;
}
SerialDebug.println();
}

// マウスボタンの解放を検知する関数
void mouseReleased() {
SerialDebug.print("Released: ");
if (!mouse.getButton(LEFT_BUTTON) && leftButton == true) {
SerialDebug.print("L");
leftButton = false;
}
if (!mouse.getButton(MIDDLE_BUTTON) && middleButton == true) {
SerialDebug.print("M");
middleButton = false;
}
if (!mouse.getButton(RIGHT_BUTTON) && rightButton == true) {
SerialDebug.print("R");
rightButton = false;
}
SerialDebug.println();
}

void setup()
{
SerialDebug.begin( 115200 );
SerialDebug.println("Mouse Controller Program started");

if (usb.Init())
SerialDebug.println("USB host did not start.");

delay( 20 );

// Wio TerminalでUSBホストを有効にするためのピン設定
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);

}

void loop()
{
// USBタスクを処理
usb.Task();

uint32_t currentUSBstate = usb.getUsbTaskState();
if (lastUSBstate != currentUSBstate) {
SerialDebug.print("USB state changed: 0x");
SerialDebug.print(lastUSBstate, HEX);
SerialDebug.print(" -> 0x");
SerialDebug.println(currentUSBstate, HEX);
switch (currentUSBstate) {
case USB_ATTACHED_SUBSTATE_SETTLE: SerialDebug.println("Device Attached"); break;
case USB_DETACHED_SUBSTATE_WAIT_FOR_DEVICE: SerialDebug.println("Detached, waiting for Device"); break;
case USB_ATTACHED_SUBSTATE_RESET_DEVICE: SerialDebug.println("Resetting Device"); break;
case USB_ATTACHED_SUBSTATE_WAIT_RESET_COMPLETE: SerialDebug.println("Reset complete"); break;
case USB_STATE_CONFIGURING: SerialDebug.println("USB Configuring"); break;
case USB_STATE_RUNNING: SerialDebug.println("USB Running"); break;
}
lastUSBstate = currentUSBstate;
}
}
Loading Comments...