メインコンテンツまでスキップ

概要

このリポジトリでは、Wio Terminal をUSBホストとして使用する方法を紹介します。これにより、USBデバイスを Wio Terminal に接続し、コンピュータのように操作することができます!

この機能は USB Host Library SAMD に依存しています。このライブラリは Wio Terminal(SAMD51) でテストされており、正常に動作しています。

USB Host Library SAMD のインストール

  1. USB Host Library SAMD のリポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。

  2. 次に、このライブラリを Arduino IDE にインストールします。Arduino IDE を開き、スケッチ -> ライブラリを含める -> ZIP形式のライブラリを追加 をクリックし、先ほどダウンロードした Seeed_Arduino_LCD ファイルを選択します。

InstallLibrary

USBホストの設定

Wio Terminal でUSBホストを有効にするには、2つのピンを設定する必要があります。PIN_USB_HOST_ENABLELOW に設定し、OUTPUT_CTR_5VHIGH に設定する必要があります。

これを簡単に行うには、以下のコードを void setup() に追加してください:

digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);
Loading Comments...