メインコンテンツまでスキップ

Wio TerminalでXbox ONEコントローラーを使用する

このリポジトリでは、Wio TerminalでXbox ONEコントローラーを使用する方法を紹介します。この例を使用すると、Wio Terminalを使ってXboxコントローラーでゲームをプレイすることができます!

必要なもの

この例を実行するには、USB OTGアダプターUSB to Serialモジュールが必要です。OTGアダプターはXboxコントローラーを接続するために使用し、USB to SerialモジュールはWio Terminalからの出力を読み取るために使用します。

注意: この例ではXbox ONEコントローラーを使用しています。Xbox 360コントローラーやクローン製品を使用する場合は、例のXBOXOLD.inoを確認してください。

手順

  1. Arduino IDEを使用してコードをWio Terminalにアップロードします。

  2. コードのアップロードに使用したUSB Type-CケーブルをWio Terminalから取り外します。

  3. Xbox ONEコントローラーOTGアダプターに接続し、それをWio TerminalのUSB-Cポートに接続します。

    • Xbox ONE Controller -> OTG Adaptor -> Wio Terminal(Type-C Port)
  4. USB to Serialモジュールを以下のようにWio Terminalに接続します:

    • TXD(USB to Serial Module) -> RXD(Pin 10 on Wio Terminal)
    • RXD(USB to Serial Module) -> TXD(Pin 8 on Wio Terminal)
    • 3.3V(USB to Serial Module) -> 3.3V(Pin 1 on Wio Terminal)
    • GND(USB to Serial Module) -> GND(Pin 6 on Wio Terminal)
  5. USB to Serialモジュールをコンピュータに接続します。使用するUSB to Serialモジュールに応じて、モジュール用のUSBドライバーをダウンロードし、コンピュータが認識できるようにします。

  6. Windowsユーザーの場合、デバイスマネージャーを開いて認識されているか確認します。新しいCOMポートが表示されるはずです。

    • Macユーザーの場合、ターミナルでls /dev/cu.*を使用してモジュールの利用可能性を確認します。
  7. シリアルデータを表示するには:

    • Windows: PuTTYをダウンロードしてインストールします。Serialを選択し、シリアルラインのCOMをデバイスマネージャーに表示されたCOMポートに変更し、速度を115200に設定して「Open」を押します。ターミナルが表示されます。Xbox ONEコントローラーのボタンを押し始めると、シリアル出力が表示されるはずです!

    • Mac: ターミナルを開き、brew install screenを使用してscreenをインストールします。インストール後、**screen /dev/cu.usbserial 115200**コマンドを使用します。/dev/cu.usbserialは上記で確認したものに一致させてください。Wio Terminalからのシリアル出力が表示されるはずです!

重要な注意: Wio TerminalのUSBポートはUSB用に使用されているため、別のプログラムをWio Terminalにアップロードするには、電源ボタンを2回押してブートローダーモードに入る必要があります(LEDが暗くなります)。その後、再びポートが表示されるはずです。

USBホストの設定

Wio TerminalでUSBホストを有効にするには、2つのピンを設定する必要があります。PIN_USB_HOST_ENABLELOWに、OUTPUT_CTR_5VHIGHに設定します。

これを行うには、void setup()内に以下のコードを追加するだけです:

digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);

完全なコード

#include <XBOXONE.h>
#define SerialDebug Serial1

USBHost UsbH;
XBOXONE Xbox(&UsbH);

void setup() {
SerialDebug.begin(115200);
if (UsbH.Init()) {
SerialDebug.print(F("\r\nUSBホストが起動しませんでした"));
while (1); // 停止
}
SerialDebug.print(F("\r\nXBOX USBライブラリが開始されました"));

// Wio TerminalでUSBホストを有効にするためのピンを設定
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);

}
void loop() {
UsbH.Task();
if (Xbox.XboxOneConnected) {
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) < -7500) {
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) < -7500) {
SerialDebug.print(F("LeftHatX: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(LeftHatX));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) < -7500) {
SerialDebug.print(F("LeftHatY: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(LeftHatY));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getAnalogHat(RightHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) < -7500) {
SerialDebug.print(F("RightHatX: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(RightHatX));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getAnalogHat(RightHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) < -7500) {
SerialDebug.print(F("RightHatY: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(RightHatY));
}
SerialDebug.println();
}

if (Xbox.getButtonPress(L2) > 0 || Xbox.getButtonPress(R2) > 0) {
if (Xbox.getButtonPress(L2) > 0) {
SerialDebug.print(F("L2: "));
SerialDebug.print(Xbox.getButtonPress(L2));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getButtonPress(R2) > 0) {
SerialDebug.print(F("R2: "));
SerialDebug.print(Xbox.getButtonPress(R2));
SerialDebug.print("\t");
}
SerialDebug.println();
}

// 振動効果を設定
static uint16_t oldL2Value, oldR2Value;
if (Xbox.getButtonPress(L2) != oldL2Value || Xbox.getButtonPress(R2) != oldR2Value) {
oldL2Value = Xbox.getButtonPress(L2);
oldR2Value = Xbox.getButtonPress(R2);
uint8_t leftRumble = map(oldL2Value, 0, 1023, 0, 255); // トリガー値をバイトにマッピング
uint8_t rightRumble = map(oldR2Value, 0, 1023, 0, 255);
if (leftRumble > 0 || rightRumble > 0)
Xbox.setRumbleOn(leftRumble, rightRumble, leftRumble, rightRumble);
else
Xbox.setRumbleOff();
}

if (Xbox.getButtonClick(UP))
SerialDebug.println(F("Up"));
if (Xbox.getButtonClick(DOWN))
SerialDebug.println(F("Down"));
if (Xbox.getButtonClick(LEFT))
SerialDebug.println(F("Left"));
if (Xbox.getButtonClick(RIGHT))
SerialDebug.println(F("Right"));

if (Xbox.getButtonClick(START))
SerialDebug.println(F("Start"));
if (Xbox.getButtonClick(BACK))
SerialDebug.println(F("Back"));
if (Xbox.getButtonClick(XBOX))
SerialDebug.println(F("Xbox"));
if (Xbox.getButtonClick(SYNC))
SerialDebug.println(F("Sync"));

if (Xbox.getButtonClick(L1))
SerialDebug.println(F("L1"));
if (Xbox.getButtonClick(R1))
SerialDebug.println(F("R1"));
if (Xbox.getButtonClick(L2))
SerialDebug.println(F("L2"));
if (Xbox.getButtonClick(R2))
SerialDebug.println(F("R2"));
if (Xbox.getButtonClick(L3))
SerialDebug.println(F("L3"));
if (Xbox.getButtonClick(R3))
SerialDebug.println(F("R3"));


if (Xbox.getButtonClick(A))
SerialDebug.println(F("A"));
if (Xbox.getButtonClick(B))
SerialDebug.println(F("B"));
if (Xbox.getButtonClick(X))
SerialDebug.println(F("X"));
if (Xbox.getButtonClick(Y))
SerialDebug.println(F("Y"));
}
delay(1);
}
Loading Comments...