メインコンテンツまでスキップ

Wio TerminalでWeb Bluetooth APIsを使用する

これは、Wio TerminalのBluetooth機能をWeb Bluetooth APIsと連携させるためのWikiです。Web Bluetooth APIsは、ウェブブラウザ上でBluetoothデバイスとやり取りする機能を提供します。

Web Bluetooth APIとは

これまで、Bluetoothデバイスとのやり取りはネイティブアプリでのみ可能でした。Web Bluetooth APIはこれを変え、ウェブブラウザでも可能にすることを目指しています。Physical Webのような取り組みとともに、人々はウェブから直接デバイスに近づき、やり取りすることができます。ウェブアプリから制御されるドローンの動画をチェックして、その仕組みを理解してください。

Web Bluetoothの簡単な例

以下の例では、Wio Terminalをセットアップし、簡単なHTMLサイトを使用してWeb Bluetooth APIをWio TerminalのBluetoothと連携させる方法を示します。

Arduinoのセットアップ

  • Wio Terminal Bluetooth Overviewに従って、BluetoothファームウェアをWio Terminalにフラッシュし、必要なライブラリをダウンロードしてください。

  • 以下のコードをコピーしてWio Terminalにアップロードしてください:

#include <rpcBLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>

bool _BLEClientConnected = false;
uint8_t level = 10;

#define BatteryService BLEUUID((uint16_t)0x180F)
BLECharacteristic BatteryLevelCharacteristic(BLEUUID((uint16_t)0x2A19), BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE | BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY);

class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
void onConnect(BLEServer* pServer) {
_BLEClientConnected = true;
};

void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
_BLEClientConnected = false;
}
};

/* ############################################################### スマートフォンからデータを受信するコールバック */
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"

class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {

void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();
Serial.println(rxValue[0]);

if (rxValue.length() > 0) {
Serial.println("*********");
Serial.print("受信した値: ");

for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++) {
Serial.print(rxValue[i]);
}
Serial.println();
Serial.println("*********");
}

}
};

/* ############################################################### */
void initBLE() {
BLEDevice::init("BLE Battery");
// BLEサーバーを作成
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());

// BLEサービスを作成
BLEService *pBattery = pServer->createService(BatteryService);

pBattery->addCharacteristic(&BatteryLevelCharacteristic);
BatteryLevelCharacteristic.addDescriptor(new BLE2902());


/* ############################################################### コールバックを定義 */
BLECharacteristic *pWriteCharacteristic = pBattery->createCharacteristic(
CHARACTERISTIC_UUID_RX,
BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
);
pWriteCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);

pWriteCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
/* ############################################################### */

pServer->getAdvertising()->addServiceUUID(BatteryService);

pBattery->start();
// 広告を開始
pServer->getAdvertising()->start();
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
// while(!Serial);
Serial.println("--- Wio Terminal BLEバッテリーレベルインジケーター ---");
initBLE();
}

void loop() {

BatteryLevelCharacteristic.setValue(&level, 1);
BatteryLevelCharacteristic.notify();
delay(3000);

level++;
Serial.print("バッテリーレベル: ");
Serial.println(int(level));

if (int(level)==100)
level=0;
}

上記のコードは、Wio TerminalをBluetoothの発見可能な名前**BLE Battery**として設定し、Bluetoothサーバーとして動作させ、バッテリーBLEサービスを確立します。これは重要であり、後でWeb Bluetooth APIs HTMLサイトと一致させる必要があります。

Web Bluetooth API HTMLウェブサイト

Wio Terminalのセットアップが完了したら、Web Bluetooth APIsを使用してやり取りするためのHTMLサイトを作成する必要があります。以下を参考にしてください:

  • webbluetooth.htmlをここからダウンロードしてください。

  • 最新のGoogle ChromeまたはMicrosoft Edge(Web Bluetooth APIsをサポートしている)でwebbluetooth.htmlを開きます。

  • サイト上で右クリックし、検証(macOSではCMD+OPT+I、WindowsではCtrl+Shift+I)を選択し、コンソールを選択します:

  • サイト上のConnect with BLE deviceボタンをクリックします。接続ウィンドウにBLE Battery(Wio Terminal)が表示されるはずです。Connectをクリックしてください。

注意: Web Bluetooth APIsは実際には近くのすべてのBLEデバイスを検出しますが、ここではBLE Batteryという名前のBLEデバイスに限定するフィルターを使用しています。

  • サイト上でStartボタンをクリックすると、Wio Terminalから送信されるバッテリー情報データの受信が開始されます!

Web Bluetooth API サイトコンソール:

Arduino シリアルモニター制御コンソール:

  • これでWio TerminalがWeb Bluetooth APIを使用してサイトと連携しています!これにより、BLE機能がさらに興味深いものとなり、Webブラウザを通じて情報を送信できるようになります!

Web Bluetooth APIを使用してウェブサイトで加速度データを可視化する

以下は、Web Bluetooth APIを使用したウェブサイトの良い例です。この例では、Wio TerminalをWeb Bluetoothで接続し、オンボードの加速度データを可視化します。

Arduino セットアップ

#include <rpcBLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <LIS3DHTR.h>

#define accelerometerService "19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define firstCharacteristic "19b10010-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define DESCRIPTOR_UUID "19b10010"

LIS3DHTR<TwoWire> lis;

bool deviceConnected = false;
bool oldDeviceConnected = false;

BLEServer *pServer = NULL;
BLECharacteristic * pCharacteristic;

class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
void onConnect(BLEServer* pServer) {
Serial.println("MyServerCallbacks onConnect ");
deviceConnected = true;
};

void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
deviceConnected = false;
}
};

class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();

if (rxValue.length() > 0) {
Serial.println("*********");
Serial.print("Received Value: ");
for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++)
Serial.print(rxValue[i]);

Serial.println();
Serial.println("*********");
}
}
};

void setup() {
Serial.begin(115200);
// while(!Serial){};

lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("Accelerater Error!");
while(1);
}
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //データ出力レート
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //スケール範囲を2gに設定
Serial.println("Accelerater Initialised!");

Serial.println("Starting BLE work!");

BLEDevice::init("Accelerometer");
pServer = BLEDevice::createServer();
pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());

BLEService *pService = pServer->createService(accelerometerService);
pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
firstCharacteristic,
BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
);
pCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);
BLEDescriptor *pDescriptor = pCharacteristic->createDescriptor(
DESCRIPTOR_UUID,
ATTRIB_FLAG_VOID | ATTRIB_FLAG_ASCII_Z,
GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE,
2
);
pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
pService->start();

BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
pAdvertising->addServiceUUID(accelerometerService);
pAdvertising->setScanResponse(true);
pAdvertising->setMinPreferred(0x06); // iPhone接続問題を解決する機能
pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
BLEDevice::startAdvertising();
Serial.println("Characteristic defined! Now you can read it in your phone!");
}

void loop() {
if (deviceConnected) {
updateAcceleration();
}
// 切断処理
if (!deviceConnected && oldDeviceConnected) {
delay(500); // Bluetoothスタックが準備する時間を与える
pServer->startAdvertising(); // 広告を再開
Serial.println("start advertising");
oldDeviceConnected = deviceConnected;
}
// 接続処理
if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) {
// 接続時に実行する処理
oldDeviceConnected = deviceConnected;
}
}

void updateAcceleration() {
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();

String accelerometerData = String(x_values)+"|"+String(y_values)+"|"+String(z_values);
Serial.println(accelerometerData);
pCharacteristic->setValue(accelerometerData.c_str());
pCharacteristic->notify();
delay(20);
}
  • この例をWio Terminalにアップロードしてください。

Web Bluetooth API HTMLウェブサイト

HTMLソースコードも参照可能です。

  • Accelerator(Wio Terminal)という名前のデバイスを接続すると、ウェブサイト上で加速度データを確認できるはずです!

これにより、Wio Terminalと連携するWeb Bluetoothインタラクションウェブサイトを作成できることを意味します!

リソース

技術サポートと製品に関する議論

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...