メインコンテンツまでスキップ

Wi-Fi 接続

この Wiki では、Realtek RTL8720 コアを使用して Wio Terminal の Wi-Fi 接続を設定する方法を紹介します。

注記

ネットワーク概要を確認し、RTL8720 の最新ファームウェアを更新し、依存する Arduino ライブラリをダウンロードしていることを確認してください。

attention icon

注意

以下の例はeRPC 構造フレームワークファームウェアに対応するよう更新されています。eRPC 構造に更新してください。単に AtWifi.hrpcWiFi.h に置き換えるだけです。

ステーション (STA) モードとして設定する

  • Arduino に rpcWifi.h ライブラリをインクルードします。

  • STA モードとして設定します:

WiFi.mode(WIFI_STA);

Wi-Fi ネットワークをスキャンする例コード

この例では、Wi-Fi STA モードとして設定し、利用可能なすべてのネットワークをスキャンしてシリアルに出力します。

#include "rpcWiFi.h"

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルが準備完了するまで待機
delay(1000);

// WiFi をステーションモードに設定し、以前接続されていた AP から切断
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(100);

Serial.println("セットアップ完了");
}

void loop() {
Serial.println("スキャン開始");

// WiFi.scanNetworks は見つかったネットワークの数を返します
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("スキャン完了");
if (n == 0) {
Serial.println("ネットワークが見つかりません");
} else {
Serial.print(n);
Serial.println(" 個のネットワークが見つかりました");
for (int i = 0; i < n; ++i) {
// 見つかった各ネットワークの SSID と RSSI を出力
Serial.print(i + 1);
Serial.print(": ");
Serial.print(WiFi.SSID(i));
Serial.print(" (");
Serial.print(WiFi.RSSI(i));
Serial.print(")");
Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN) ? " " : "*");
delay(10);
}
}
Serial.println("");

// 再スキャンする前に少し待機
delay(5000);
}

指定されたネットワークに接続する例コード

この例では、指定された Wi-Fi ネットワークに接続します。ssidpassword を自分の Wi-Fi ネットワークに変更してください。

#include "rpcWiFi.h"

const char* ssid = "yourNetworkName";
const char* password = "yourNetworkPassword";

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルが準備完了するまで待機

// WiFi をステーションモードに設定し、以前接続されていた AP から切断
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();

Serial.println("WiFi に接続中...");
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.println("WiFi に接続中...");
WiFi.begin(ssid, password);
}
Serial.println("WiFi ネットワークに接続しました");
Serial.print("IP アドレス: ");
Serial.println (WiFi.localIP()); // デバイスの IP アドレスを出力
}

void loop() {

}

WiFi Multi の例コード

  • Arduino に rpcWiFi.hWiFiMulti.h ライブラリをインクルードします。

この例では WiFiMulti クラスを使用します。以下を使用して複数の AP Wi-Fi をリストに追加できます:

wifiMulti.addAP("ssid", "password");

そして wifiMulti.run() は最も信号が強い Wi-Fi に接続を試みます。

注意: SSIDPassword を自分の Wi-Fi に合わせて変更してください。

#include "rpcWiFi.h"
#include <WiFiMulti.h>

WiFiMulti wifiMulti;

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルが準備完了するまで待機
delay(1000);

wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_1", "your_password_for_AP_1");
wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_2", "your_password_for_AP_2");
wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_3", "your_password_for_AP_3");

Serial.println("WiFi に接続中...");
if (wifiMulti.run() == WL_CONNECTED) {
Serial.println("");
Serial.println("WiFi に接続しました");
Serial.println("IP アドレス: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
}

void loop() {
if (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi に接続されていません!");
delay(1000);
}
}

Wi-Fi クライアントの例コード

この例では、Wio Terminal を STA モードとして設定し、特定の AP Wi-Fi に接続して HTTP GET リクエストを送信し、同じネットワーク上の Web サーバーから HTTP レスポンスを受信します。

  • ssidpassword を自分の Wi-Fi に変更してください。

  • host を Web サーバーの IP アドレスに変更してください。

この例を簡単にテストするには、Python を使用して PC 上で簡単な Web サーバーを開始できます:

  1. 以下をコピーしてローカルドライブに保存し、index.html という名前を付けます。
<html>
<body>
Hello World!
</body>
</html>
  1. Powershell/ターミナルで、保存した index.html のパスに移動し、以下のコードを実行して Python を使用して簡単な Web サーバーを開始します:

Python 3 の場合:

python3 -m http.server 80

Python 2 の場合:

python -m SimpleHTTPServer 80
  1. Arduino コード内の host をこの PC の IP アドレスに変更します。また、Arduino コード内の ssidpassword をこの PC が接続している同じ Wi-Fi に変更します。

  2. コードを Wio Terminal にアップロードし、シリアルモニターで結果を確認します。

#include <rpcWiFi.h>

const char* ssid = "yourNetworkName";
const char* password = "yourNetworkPassword";

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルが準備完了するまで待機
delay(1000);

// WiFi をステーションモードに設定し、以前接続されていた AP から切断
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(2000);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.println("WiFi に接続中...");
}
Serial.println("WiFi ネットワークに接続しました");
Serial.print("IP アドレス: ");
Serial.println (WiFi.localIP()); // デバイスの IP アドレスを出力
}


void loop() {
const uint16_t port = 80; // デフォルトポート
const char* host = "192.168.0.10"; // ターゲットサーバーの IP アドレス

Serial.print("接続中: ");
Serial.println(host);

// WiFiClient クラスを使用して TCP 接続を作成
WiFiClient client;

if (!client.connect(host, port)) {
Serial.println("接続失敗");
Serial.println("再試行まで 5 秒待機...");
delay(5000);
return;
}

// サーバーにリクエストを送信
// この行をコメント解除して任意の文字列をサーバーに送信
//client.print("Send this data to the server");
// この行をコメント解除して基本的なドキュメントリクエストをサーバーに送信
client.print("GET /index.html HTTP/1.1\n\n"); // HTTP GET リクエストを送信

int maxloops = 0;

// サーバーの返信が利用可能になるまで待機
while (!client.available() && maxloops < 1000) {
maxloops++;
delay(1); // 1 ミリ秒待機
}
if (client.available() > 0) {
// サーバーから 1 行読み取る
String line = client.readString(); // サーバーのレスポンスを読み取る
// 様々な行末処理を実行
line.replace("\r\n", "\n");
line.replace('\r', '\n');
line.replace("\n", "\r\n");
Serial.println(line);
} else {
Serial.println("client.available() のタイムアウト");
}

Serial.println("接続を閉じます");
client.stop();

Serial.println("再起動まで 5 秒待機...");
delay(5000);
}

Wi-Fi Https 接続の例コード

この例では、Wio Terminal を使用して Https 接続を確立する方法を示します。これにより、ほぼすべてのウェブサイトに接続し、必要なデータを取得することができます。

  • ssidpassword をあなたの Wi-Fi に変更してください。
#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>

const char* ssid = "yourNetworkName"; // あなたのネットワーク SSID
const char* password = "yourNetworkPassword"; // あなたのネットワークパスワード

const char* server = "www.example.com"; // サーバー URL
const char* test_root_ca = \
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
"MIIDrzCCApegAwIBAgIQCDvgVpBCRrGhdWrJWZHHSjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBh\n"
"MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n"
"d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n"
"QTAeFw0wNjExMTAwMDAwMDBaFw0zMTExMTAwMDAwMDBaMGExCzAJBgNVBAYTAlVT\n"
"MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n"
"b20xIDAeBgNVBAMTF0RpZ2lDZXJ0IEdsb2JhbCBSb290IENBMIIBIjANBgkqhkiG\n"
"9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4jvhEXLeqKTTo1eqUKKPC3eQyaKl7hLOllsB\n"
"CSDMAZOnTjC3U/dDxGkAV53ijSLdhwZAAIEJzs4bg7/fzTtxRuLWZscFs3YnFo97\n"
"nh6Vfe63SKMI2tavegw5BmV/Sl0fvBf4q77uKNd0f3p4mVmFaG5cIzJLv07A6Fpt\n"
"43C/dxC//AH2hdmoRBBYMql1GNXRor5H4idq9Joz+EkIYIvUX7Q6hL+hqkpMfT7P\n"
"T19sdl6gSzeRntwi5m3OFBqOasv+zbMUZBfHWymeMr/y7vrTC0LUq7dBMtoM1O/4\n"
"gdW7jVg/tRvoSSiicNoxBN33shbyTApOB6jtSj1etX+jkMOvJwIDAQABo2MwYTAO\n"
"BgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUA95QNVbR\n"
"TLtm8KPiGxvDl7I90VUwHwYDVR0jBBgwFoAUA95QNVbRTLtm8KPiGxvDl7I90VUw\n"
"DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAMucN6pIExIK+t1EnE9SsPTfrgT1eXkIoyQY/Esr\n"
"hMAtudXH/vTBH1jLuG2cenTnmCmrEbXjcKChzUyImZOMkXDiqw8cvpOp/2PV5Adg\n"
"06O/nVsJ8dWO41P0jmP6P6fbtGbfYmbW0W5BjfIttep3Sp+dWOIrWcBAI+0tKIJF\n"
"PnlUkiaY4IBIqDfv8NZ5YBberOgOzW6sRBc4L0na4UU+Krk2U886UAb3LujEV0ls\n"
"YSEY1QSteDwsOoBrp+uvFRTp2InBuThs4pFsiv9kuXclVzDAGySj4dzp30d8tbQk\n"
"CAUw7C29C79Fv1C5qfPrmAESrciIxpg0X40KPMbp1ZWVbd4=\n"
"-----END CERTIFICATE-----\n";

// 必要に応じて x.509 クライアント証明書を使用できます
//const char* test_client_key = ""; // クライアントを検証するためのキー
//const char* test_client_cert = ""; // クライアントを検証するための証明書

WiFiClientSecure client;

void setup() {
// シリアルを初期化し、ポートが開くのを待つ
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルが準備完了するのを待つ
delay(1000);

Serial.print("SSID に接続を試みています: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);

// Wi-Fi ネットワークへの接続を試みる
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
// 再試行まで 1 秒待つ
delay(1000);
}
Serial.print("接続成功: ");
Serial.println(ssid);

client.setCACert(test_root_ca);
//client.setCertificate(test_client_key); // クライアント検証用
//client.setPrivateKey(test_client_cert); // クライアント検証用

Serial.println("\nサーバーへの接続を開始...");
if (!client.connect(server, 443)) {
Serial.println("接続失敗!");
} else {
Serial.println("サーバーに接続成功!");
// HTTP リクエストを送信
client.println("GET https://www.example.com HTTP/1.0");
client.println("Host: www.example.com");
client.println("Connection: close");
client.println();

while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
Serial.println("ヘッダー受信完了");
break;
}
}
// サーバーからの受信可能なバイトがある場合、それを読み取り表示
while (client.available()) {
char c = client.read();
if (c == '\n') {
Serial.write('\r');
}
Serial.write(c);
}
client.stop();
}
}

void loop() {
// 何もしない
}

ウェブサイトのルート CA を取得する

ウェブサイトのルート CA を取得するには、ターミナル (Linux Bash Shell) で以下のコマンドを実行します:

openssl s_client -showcerts -verify 5 -connect www.example.com:443 < /dev/null

www.example.com を目的のウェブサイトのルート URL に置き換えてください。

Windows の場合Windows Subsystem for Linux (WSL) を使用して同じ Linux コマンドを実行できます。

注意: 以下の依存関係がインストールされていることを確認してください:

sudo apt update
sudo apt install openssl

MQTT サーバーへの接続例コード

この例では、Wio Terminal を使用して MQTT サーバーとの接続を確立する方法を示します。これにより、Wio Terminal を使用して MQTT サーバーにメッセージを購読および公開できます。ここでは無料の MQTT サーバー https://test.mosquitto.org/ を使用しています。

#include "rpcWiFi.h"
#include <PubSubClient.h>

// ネットワークに適した値で更新してください
const char *ssid = "yourNetworkName"; // あなたのネットワーク SSID
const char *password = "yourNetworkPassword"; // あなたのネットワークパスワード

const char *ID = "Wio-Terminal-Client"; // デバイス名、ユニークである必要があります
const char *TOPIC = "WioTerminal"; // 購読するトピック
const char *subTopic = "inTopic"; // 購読するトピック
const char *server = "test.mosquitto.org"; // サーバー URL


WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("メッセージ受信 [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i=0;i<length;i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
}
Serial.println();
}

void reconnect() {
// 再接続するまでループ
while (!client.connected())
{
Serial.print("MQTT 接続を試みています...");
// 接続を試みる
if (client.connect(ID)) {
Serial.println("接続成功");
// 接続後、アナウンスを公開
client.publish(TOPIC, "{\"message\": \"Wio Terminal が接続されました!\"}");
Serial.println("接続メッセージを正常に公開しました!");
// 再購読
client.subscribe(subTopic);
Serial.print("購読完了: ");
Serial.println(subTopic);
}
else {
Serial.print("失敗, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" 5 秒後に再試行します");
// 再試行まで 5 秒待つ
delay(5000);
}
}
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
while (!Serial)
; // シリアルが準備完了するのを待つ
Serial.print("SSID に接続を試みています: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);

// Wi-Fi ネットワークへの接続を試みる
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
Serial.print(".");
WiFi.begin(ssid, password);
// 再試行まで 1 秒待つ
delay(1000);
}

Serial.print("接続成功: ");
Serial.println(ssid);
delay(500);

client.setServer(server, 1883);
client.setCallback(callback);
}

void loop()
{
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
client.loop();
}

MQTTsサーバーへの接続例コード

この例では、Wio Terminalを使用してMQTTs接続を確立する方法を示します。ここでは無料のMQTTsサーバーhttps://test.mosquitto.org/を使用し、加速度データをトピックに送信します。

  • Arduino MQTTライブラリをダウンロードしてインストールしてください。

  • このWikiに従ってWio Terminal用の加速度センサーライブラリをインストールしてください。

  • Wio Terminalは加速度データをWioTerminal/IMUトピックに公開し、inTopicトピックからメッセージを購読します。

#include "rpcWiFi.h"
#include <PubSubClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include"LIS3DHTR.h"

const char *ssid = "yourNetworkName"; // ネットワークSSID
const char *password = "yourNetworkPassword"; // ネットワークパスワード

const char *ID = "Wio-Terminal-Client"; // デバイス名(ユニークである必要があります)
const char *TOPIC = "WioTerminal/IMU"; // 購読するトピック
const char *subTopic = "inTopic"; // 購読するトピック

const char *server = "test.mosquitto.org"; // サーバーURL
const char *test_root_ca =
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
"MIIEAzCCAuugAwIBAgIUBY1hlCGvdj4NhBXkZ/uLUZNILAwwDQYJKoZIhvcNAQEL\n"
"BQAwgZAxCzAJBgNVBAYTAkdCMRcwFQYDVQQIDA5Vbml0ZWQgS2luZ2RvbTEOMAwG\n"
"A1UEBwwFRGVyYnkxEjAQBgNVBAoMCU1vc3F1aXR0bzELMAkGA1UECwwCQ0ExFjAU\n"
"BgNVBAMMDW1vc3F1aXR0by5vcmcxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEHJvZ2VyQGF0Y2hv\n"
"by5vcmcwHhcNMjAwNjA5MTEwNjM5WhcNMzAwNjA3MTEwNjM5WjCBkDELMAkGA1UE\n"
"BhMCR0IxFzAVBgNVBAgMDlVuaXRlZCBLaW5nZG9tMQ4wDAYDVQQHDAVEZXJieTES\n"
"MBAGA1UECgwJTW9zcXVpdHRvMQswCQYDVQQLDAJDQTEWMBQGA1UEAwwNbW9zcXVp\n"
"dHRvLm9yZzEfMB0GCSqGSIb3DQEJARYQcm9nZXJAYXRjaG9vLm9yZzCCASIwDQYJ\n"
"KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAME0HKmIzfTOwkKLT3THHe+ObdizamPg\n"
"UZmD64Tf3zJdNeYGYn4CEXbyP6fy3tWc8S2boW6dzrH8SdFf9uo320GJA9B7U1FW\n"
"Te3xda/Lm3JFfaHjkWw7jBwcauQZjpGINHapHRlpiCZsquAthOgxW9SgDgYlGzEA\n"
"s06pkEFiMw+qDfLo/sxFKB6vQlFekMeCymjLCbNwPJyqyhFmPWwio/PDMruBTzPH\n"
"3cioBnrJWKXc3OjXdLGFJOfj7pP0j/dr2LH72eSvv3PQQFl90CZPFhrCUcRHSSxo\n"
"E6yjGOdnz7f6PveLIB574kQORwt8ePn0yidrTC1ictikED3nHYhMUOUCAwEAAaNT\n"
"MFEwHQYDVR0OBBYEFPVV6xBUFPiGKDyo5V3+Hbh4N9YSMB8GA1UdIwQYMBaAFPVV\n"
"6xBUFPiGKDyo5V3+Hbh4N9YSMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEL\n"
"BQADggEBAGa9kS21N70ThM6/Hj9D7mbVxKLBjVWe2TPsGfbl3rEDfZ+OKRZ2j6AC\n"
"6r7jb4TZO3dzF2p6dgbrlU71Y/4K0TdzIjRj3cQ3KSm41JvUQ0hZ/c04iGDg/xWf\n"
"+pp58nfPAYwuerruPNWmlStWAXf0UTqRtg4hQDWBuUFDJTuWuuBvEXudz74eh/wK\n"
"sMwfu1HFvjy5Z0iMDU8PUDepjVolOCue9ashlS4EB5IECdSR2TItnAIiIwimx839\n"
"LdUdRudafMu5T5Xma182OC0/u/xRlEm+tvKGGmfFcN0piqVl8OrSPBgIlb+1IKJE\n"
"m/XriWr/Cq4h/JfB7NTsezVslgkBaoU=\n"
"-----END CERTIFICATE-----\n";

long lastMsg = 0;

LIS3DHTR<TwoWire> lis;
WiFiClientSecure wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);

void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length)
{
Serial.print("メッセージ受信 [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++)
{
Serial.print((char)payload[i]);
}
Serial.println();
}

void reconnect()
{
// 再接続するまでループ
while (!client.connected())
{
Serial.print("MQTT接続を試行中...");
// 接続を試みる
if (client.connect(ID))
{
Serial.println("接続成功");
// 接続後、アナウンスを公開
client.publish(TOPIC, "{\"message\": \"Wio Terminalが接続されました!\"}");
Serial.println("接続メッセージを正常に公開しました!");
// 再購読
client.subscribe(subTopic);
Serial.print("購読トピック: ");
Serial.println(subTopic);
}
else
{
Serial.print("失敗, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" 5秒後に再試行します");
// 再試行まで5秒待機
delay(5000);
}
}
}

void setup()
{
// シリアルを初期化し、ポートが開くのを待つ
Serial.begin(115200);
while (!Serial)
; // シリアルが準備できるまで待機
delay(1000);

lis.begin(Wire1);

if (!lis) {
Serial.println("エラー");
while(1);
}
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); // データ出力レート
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); // スケール範囲を2gに設定

Serial.print("SSIDに接続を試行中: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);

// Wi-Fiネットワークへの接続を試行
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
Serial.print(".");
WiFi.begin(ssid, password);
// 再試行まで1秒待機
delay(1000);
}
Serial.print("接続成功: ");
Serial.println(ssid);

wifiClient.setCACert(test_root_ca);

client.setServer(server, 8883);
client.setCallback(callback);
}


void loop()
{
if (!client.connected())
{
reconnect();
}

float x_values, y_values, z_values;

// データ送信
long now = millis();
if (now - lastMsg > 5000) {
lastMsg = now;

x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();
String data="{\"x-axis\": "+String(x_values)+","+"\"y-axis\": "+String(y_values)+","+"\"z-axis\": "+String(z_values)+"}";

if (!client.publish(TOPIC, data.c_str())) {
Serial.println("メッセージ送信失敗");
}
Serial.printf("メッセージ送信 [%s] ", TOPIC);
Serial.println(data);
}

client.loop();
}

UDPクライアント例コード

この例ではWi-Fiに接続し、PC上で実行されているUDPサーバーにUDPパケットを送信します。

注意: PCとWio Terminalが同じネットワーク内にあることを確認してください!

Python UDPサーバーコード

  • 以下のコードをudp_server.pyとして保存してください。

  • Pythonスクリプトを実行します: python udp_server.py

# このPythonスクリプトはUDPポート3333でWio Terminalボードからのメッセージを受信し、それを表示します
import socket
import sys

try :
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
except socket.error, msg :
print 'ソケットの作成に失敗しました。エラーコード: ' + str(msg[0]) + ' メッセージ: ' + msg[1]
sys.exit()

try:
s.bind(('', 3333))
except socket.error , msg:
print 'バインドに失敗しました。エラー: ' + str(msg[0]) + ': ' + msg[1]
sys.exit()

print 'サーバーがリスニング中'

while 1:
d = s.recvfrom(1024)
data = d[0]

if not data:
break

print data.strip()

s.close()

Arduinoコード

  • networkNamenetworkPswd をあなたのWi-Fi設定に変更してください。

  • udpAddress をPCのIPアドレスに変更し、UDPサーバーを実行しているPCが Wio Terminal と同じネットワーク上にあることを確認してください。

  • コードを Wio Terminal にアップロードしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>

// WiFiネットワーク名とパスワード:
const char * networkName = "your-ssid";
const char * networkPswd = "your-password";

// UDPデータを送信するIPアドレス:
// サーバーのIPアドレスまたはネットワークブロードキャストアドレスを使用
const char * udpAddress = "192.168.0.255";
const int udpPort = 3333;

// 現在接続中かどうか?
boolean connected = false;

// UDPライブラリクラス
WiFiUDP udp;

void setup(){
// ハードウェアシリアルを初期化:
Serial.begin(115200);

// Wi-Fiネットワークに接続
connectToWiFi(networkName, networkPswd);
}

void loop(){
// 接続中の場合のみデータを送信
if(connected){
// パケットを送信
udp.beginPacket(udpAddress,udpPort);
udp.printf("Seconds since boot: %lu", millis()/1000);
udp.endPacket();
}
// 1秒待機
delay(1000);
}

void connectToWiFi(const char * ssid, const char * pwd){
Serial.println("Connecting to WiFi network: " + String(ssid));

// 古い設定を削除
WiFi.disconnect(true);
// イベントハンドラを登録
WiFi.onEvent(WiFiEvent);

// 接続を開始
WiFi.begin(ssid, pwd);

Serial.println("Waiting for WIFI connection...");
}

// Wi-Fiイベントハンドラ
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event){
switch(event) {
case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
// 接続時の処理
Serial.print("WiFi connected! IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
// UDP状態を初期化
// 転送バッファを初期化
udp.begin(WiFi.localIP(),udpPort);
connected = true;
break;
case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
Serial.println("WiFi lost connection");
connected = false;
break;
default: break;
}
}

Wi-Fi NTPサンプルコード

この例では、UDPを使用してNTP時間を取得し、SAMD51コアの内蔵RTCを使用して時間を更新します。

  • Seeed_Arduino_RTC ライブラリをインストールしてください。

  • millisDelay ライブラリをインストールしてください。

#include <rpcWiFi.h>
#include <millisDelay.h>
#include "RTC_SAMD51.h"

const char ssid[] = "yourNetworkName"; // 必要なSSIDを追加
const char password[] = "yourNetworkPassword"; // ネットワークパスワードを追加

millisDelay updateDelay; // NTPの定期更新に使用する遅延オブジェクト

unsigned int localPort = 2390; // UDPパケットをリッスンするローカルポート
char timeServer[] = "time.nist.gov"; // 外部NTPサーバー例: time.nist.gov

const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTPタイムスタンプはメッセージの最初の48バイトに含まれる
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; // 受信および送信パケットを保持するバッファ

// 時間オブジェクトを宣言
DateTime now;

// Wi-Fiクライアントを定義
WiFiClient client;

// UDPライブラリクラス
WiFiUDP udp;

// ローカル時間
unsigned long devicetime;

RTC_SAMD51 rtc;

// Adafruit RTClibライブラリで使用する曜日
char daysOfTheWeek[7][12] = { "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" };

void setup() {

Serial.begin(115200);

while (!Serial); // シリアルポートが接続されるのを待機(ネイティブUSB用)

// RTCチェック前にネットワークを設定
connectToWiFi(ssid, password);

// NTP(UDP)呼び出しで時間を取得
// getNTPtimeはタイムゾーン調整済みのエポックUTC時間を返すが、夏時間は考慮しない
devicetime = getNTPtime();

// RTCが存在するか確認
if (devicetime == 0) {
Serial.println("Failed to get time from network time server.");
}

if (!rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1) delay(10); // 動作停止
}

// 現在のRTC時間を取得して表示
now = rtc.now();
Serial.print("RTC time is: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));

// NTP時間を使用して時間を調整
rtc.adjust(DateTime(devicetime));

// 起動時の更新詳細を表示
Serial.println("RTC (boot) time updated.");
// 調整後のRTC時間を取得して表示
now = rtc.now();
Serial.print("Adjusted RTC (boot) time is: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));

// 必要に応じてmillisdelaysタイマーを開始
updateDelay.start(1 * 60 * 60 * 1000); // 毎時NTPで時間を更新

}

void loop() {

if (updateDelay.justFinished()) { // 12時間ループ
// タイマーを繰り返す
updateDelay.repeat(); // 繰り返し

// RTC時間を更新
devicetime = getNTPtime();
if (devicetime == 0) {
Serial.println("Failed to get time from network time server.");
}
else {
rtc.adjust(DateTime(devicetime));
Serial.println("");
Serial.println("rtc time updated.");
// 調整後のRTC時間を取得して表示
now = rtc.now();
Serial.print("Adjusted RTC time is: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));
}
}
}


void connectToWiFi(const char* ssid, const char* pwd) {
Serial.println("Connecting to WiFi network: " + String(ssid));

// 古い設定を削除
WiFi.disconnect(true);

Serial.println("Waiting for WIFI connection...");

// 接続を開始
WiFi.begin(ssid, pwd);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi.begin(ssid, pwd);
delay(500);
}
Serial.println("Connected.");
printWifiStatus();

}

unsigned long getNTPtime() {

// モジュールは1970年1月1日からの秒数としてunsigned long型の時間値を返す
// 問題が発生した場合は0を返す

// 接続中の場合のみデータを送信
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
// UDP状態を初期化
// 転送バッファを初期化
udp.begin(WiFi.localIP(), localPort);

sendNTPpacket(timeServer); // 時間サーバーにNTPパケットを送信
// 応答が利用可能かどうかを確認
delay(1000);

if (udp.parsePacket()) {
Serial.println("udp packet received");
Serial.println("");
// パケットを受信したのでデータを読み取る
udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // バッファにパケットを読み込む

// タイムスタンプは受信パケットのバイト40から始まり、4バイトまたは2ワードの長さ
// 最初に2ワードを抽出:
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
// 4バイト(2ワード)を長整数に結合
// これはNTP時間(1900年1月1日からの秒数):
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
// Unix時間は1970年1月1日から始まる。秒数では2208988800:
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
// 70年を引く:
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;

// タイムゾーンオフセットを秒単位で調整(UTCからの+/-)
// WA時間のUTCからのオフセットは+8時間(28,800秒)
// + GMTの東
// - GMTの西
long tzOffset = 28800UL;

// WAローカル時間
unsigned long adjustedTime;
return adjustedTime = epoch + tzOffset;
}
else {
// UDPパケットを正常に解析できなかった
// UDP接続をクリア
udp.stop();
return 0; // 失敗を示す0を返す
}
// NTP時間を頻繁に呼び出さない場合、stopでリソースを解放
udp.stop();
}
else {
// ネットワークが接続されていない
return 0;
}

}

// 指定されたアドレスの時間サーバーにNTPリクエストを送信
unsigned long sendNTPpacket(const char* address) {
// バッファ内のすべてのバイトを0に設定
for (int i = 0; i < NTP_PACKET_SIZE; ++i) {
packetBuffer[i] = 0;
}
// NTPリクエストを形成するために必要な値を初期化
// (パケットの詳細は上記URLを参照)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, バージョン, モード
packetBuffer[1] = 0; // ストラタムまたはクロックの種類
packetBuffer[2] = 6; // ポーリング間隔
packetBuffer[3] = 0xEC; // ピアクロック精度
// ルート遅延とルート分散のための8バイトのゼロ
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;

// すべてのNTPフィールドに値が設定されたので、
// タイムスタンプを要求するパケットを送信可能:
udp.beginPacket(address, 123); // NTPリクエストはポート123に送信
udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
udp.endPacket();
}

void printWifiStatus() {
// 接続しているネットワークのSSIDを表示:
Serial.println("");
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());

// Wi-FiシールドのIPアドレスを表示:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);

// 受信信号強度を表示:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
Serial.println("");
}

Wi-Fiをアクセスポイント(AP)モード / Webサーバーとして設定する

  • ArduinoでrpcWiFi.hWiFiClient.hWifiAP.hライブラリをインクルードします。

  • AP Wi-Fiのssidpasswordを設定します。

  • ポート80でWi-Fiサーバーを初期化します:

WiFiServer server(80);
  • ssidpasswordを使用してAPを初期化します:
WiFi.softAP(ssid, password);
  • Webサーバーを開始します:
server.begin();

APモードとして設定(簡易Webサーバー)例コード

この例では、Wio Terminalを簡易Webサーバーとして設定し、APネットワークに接続してHTTPの応答に基づいてハードウェアを制御できるようにします。

/*
WiFiAccessPoint.inoはWiFiアクセスポイントを作成し、その上でWebサーバーを提供します。

手順:
1. アクセスポイント "yourAp" に接続します。
2. Webブラウザで http://<This-AP-IP>/H にアクセスしてLEDをオンにするか、http://<This-AP-IP>/L にアクセスしてLEDをオフにします。
(<This-AP-IP> はターミナル/シリアルポートで取得したIPに置き換えてください。Note 1を参照)
または、
PuTTYターミナルでIPアドレス(Note 1を参照)とポート80を使用して、"GET /H" および "GET /L" の生のTCPコマンドを実行します。

Created for arduino-esp32 on 04 July, 2018
by Elochukwu Ifediora (fedy0)
*/

#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiAP.h>

#define LED_BUILTIN 2 // テスト用LEDを接続したGPIOピンを設定します。
// または、開発ボードに内蔵LEDがある場合はこの行をコメントアウトします。

// 希望する認証情報を設定します。
const char* ssid = "yourAP";
const char* password = "yourPassword";

WiFiServer server(80);


void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルが準備完了するまで待機
delay(1000);
Serial.println();
Serial.println("アクセスポイントを設定中...");

// APをオープンにしたい場合は、passwordパラメータを削除できます。
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
/*
* Note 1
* このIPを記録してください。クライアント(例:Webブラウザ)で使用します。
*/
Serial.print("AP IPアドレス: ");
Serial.println(myIP);
server.begin();

Serial.println("サーバーが開始されました");
}

void loop() {
WiFiClient client = server.available(); // 接続してくるクライアントを待機

if (client) { // クライアントが接続した場合、
Serial.println("新しいクライアントが接続しました。"); // シリアルポートにメッセージを出力
String currentLine = ""; // クライアントからのデータを保持するための文字列を作成
while (client.connected()) { // クライアントが接続している間ループ
if (client.available()) { // クライアントから読み取れるバイトがある場合、
char c = client.read(); // バイトを読み取り、
Serial.write(c); // シリアルモニターに出力
if (c == '\n') { // バイトが改行文字の場合

// 現在の行が空白の場合、2つの改行文字が連続していることを意味します。
// これはクライアントHTTPリクエストの終了を示し、応答を送信します:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTPヘッダーは常にレスポンスコード(例:HTTP/1.1 200 OK)と
// コンテンツタイプで始まり、クライアントに何が来るかを知らせます。その後に空白行が続きます:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println();

// HTTPレスポンスの内容はヘッダーの後に続きます:
client.print("LEDをオンにするには<a href=\"/H\">ここをクリック</a>してください。<br>");
client.print("LEDをオフにするには<a href=\"/L\">ここをクリック</a>してください。<br>");

// HTTPレスポンスはさらに空白行で終了します:
client.println();
// whileループを抜けます:
break;
} else { // 改行があった場合、currentLineをクリアします:
currentLine = "";
}
} else if (c != '\r') { // キャリッジリターン文字以外の場合、
currentLine += c; // currentLineの末尾に追加します
}

// クライアントリクエストが "GET /H" または "GET /L" であるか確認します:
if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // GET /H はLEDをオンにします
}
if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // GET /L はLEDをオフにします
}
}
}
// 接続を閉じます:
client.stop();
Serial.println("クライアントが切断されました。");
}
}

よくある質問 (FAQs)

  1. ArduinoコードでRTL8720のファームウェアバージョンを確認する方法は?
#include "rpcWiFi.h"

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルモニタが開くのを待つ
Serial.printf("RTL8720 Firmware Version: %s", rpc_system_version());
}

void loop() {
}

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...