Wio Link ブートキャンプキット

プログラミングスキルがなくても、生活の中で使えるクールなガジェットを作りたい場合、このキットは完璧なスターターとなります。このキットにはリレー、レコーダー、LEDストリップ、ブザー、サーボモーターが含まれており、日常生活で必要な基本的な動作を実行します。このキットの最も驚くべき部分は、Wio Link開発ボードです。これを使用すれば、プログラミングスキルが全くなくてもさまざまなデバイスを操作できます。モジュールに実行させたい動作やWio Linkへのコードの書き込み操作は、モバイルアプリでタップするだけで完了します。また、インターネットを介してどこからでもデバイスに指示を送ることができます。そのため、Wio Linkは周囲のものをスマートにするための完璧なツールとなります。それでは、役立つものを作り始めましょう。
注意
Wio IFTTT機能はEOL(End of Life)となりました。ただし、Wio APPは利用可能です。Wio APPのAPIを使用してセンサーの状態を読み取り、アクチュエータを制御することができます。
特徴
- よく使われる環境モニタリング機能モジュールを含む
- Groveポートインターフェースで、より実用的な機能と少ない作業量
- 周囲のものを簡単にスマート化し、日常生活に楽しさを追加
- コストパフォーマンスが高い
- 重量:285 g
部品リスト
| 部品名 | 数量 |
|---|---|
| Grove - Relay | 1個 |
| Grove - Recorder | 1個 |
| Grove - WS2812 防水LEDストリップ - 30個のLED 1メートル | 1個 |
| Grove - Buzzer | 1個 |
| Wio Link | 1個 |
| Micro USBケーブル - 48cm | 1個 |
| Grove - Servo | 1個 |
簡単なデモ
このデモはコンパイル結果インジケーターとして使用できます。
予備ガイド
- Travis CI
- Wio Link
必要条件
- Wio Link APP
- Wio Link
- Grove Relay × 3
- Travis CIアカウント
- GitHubアカウント
- 信号機
詳細な手順
詳細なマニュアルについては、レシピをご覧ください。
技術サポートと製品ディスカッション
技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。