Wio Link Deluxe Kit

このキットは、実際のプロジェクトを行ったりプロトタイプを作成したりすることを意図している人にとって、必要な機能モジュールをすべて含む完全なパッケージです。センサー(主に)、スイッチング機能モジュール、サーボモーター、LEDストリップ、スピーカーが含まれています。このキットの最も驚くべき部分は、Wio Link開発ボードです。このボードは、プログラミングスキルが全く必要なく、さまざまなデバイスに利用できます。モジュールに実行させたいすべての動作や、Wio Linkへのコードフラッシュ操作は、モバイルアプリでタップするだけで完了します。そして、インターネットを介してどこからでもデバイスに指示を送ることができます。そのため、Wio Linkは、周囲のものをよりスマートにするための完璧なツールとなります。さあ、何か本格的なことを始めましょう!
Wio IFTTT機能はEOL(End of Life)となりました。ただし、Wio APPは利用可能です。Wio APPのAPIを使用してセンサーの状態を読み取り、アクチュエータを制御することができます。
特徴
- 必要な機能モジュールをすべて含む完全なパッケージ
- Groveポートインターフェース、より実用的な機能と作業の軽減
- 周囲のものを簡単にスマート化し、日常生活に楽しさを加える
- コストパフォーマンスが高い
- 重量:305 g
部品リスト
簡単なデモ
このデモは、コンパイル結果のインジケーターとして使用できます。
予備ガイド
必要な材料
- Wio Link APP
- Wio Link
- Grove Relay × 3
- Travis CIアカウント
- GitHubアカウント
- 信号機
詳細な手順
詳細なマニュアルについては、以下のリンク先の Recipe をご覧ください:
https://www.seeedstudio.com/recipe/1068-traffic-light-indicates-travis-ci-compiled-results.html
技術サポートと製品に関する議論
技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。