メインコンテンツまでスキップ

Wio Link Deluxe Plus Kit

このキットはWio Link Deluxe Kitと同じですが、このキットにはさらに2つのディスプレイモジュールが含まれており、ユーザーに視覚的なインターフェースを追加することができます。このキットを使用して、実際のプロジェクトを実行したり、プロトタイピングを行うことができます。センサー(主に)、スイッチ機能モジュール、サーボモーター、LEDストリップ、スピーカーが含まれています。このキットの最も驚くべき部分は、Wio Link開発ボードであり、プログラミングスキルが全く必要なく、さまざまなデバイスに利用できます。モジュールに実行させたいすべてのアクションや、Wio Linkへのコードフラッシュ操作は、モバイルアプリでタップするだけで完了します。また、インターネットを介してどこからでもデバイスに指示を送ることができます。そのため、Wio Linkは周囲のものをよりスマートにするための完璧なツールとなります。さあ、何か実際に作ってみましょう!

注意

Wio IFTTT機能はEOL(End of Life)となりました。しかし、Wio APPは利用可能です。Wio APPのAPIを使用してセンサーの状態を読み取ったり、アクチュエーターを制御することができます。

特徴

  • 一般的に必要とされる機能モジュールのフルパッケージ
  • Groveポートインターフェース、より実用的な機能と少ない作業
  • 周囲のものを簡単にスマート化し、日常生活に楽しさを追加
  • コストパフォーマンスが高い
  • 重量:355 g

部品リスト

部品名数量
Grove - Button1個
Grove - Relay1個
Grove - Moisture Sensor1個
Grove - Temp&Humi Sensor1個
Grove - Digital Light Sensor1個
Grove - Rotary Angle Sensor1個
Grove - Protoshield1個
Grove - Magnetic Switch1個
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)1個
Grove - IR Distance Interrupt1個
Grove - Barometer Sensor (BMP180)1個
Grove - Air quality sensor v1.31個
Grove - Gesture1個
Grove - I2C Hub1個
Grove - Speaker1個
Grove - WS2812 Waterproof LED Strip - 30 LEDs 1 meter1個
Micro USB Cable - 48cm2個
Grove - Servo1個
Grove - OLED Display 0.96"1個
Grove - Ultrasonic Ranger1個
Wio Link2個

簡単なデモ

このデモは、コンパイル結果のインジケーターとして使用できます。

事前ガイド

必要な材料

詳細な手順

詳細なマニュアルについては、以下のリンクをご覧ください:

https://www.seeedstudio.com/recipe/1068-traffic-light-indicates-travis-ci-compiled-results.html

技術サポートと製品に関する議論

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...