Wio Link 環境キット

私たちは常に周囲の環境と密接に関わっています。そのため、環境からいくつかの詳細を取得することは重要です。このキットは、少なくとも基本的なレベルでこのタスクを完璧に実行することを目的としています。このキットには、室内の湿度や光レベルなど、環境からデータを収集するための一般的な機能モジュールが含まれています。このキットの最も驚くべき部分は、プログラミングスキルを必要とせずにさまざまな目的で利用できる Wio Link 開発ボードです。モジュールに実行させたいすべての操作や Wio Link へのコードのフラッシュ操作は、モバイルアプリでタップするだけで完了します。そして、インターネットを介してどこからでもデバイスに指示を送ることができます。そのため、Wio Link は周囲のものをよりスマートにするための完璧なツールとなるでしょう。それでは、あなたがいる環境の条件を理解してみましょう。
caution
Wio IFTTT 機能は EOL(End of Life)となりました。しかし、Wio APP は利用可能です。Wio APP の API を使用してセンサーの状態を読み取り、アクチュエータを制御することができます。
特徴
- 一般的で頻繁に使用される環境モニタリング機能モジュールを含む
- Grove ポートインターフェース、より実用的な機能と少ない作業
- コストパフォーマンスが高い
- 重量:154 g
部品リスト
| 部品名 | 数量 |
|---|---|
| Grove - Moisture Sensor | 1個 |
| Grove - Temp&Humi Sensor | 1個 |
| Grove - Digital Light Sensor | 1個 |
| Grove - Air quality sensor v1.3 | 1個 |
| Wio Link | 1個 |
| Micro USB Cable - 48cm | 1個 |
簡単なデモ
このデモは、コンパイル結果のインジケーターとして使用できます。
初期ガイド
必要な材料
- Wio Link APP
- Wio Link
- Grove Relay × 3
- Travis CI アカウント
- GitHub アカウント
- 信号機
詳細な手順
詳細なマニュアルについては、Recipe をご覧ください。
技術サポートと製品ディスカッション
技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。