メインコンテンツまでスキップ

Wio Link Event Kit

Wio Link Event Kitは、典型的なイベントトリガー型のGrove機能モジュールを含むイベント監視キットで、スマートIoTデバイスを構築するためのものです。このキットの最も驚くべき部分は、Wio Link開発ボードです。このボードは、プログラミングスキルが全く必要なく、さまざまなデバイスに利用できます。モジュールに実行させたいすべてのアクションや、Wio Linkへのコードのフラッシュ操作は、モバイルアプリでタップするだけで完了します。また、インターネットを介してどこからでもデバイスに指示を送ることができます。そのため、Wio Linkは周囲をよりスマートにするための完璧なツールとなります。では、このキットに含まれるいくつかのイベントトリガー型モジュールについて詳しく見ていきましょう。

注意

Wio IFTTT機能はEOL(End of Life)となっています。ただし、Wio APPは利用可能です。Wio APPのAPIを使用してセンサーの状態を読み取り、アクチュエータを制御することができます。

特徴

  • 一般的で頻繁に使用されるイベント監視機能モジュールを含む。
  • 周囲を完全にスマートにするのが簡単。
  • Groveポートインターフェース、より実用的な機能と少ない作業。
  • 重量:145 g

部品リスト

部品名数量
Grove - IR Distance Interrupt1個
Grove - Button1個
Grove - Magnetic Switch1個
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)1個
Wio Link1個
Micro USB Cable - 48cm1個

簡単なデモ

このデモは、コンパイル結果インジケーターとして使用できます。

予備ガイド

必要な材料

詳細な手順

詳細なマニュアルについては、Recipeをご覧ください。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...